This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLIN1029-Q1:TXD 显性超时

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65HVDA195-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/845346/tlin1029-q1-txd-dominant-time-out

器件型号:TLIN1029-Q1
主题中讨论的其他器件:SN65HVDA195-Q1

团队、

我们需要一个 LIN 收发器、该收发器可以将 TXD 保持在低电平状态超过1600ms。 TLIN1029DRBRQ1的标称 TXD 显性超时(DTO)。 45毫秒、因此无法正常工作。  

我们当前的产品系列中是否有任何可能解决此问题?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bart、

    是的、您可以考虑在此应用中使用 SN65HVDA195-Q1器件。  它不具有显性状态超时。  如果您对此器件有任何疑问、请告知我们。

    此致、
    最大