Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI
主题中讨论的其他器件:TINA-TI
工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
可能涉及的对象:
有关 TINA 图的几个问题:
1)。 总噪声图表示什么? 即在带宽上集成噪声?
2)。 信噪比图是否表示信号输出与系统总噪声之比? 即信号输出与总噪声输入+噪声输出的比值
谢谢
艺术
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
艺术、
感谢深入了解 TINA 的噪声计算行为。 在 TINA 中、您可以获得四个噪声图、您可以使用这些图来检查电路的噪声。 这四种类型的噪声是:
第1项和第2项 绘制了电路噪声在频率范围内的点噪声或频谱密度。 第3项和第4项绘制了电路在带宽范围内的集成输出噪声。 图4显示了积分 SNR、其中 SNR 频谱密度 的计算公式如下:
20 log (Vout/Vnoise)
这是频率范围内的积分。 您可以使用1V 的标准化输出电压将总噪声与 SNR 噪声相关联
艺术、
单击此处获取 有关 将 PSpice 文件导入到 TINA 中的一些帮助。 除了这种欺骗、您还需要在电路中放置一个放大器符号、右键单击模型并"输入宏"。 在出现的屏幕中、放置您的 PSpice 模型代码。 此时、您可以继续进行仿真。
关于您发布的图形、在我看来、您的电路中有两米。 如果您只对绿色图感兴趣、则可以单击它并删除。 另一个选项是 绘制曲线、您将在该点找到每个图所代表的内容。 要移除 不需要的仪表引脚、您可以在图形中删除该曲线、也可以删除电路中的仪表引脚。