This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8316A:向集成栅极驱动器电机控制 IC 添加外部功率 MOSFET

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: MCT8316A, MCF8316A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1185279/mcf8316a-adding-external-power-mosfets-to-integrated-gate-driver-motor-control-ic

器件型号:MCF8316A
主题中讨论的其他器件:MCT8316A

您好!

对于可能的 BLDC 电机控制应用、我对 MCF8316A 和 MCT8316A 感兴趣、但这可能需要比这些 IC 更高的功率。 我在本文(https://e2e.ti.com/blogs_/b/analoguewire/posts/code-free-motor-drivers-streamline-bldc-motor-design)中阅读了"方法3 "第2段末尾的内容:

"对于使用功率小于70W 的电机应用、例如扫地机器人、家用吊扇或洗衣机中使用的泵、您可以选择具有集成 MOSFET 的器件来进一步减小布板空间。 MCF8316A 和 MCT8316A 器件支持高达8A 的峰值电流、适用于24V 应用。 对于高功率应用、您可以将功率 MOSFET 放置在电路板上、将栅极驱动器和电机控制集成到一个芯片中。"

最后一句话听起来像是我可以在前面提到的两个 IC 的外部添加具有更高额定电流的功率 MOSFET、以用于更高功率的应用。 是这样吗? 如果是、本手册或应用手册上是否有任何参考文档?

谢谢、

Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您在电机驱动器 E2E 论坛上提出问题。  

    您引用的文章中的一行是一个仅包含集成控制和栅极驱动器的解决方案(下面显示的绿色和蓝色部分)。 MC (T/F) 8316A 具有如下所示的完整电机驱动器架构(绿色+蓝色+紫色)、添加额外的功率级(紫色部分)不会导致更高的电流或额定功率。

    如果 MC (T/F) 8316A 的规格不符合您的项目要求、您可能需要考虑具有外部控制和功率级的不同栅极驱动器解决方案(仅限蓝色部分)。   

    如需器件选择方面的帮助、请参阅我们的 BLDC 选择指南文档(www.ti.com/.../SLVAES1)和 TI.com (www.ti.com/.../overview.html)上的无刷直流(BLDC)电机驱动器页面。

    如果您的所有问题均已解决并 得到解答 、请帮助将此主题标记为已解决。

    此致、

    Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只是为了补充 Robert 的评论、外部 MOSFET 对于集成了它们的器件不起作用、因为没有电荷泵电路来驱动顶部 MOSFET 的栅极、使其高于总线电压。  

    我们的 C2000系列微控制器提供了多种参考设计、可使用电机驱动器控制器(外部 MOSFET)驱动大功率电机。 以下是一个用作示例的参考设计: https://www.ti.com/lit/SPRACB8 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert 和 Lenio、

    感谢您的回复。 这与我所期望的内容有关、但我想验证一下。  

    最棒的

    Ryan