This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1837MODCOM8I:如何控制 WiLink8以通过 VSA 测量其信号质量?

Guru**** 2666105 points

Other Parts Discussed in Thread: WL1837MODCOM8I, WL18XXCOM82SDMMC, WL1837MOD, WL1835MOD, WL1835MODCOM8B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/662915/wl1837modcom8i-how-to-control-wilink8-in-order-to-measure-its-signal-quality-by-vsa

器件型号:WL1837MODCOM8I
Thread 中讨论的其他器件: WL18XXCOM82SDMMCWL1837MODWL1835MODWL1835MODCOM8B

我们有 WL1837MODCOM8I、并希望通过连接到矢量信号分析器来测量它的输出信号质量、而无需天线。

 在此测试模式下、是否有用于控制 WL1837MOD8I 的 TI/第三方硬件/软件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们提供的 TI 工具可让您在测试模式下控制 WL1837MODCOM8I、但我们没有软件可以自动使用 VSA。 您仍需要设置 VSA 并执行手动测量。

    您将需要可在此处找到的接口板: www.ti.com/.../wl18xxcom82sdmmc


    用于 BT 的最佳工具将是 HCITester、而用于 Wifi 的最佳工具将是 RTTT。 两者均可在 以下网址找到:www.ti.com/.../WILINK-BT_WIFI-WIRELESS_TOOLS
     
    但愿这对您有所帮助。

    谢谢、
    Riz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。

    我正在使用 WL1837MODCOM8I + WL18XXCOM82SDMMC 接口板、并尝试将它们连接到 PC。

    我们使用 USB 将 WL18XXCOM82SDMMC 连接到 PC。

    4个 LED 如下所示;

    LED1、红色、SYS_1V8

    LED2、红色、SYS_3V3

    LED3、蓝色、BT_EN

    LED4、绿色、WL_EN

    PC 上的测试软件是 Wireless Tools-4.0.0.2-windows-installer。

    我已执行以下文件中所述的步骤;

    入门指南
    SWRU415A–2015年9月–2016年11月修订
    TI 无线工具包

    用户指南
    SWAU085E–2011年7月–2015年9月修订
    WiLinkTmWLAN IP 实时调优工具(RTTT)

    打开 RTTT 程序后、我选择串行设置、COM 端口3、波特率921600、超时1000

    但我不加载固件、也不编辑 INI 文件。

    接下来、我单击"Connect"按钮。

    显示连接失败、如下所示;


    [10:18:04]***脚本成功完成。***

    [10:18:40][WLAN 18xx FW]:ts18.API_Connect (1、3、921600、1000、2、1)

    [10:18:40][WLAN 18xx FW]:ts18.calling_ConnectDevice (1、3、921600、1000、2、1)

    [10:18:43][WLAN 18xx FW]:错误:连接失败:Calling_ConnectTarget 返回4

    [10:18:43][WLAN 18xx FW]:ts18.SaveSettings ('C:\Users\user.Simulation\AppData\Roaming\RTTT\ts18gui.ini')

    如何解决此问题?

    谢谢你

    Supasinee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。

    我正在使用 WL1837MODCOM8I + WL18XXCOM82SDMMC 接口板、并尝试将它们连接到 PC。

    我们使用 USB 将 WL18XXCOM82SDMMC 连接到 PC。

    4个 LED 如下所示;

    LED1、红色、SYS_1V8

    LED2、红色、SYS_3V3

    LED3、蓝色、BT_EN

    LED4、绿色、WL_EN

    PC 上的测试软件是 Wireless Tools-4.0.0.2-windows-installer。

    我已执行以下文件中所述的步骤;

    入门指南
    SWRU415A–2015年9月–2016年11月修订
    TI 无线工具包

    用户指南
    SWAU085E–2011年7月–2015年9月修订
    WiLinkTmWLAN IP 实时调优工具(RTTT)

    我可以看到所有 USB 串行4端口(COM3、COM4、COM5、COM6)

    打开 RTTT 程序后、我选择串行设置、COM 端口3、波特率921600、超时1000

    然后选择固件和 INI 文件。

    接下来、我单击"LOAD firmware"按钮。

    显示下载失败、如下所示;

    [15:15:22]***脚本已成功完成。***

    [15:16:39][WLAN 18xx FW]:ts18.API_ReadIniFile ("C:\\Program Files (x86)\\Texas Instruments\Wireless Tools\WL1837MOD_INI_FCC_CE.ini",true)

    [15:16:39][WLAN 18xx FW]:ts18.calling_ate_read_ini_File ("C:\\Program Files (x86)\\Texas Instruments\Wireless Tools\WL1837MOD_INI_FCC_CE.ini"、true")

    [15:16:39][WLAN 18xx FW]:ts18.DownloadFw ("C:\\Program Files (x86)\\Texas Instruments\Wireless Tools\wl18xx-FW-4.bin")

    [15:16:39][WLAN 18xx FW]:ts18.calling_ate_DownloadFW (C:\\Program Files (x86)\\Texas Instruments\Wireless Tools\wl18xx-FW-4.bin)

    [15:16:39][WLAN 18xx FW]:错误:ts18.calling_ate_DownloadFW ()失败、错误101

    [15:17:13][WLAN 18xx FW]:ts18.API_ReadIniFile ("C:\\Program Files (x86)\\Texas Instruments\Wireless Tools\WL8_COB_INI.ini",true)

    [15:17:13][WLAN 18xx FW]:ts18.calling_ate_read_ini_File ("C:\\Program Files (x86)\\Texas Instruments\Wireless Tools\WL8_COB_INI.ini"、true)

    [15:17:13][WLAN 18xx FW]:ts18.DownloadFw ("C:\\Program Files (x86)\\Texas Instruments\Wireless Tools\wl18xx-FW-4.bin")

    [15:17:13][WLAN 18xx FW]:ts18.calling_ate_DownloadFW (C:\\Program Files (x86)\\Texas Instruments\Wireless Tools\wl18xx-FW-4.bin)

    [15:17:13][WLAN 18xx FW]:错误:ts18.calling_ate_DownloadFW ()失败、错误101

    [15:17:24][WLAN 18xx FW]:ts18.API_ReadIniFile ("C:\\Program Files (x86)\\Texas Instruments\Wireless Tools\WL8_TESTING_INI.ini",true)

    [15:17:24][WLAN 18xx FW]:ts18.calling_ate_read_ini_File ("C:\\Program Files (x86)\\Texas Instruments\Wireless Tools\WL8_TESTING_INI.ini"、true")

    [15:17:24][WLAN 18xx FW]:ts18.DownloadFw ("C:\\Program Files (x86)\\Texas Instruments\Wireless Tools\wl18xx-FW-4.bin")

    [15:17:24][WLAN 18xx FW]:ts18.calling_ate_DownloadFW (C:\\Program Files (x86)\\Texas Instruments\Wireless Tools\wl18xx-FW-4.bin)

    [15:17:24][WLAN 18xx FW]:错误:ts18.calling_ate_DownloadFW ()失败、错误101

    [15:17:33][WLAN 18xx FW]:ts18.API_ReadIniFile ("C:\\Program Files (x86)\\Texas Instruments\Wireless Tools\WL1835MOD_INI.ini",true)

    [15:17:33][WLAN 18xx FW]:ts18.calling_ate_read_ini_File ("C:\\Program Files (x86)\\Texas Instruments\Wireless Tools\WL1835MOD_INI.ini"、true)

    [15:17:33][WLAN 18xx FW]:ts18.DownloadFw ("C:\\Program Files (x86)\\Texas Instruments\Wireless Tools\wl18xx-FW-4.bin")

    [15:17:33][WLAN 18xx FW]:ts18.calling_ate_DownloadFW (C:\\Program Files (x86)\\Texas Instruments\Wireless Tools\wl18xx-FW-4.bin)

    [15:17:33][WLAN 18xx FW]:错误:ts18.calling_ate_DownloadFW ()失败、错误101

    [15:17:41][WLAN 18xx FW]:ts18.API_ReadIniFile ("C:\\Program Files (x86)\\Texas Instruments\Wireless Tools\WL1837MOD_INI_FCC_CE_JP.ini",true)

    [15:17:41][WLAN 18xx FW]:ts18.calling_ate_read_ini_File ("C:\\Program Files (x86)\\Texas Instruments\Wireless Tools\WL1837MOD_INI_FCC_CE_JP.ini"、true)

    [15:17:41][WLAN 18xx FW]:ts18.DownloadFw ("C:\\Program Files (x86)\\Texas Instruments\Wireless Tools\wl18xx-FW-4.bin")

    [15:17:41][WLAN 18xx FW]:ts18.calling_ate_DownloadFW (C:\\Program Files (x86)\\Texas Instruments\Wireless Tools\wl18xx-FW-4.bin)

    [15:17:41][WLAN 18xx FW]:错误:ts18.calling_ate_DownloadFW ()失败、错误101

    现在、我无法连接到 RTTT。

    如何解决此问题?

    谢谢你

    Supasinee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Suasinee、

    在 RTTT 中、您首先需要在没有固件的情况下进行连接、然后可以下载固件。 在左上角、您将看到状态为"无连接"为红色。 然后在没有 FW 的情况下进行连接时、它将变为黄色。 您看到了吗?

    最后一步是选择.bin 文件和 INI 文件。 看到"Connected with FW (绿色)(已连接固件)"后、您可以继续)。

    我们过去看到过 USB 电缆损坏的问题。 您可以尝试另一根电缆吗? 您还可以在加载 FW 时尝试降低速率、以查看问题是否得到解决。 您看到的错误是由于未加载 FW 造成的。

    请尝试一下、如果问题得到解决、请告知我。

    谢谢、
    Riz
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 ,Rizwan Murji  

    非常感谢您的建议。

    我尝试在没有固件的情况下进行连接、如下步骤所示;

    1.打开 RTTT、选择"Serial"并单击"Connect"、它将显示"Connection Failed"

    2.选择"ADB 上的 USB"并点击"Connect"、它也会显示"Connection Failed"

    3.选择“可操作”并单击“连接”,连接状态为“已连接”(根据建议变为黄色)。

    但在选择.bin 文件和 INI 文件后、单击"load"、显示"TS 18.calling_ate_DownloadFW()失败、出现错误25。 (未显示绿色)


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我只是想跟进一下、看看您的问题是否已解决。 此外、请确保 WL18XXCOM82SDMMC 上的跳线配置正确、因为如果尚未解决问题、这可能是问题的一部分。

    谢谢、
    Riz
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 ,Rizwan Murji  

    根据您在前面的建议、我们 再次检查了 WL18XXCOM82SDMMC 和 USB 连接的跳线配置。

    我们有许多问题需要确认、如下所示;

    1. RTTT 中的串行设置用于 RTTT 中的窗口/ADB 上的 USB 用于 Android /在 RTTT 中运行用于 Linux。  

      这意味着、如果我们在 PC 上使用 RTTT、我们需要通过 USB 连接并在 RTTT 中选择"串行设置"、它是否正确?

    2.我们下载需要使用的软件和其他文件。 但我们不确定、它是否完整?

      请向我们咨询。 我们是否需要加载其他文件?

       

    我们需要使用哪个"固件文件"、"INI 文件"和"TS DLL 文件"进行加载?

      我们是否可以使用以下文件;

      固件文件:C:\Program (x86)\Texas Instruments\Wireless Tools\wl18xx-fw-4.bin

      INI 文件: C:\Program (x86)\Texas Instruments\Wireless Tools\WL1837MOD_INI_FCC_CE_JP.ini

      TS DLL: C:\Program (x86)\Texas Instruments\Wireless Tools\RTTT\Clients\TrioScope \18xx\ts180.dll

    在文档(swr142 WiLink WL18xx SDIO 板装配图)中、指定了 WL18XXCOM82SDMMC 每种模式的跳线配置。

      "主机模式"、"调试模式"和"主机模式(交换 RX、TX 和 RTS、CTS)"有何不同?

    5.我们在 WL18XXCOM82SDMMC 上设置跳线,如下图所示,通过 RTTT 进行连接。 跳线连接是否正确?

       5.1断开 J6并连接到 J20 (使3.3V LDO 能够通过板载 USB 供电)。

       5.2 J7、J8、J10、J11 (短接2-3):将 HCI 设置为 FTDI 芯片。

       5.3 J9、J12 (短接1-2):设置板载触控开关的使能线路。

       5.4如果使用 WL1835MODCOM8B 或 WL1837MODCOM8I 评估模块、请将该模块插入 COM8连接器(J1)。

       5.5 在 PC 和电路板上的 J22 mini-USB 连接器之间连接一根 mini-USB 转 USB-A 型电缆。  

        

    现在、它仍然显示 RTTT 程序中的连接失败。  

    提前感谢您

    Supasinee D.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我只是想跟进一下、看看您的问题是否已解决。 我将在我关闭该主题之前将其再打开一周。

    谢谢、
    Riz