Other Parts Discussed in Thread: AM5718
Sitara 团队、
在硬件设计检查清单文档 SPRACK7第2.7.4和2.7.6节中、表述为:
2.7.4如果未使用 HDMI
•VDDA_HDMI 应通过铁氧体磁珠连接到 V1_8D
2.7.6如果未使用 SATA
•VDDA_SATA 应通过铁氧体磁珠连接到 V1_8D。
铁氧体磁珠的用途是什么、 它们是否确实是必需的?
此致、
David
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 David:
最好坚持 PMIC 用户指南表3中发布并详述的定序图中所示的分配。
此处实际上不应使用电源名称"V1_8D"。
David、
我同意你的意见。 VDDA 应在 VDDS18V 之后加电、因此使用"V1_8D"电源(PMIC 上的 LDO2)将不正确。 该电源名称来自 AM5718 IDK EVM。 属于 PHY 的 VDDA 电源应位于专用于 PHY 电源的两个 LDO 之一上。 PMIC 用户指南的表3对此进行了详细介绍。 编辑:是否使用 PHY 无关紧要。
此致、
Ahmad
艾哈迈德
我想我理解您的说法。 例如、5718 IDK 原理图显示了使用 Murata 的电容式滤波器 NFM21PC474将 VDDA_PCIe 和_HDMI 连接到 PMIC 上的 LDO4。
无论是否使用单个模块、我们都可以使用此设计。 或者、如果不使用其中一个模块、我们可以用铁氧体磁珠(大概更便宜)替代 NWM21PC474。 但我们仍将其保持连接到同一 LDO4。
我的回答是否正确?
如果是、我们还可以移除该未使用模块的去耦电容器(即1uF 和两个0.01 uF 电容器)吗?
谢谢、
David