This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:电子保险丝状态

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1236110/tda4vm-efuse-state

器件型号:TDA4VM

您好、

我们在生产线上通过 SD 卡(MMC1接口)引导模式将密钥烧录到 HS tda4vm、 流程 图如下所示、

成功记录  

我从 工厂获得了一个样片、似乎 电子保险丝出现故障、

  1. 功耗:200mA@12V
  2. 所有 PMIC 输出值均正确(1212+1111)
  3.  重试写入电子保险丝时、GPIO9和 Vpp 为低电平。
  4. MMC1_CLK 和日期线始终保持高电平
  5. 并且没有为这个样本记录日志文件。

您可以帮助回答、

  1. 如何确认电子保险丝状态、通过还是失败?
  2. 由于 VPP 低电平,我试图从1V8-LDO3将 VPP 拉高并 重新写入。 如果我这样做、它会损坏吗?
  3. 如果从 UART 打印出电子保险丝失败、是否可以再次写入电子保险丝?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    • 如何确认电子保险丝状态、通过还是失败?
    • 由于 VPP 低电平,我试图从1V8-LDO3将 VPP 拉高并 重新写入。 如果我这样做、它会损坏吗?
    • 如果从 UART 打印出电子保险丝失败、是否可以再次写入电子保险丝?
    [/报价]

    请分享故障日志。 什么关键写入操作失败?

    我从 工厂获得了一个样片、似乎 电子保险丝出现故障、

    [/报价]

    您是如何确认这一点的?

    -基尔西

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,基尔西

     MCU_UART0 在 写入 OTP 密钥时打印出 gibber。 请按如下所示检查日志文件、

    e2e.ti.com/.../SerialPortData.txt

    您是如何确认这一点的?

    ECU 无法 在 SD 和 QSPI 引导模式下正常运行。 功耗也不同。

    •  SD 引导模式:360mA@12V
    •  QSPI 引导模式:200mA@12V

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    当您从 UART 引导模式进行引导时、您可以共享 MCU_UART 上的 hexdump 吗?

    -基尔西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Keerthy,

    UART 引导模式设置、 MCU_BOOTMODE[9:0]= 11 0011 1000、BOOTMODE[7:0]= 1000 1110、且输出为无。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请连接 MCU_UART 而不是 MAIN_UART。 您应该会在 MCU_UART 端口中看到十六进制转储。

    -基尔西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, Keerthy M ü,

    已确认接口 为 MCU_UART0且没有输出。 并尝试了两种设置、

    • 仅 MCU =0;MCU_BOOTMODE[9:0]= 11 0011 1000、BOOTMODE[7:0]= 1000 1110
    • 仅 MCU = 1; MCU_BOOTMODE[9:0]= 11 0111 1000

    您能否帮助在 MCU 中共享 OTP 寄存器地址、然后我可以通过 JTAG 接口读取该值?  

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan、

    我们无法从 JTAG 访问 OTP 空间。 如果在 UART 引导模式下 SoC 中没有打印输出、则存在根本错误。 因为 ROM 代码在 MCU UART 上发出 hexdump。

    此致、

    基尔西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Keerthy M ü,

    我查看了引导模式寄存器、SoC 处于 UART 引导 模式。

    和。  您能帮助 详细解释"根本错误"吗?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan、

    您是否可以尝试使用已成功按键写入的样片进行相同的实验?

    和。  您能帮助 详细解释"根本错误"吗?

    [/报价]

    采样信号变差或 UART 模式无法正常工作。 因此、如果您使用 UART 字符、最好使用已成功写入的样本进行再次确认。

    -基尔西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Keerthy M ü,

    我通过 MCU_UART0读取 OTP 成功电路板、但没有输出。  

    我们以前没有为 TDA4VM 使用 UART 引导模式接口。 并且我们的产品中仅保留 MCU_RX/TX 信号。 UART 通信是否需要 RTS 和 CTS? 我在 EVM 中找到它们。

    顺便说一下、该接口是否有其他要求? 就像串行工具、PC-SW (Win OS)……

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan、

    让我感到困惑的是、即使成功的日志也出现在 MCU_UART 上。 因此、如果您看到来自此的日志、那么您也应该从 UART 引导模式看到 hexdump。

    无需工具。 只要您拥有波特率为115200的最小值或 Tera Term、就应该会看到日志。

    此致、

    基尔西