Other Parts Discussed in Thread: INA826
大家好,
客户正在使用INA826。 他依据+/-14V行使权力。 增益设置为1,VREF为 2.5V。
现在客户进行三项测试:
1.请查看图1示意图。 增益为1。 R35未连接。 IaccX的最大电流为+/-40mA。 偏置电压为2.5V。 共有3块板。
在室温下一切都很好。 当温度达到90°C时,系统的总电源电流 会增加
从110mA到480mA。
3 个INA826设备的温度高于主板的其他区域。 最后,电路频繁启动和停止。
2. ℃移除3个INA826设备,系统的总电源电流在20℃~150 μ A范围内保持不变。
3. 请查看图2示意图。 0.5mA电流输入到4引脚。 增益为1。 R58未连接。 还有3块板。
在这3块板上 ,当温度达到90°C时,一切都正常。
我想是 图1示意图。 我建议客户将 图2原理图中的3 INA826设备焊接到 图1原理图的板上。
但现在他无法做到这一点,因为他需要将 INA826设备 送至工厂进行焊接。
现在客户想要更换INA826。
问题1:您是否可以推荐合适的IC来替换INA826? 是否有引脚到引脚替换IC?
问题2:对于客户的问题,您能否为我提供一些解决方案?
祝你一切顺利,
张美基
亚洲客户支持中心
德州仪器(TI)