Other Parts Discussed in Thread: NE555, TLC555
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:NE555 主题中讨论的其他部件: TLC555
大家好,
我们的一个客户希望将NE555用作VCO (电压控制振荡器)。
如果您有,请向我提供任何示意图吗?
非常感谢您的回复。
此致,
中井和谷。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Kazuya
当引脚5从5V下降到0.5V时,此电路应在0至3 kHz之间工作(VCC = 5V)
我用类似的TLC555模型模拟了这种情况,该模型在接近5V的引脚5上输出不正确。 但是,在实际设备中,我不认为NE555 (甚至TLC555)会出现这种情况。 下周我可能会测试这条赛道。