![]() |
TMS320F2802x DSC原理及源码解读:基于TI Piccolo系列 任润柏, 姜建民, 姚钢, 周荔丹 《TMS320F2802x DSC原理及源码解读:基于TI Piccolo系列》以CCSv5为调试平台,通过LaunchPad28027实验板对28027 v129版本大部分源代码进行调试解读。受篇幅限制,《TMS320F2802x DSC原理及源码解读:基于TI Piccolo系列》只对直接与源码有关的原理进行译述。尽管《TMS320F2802x DSC原理及源码解读:基于TI Piccolo系列》是围绕28027展开的,但由于Piccolo 28027是Delfino 28335的一个裁剪版,故28027与28335、Piccolo 28069(浮点)及Concerto F28M35x(双核浮点)的同名项目主文件从结构到程序指令完全相同,因此可以说,《TMS320F2802x DSC原理及源码解读:基于TI Piccolo系列》是28335、28069及F28M35x的入门书。 |
出版社:北京航空航天大学出版社 出版时间:2013年11月1日 ISBN:9787512412767 |
![]() |
![]() |
杨风开
杨风开编著的《TMS320LF240X系列DSP原理及应用》从教学和工程应用的角度出发,全面、系统地介绍了TMS320LF240X系列DSP的基本知识。主要内容包括硬件基本原理和结构、指令系统及汇编语言设计方法、片内外设的功能及应用等。 |
出版社:华中科技大学出版社 出版时间:2012年2月1日 ISBN:9787560976013 购买:访问 Amazon.cn |
![]() |
![]() |
郑玉珍
本书是面向普通高等教育应用型本科院校的教材。全书内容共分12章,以TI公司的TMS320x28x芯片为主要描述对象,介绍了DSP器件的发展、基本结构和系统控制、软件开发环境、各种外设的结构原理和使用方法、DSP系统的硬件电路设计、应用汇编语言和c语言进行软件设计的基本知识,最后给出了TMS320x28x芯片在光伏并网发电技术中综合应用的实例。 |
出版社:机械工业出版社 出版时间:2012年2月1日 ISBN:9787111343127 购买:访问 Amazon.cn |
![]() |
![]() |
赵成
赵成主编的《DSP原理及应用技术——基于TMS320F2812的仿真与实例设计》介绍了TMS320F2812 DSP微处理器的硬件结构、程序设计方法、片内外设的仿真与应用、经典数字信号处理算法的实现以及数字语音信号处理系统的实例设计。 |
出版社:国防工业出版社 出版时间:2012年1月1日 ISBN:9787118079630 购买:访问 Amazon.cn |
![]() |
![]() |
刘陵顺,高艳丽,张树团,王昉
《TMS320F28335DSP原理及开发编程》介绍了T1公司最新推出的TMS320F28335DSP芯片的基本结构、工作原理、应用配制以及示例程序等。 |
出版社:北京航空航天大学出版社,第1版 出版时间:2011年12月1日 ISBN:9787512406070 购买:访问 Amazon.cn |
![]() |
![]() |
徐科军,张瀚,陈智渊
C2000系列DSP是TI公司TMS320DSP的3大系列之一,既具有一般DSP芯片的高速运算和信号处理能力,又同单片机一样,在片内集成了丰富的外设,因而,特别适用于高性能数字控制系统。本书以TMS320X281x为代表,详细介绍其CPU和片内外围设备。 |
出版社:北京航空航天大学出版社 |
![]() |
![]() |
刘杰,周宇博
本书最大特色是软硬件结合,在使用最新版本Simulink的基础上,结合多型号板卡实现设计开发。书中不仅详细剖析了MSP430/F28027/F28335板卡功能,而且使用Simulink演示了从建模到模型验证、从定点设计到处理器在环、从代码生成到硬件联调等诸多方面,内容充实。 |
出版社:国防工业出版社 |

![]() |
韩丽英,杨光
本书主要内容包括数字信号处理器(DSP)的特点、发展、分类及应用,TMS320LF240xDSP结构及内部资源,TMS320LF240寻址方式和指令系统,汇编语言和伪指令,汇编语言程序设计方法,外部总线扩展以及应用,看门狗定时器模块,数字输入/输出模块工作原理及使用方法,串 |
出版社:国防工业出版社 |

![]() |
王玮,万隆 主编,吕兵,薛蕊,杨晓磊
本书主要内容包括数字信号处理器(DSP)的特点、发展、分类及应用,TMS320LF240xDSP结构及内部资源,TMS320LF240寻址方式和指令系统,汇编语言和伪指令,汇编语言程序设计方法,外部总线扩展以及应用,看门狗定时器模块,数字输入/输出模块工作原理及使用方法,串行通信接口模块(SCI)的原理以及应用,串行外设接口模块(SPI),CAN控制器模块等。 |
出版社:清华大学出版社 |

![]() |
顾卫刚
本书以TMS320X281x DSP的开发为主线,采用生动的语言深入浅出地介绍与DSP开发相关的方方面面,包括DSP开发环境的搭建、新工程的建立、CCS3.3的使用、GEL文件与CMD文件的编写、硬件电路的设计、存储器的映像、三级中断系统以及TMS320X281x的各个外设模块的功能和使用。 |
出版社:北京航空航天大学大学出版社 |