按日期
降序
  • 接近传感在推动新兴市场发展方面的作用

    Other Parts Discussed in Post: AWR2544

    在音频波束成形和外科手术机器人等新兴市场中,接近传感器实现了自主性和自动化、安全操作以及高能效。

     

    接近传感器在系统设计中非常普遍,因此不太经常遇到“是否需要接近传感器”这一问题,而更常见的是哪种类型能满足设计目标。在开发新技术时,合适的解决方案并不总是很直观。其中,考虑规格十分重要,尤其是终端设备特性,以此来确定系统设计应该采用哪种传感技术。

     

    自主性和自动化

     

    人数统计、跌倒检测和避障是接近传感器的主要用例。人数统计颠覆了零售分析,无需摄像头即可测量店铺的客流量并减轻客户的隐私顾虑。扫地机器人可以检测自身环境以避免从楼梯上摔下来,而具有避障功能的无人机导航系统可以在树木周围穿梭,并在 50 米的范围内避开电线和其他障碍物。

     

    对于需要自主性和自动化的应用,两个重要的因素是距离和视场,但这两者之间需要权衡。更宽的视场通常意味着更短的传感距离…

  • 对于采用双向自动检测IC TXB0104在电平转换端口传输中组态的分析

    Other Parts Discussed in Post: TXB0104, AM3352

    作者: Sales and Marketing/Shenzhen China——Zoe Yang                                        

     

    Abstract

    TXB0104是应用在AM3352(Sitara MCU/MPU等)和EMMC (嵌入式多媒体存储卡)芯片之间通信的双向自动检测电平转换芯片。当系统的软件资源配置不足,需要电平转换芯片自己识别信号传输方向的时候,需要注意外部硬件设计,不然可能会出现挂载时好时坏的失效情况。

    问题背景:

    EMMC与AM3352挂载失败,定位为TXB0104工作异常。实测中发现如图中线路所示:

    1. 只有D0通道无信号,因为将D0数据线由主芯片(AM3352)侧飞线到EMMC,D0开始传输数据信号,eMMC挂载正常(该情况下在AM3352侧也能测到D1/2/3的数据波形);
    2. 将D0飞线跨过该转换芯片…
  • 利用低功耗 77GHz 雷达传感器改善运输和工业设计

    Other Parts Discussed in Post: IWRL1432

    在德州仪器技术文章“低功耗 60GHz 毫米波雷达传感器如何在更多应用中实现高精度传感”中,我们讨论了 60GHz 毫米波(mmWave) 雷达传感器如何在工业和消费电子应用中实现高精度传感。在本文中,我们将探讨低功耗 77GHz 雷达传感器如何在其他具有挑战性的应用中帮助实现可靠且准确的传感。

     77GHz 频段的雷达传感器通常用在盲点检测和自动紧急刹车等高级驾驶辅助系统传感应用和工业液箱的液位变送器中。但如今,非公路用车辆、电动自行车、自行车和停车场道闸对接近和距离感测的需求正不断增加。在上述应用中,这些传感器可以帮助实现更安全的工作环境,并提高操作过程中的舒适度和效率。

     工业液位传感器

     准确可靠的液位测量对于石油和天然气、化工和石化、饮用水和废水管理、食品和饮料、制药以及采矿行业至关重要。采用 77GHz 频段毫米波雷达的雷达传感器有助于实现高精度和分辨率…

  • 电压转换芯片原理和TI双向电压转换解决方案介绍

    Other Parts Discussed in Post: TXS0104E, TXS0101, TXS0102, TXS0108E, TXB0104, TXB0108

    作者:Xiaoxiang Liu

    1. 电压转换芯片介绍

           如今整个电路系统,性能越来越强大,功耗要求越来越低,其设计也越来越复杂,更低的工作电压的元器件应运而生。但是这种复杂系统内各个元器件之间的工作电压并不相同。例如,当一个元器件的输出电压为1.8V,而另一个元器件的输入电压要求为3.3V时,这个时候就会出现电路系统内部元器件之间电压不匹配的情况。

           为了让整个电路系统中的各种器件能够耦合使用,让整个系统设计能够落地,就需要使用对应的电压转换芯片,如图1所示。TI提供了多种电压转换器,包括双电源电平转换器、自动方向感应转换器以及用于推挽缓冲和开漏应用的自动方向感应转换器等。      

           本文以TI的TXS和TXB系列电压转换芯片,介绍了电压转换芯片的工作原理和设计注意事项…

  • 60GHz 毫米波雷达如何为电视和显示器提供先进的检测功能

    Other Parts Discussed in Post: IWRL6432

    想想这样一个场景:每次电视开着却没有人观看。鉴于能源成本的不断上涨,如果电视能够在检测到无人观看后自行关闭,将会大有裨益。电视能够检测观看者座位的距离和方向,并利用这些信息来优化图像质量,同时还能把发出的声音对准观看者来提供出色的音频,这将大大增强观看者的体验。同理,如果显示器能检测到有人靠近并启动登录,这将会提供更快捷的服务。如果电视在播放特定节目时能检测室内人数,这将会为服务和内容的供应商提供更好的数据。如果显示器能了解用户何时离开工作区并立即自行注销,这将会加强安全流程。

    60GHz 雷达传感器使上述这些功能得以实现。60GHz 雷达传感器具有更短的波长和更多数量的发射和接收天线,可以准确检测室内人员(四人或更多人数)的存在、运动和位置。毫米波雷达可提供多种功能,例如监控多个区域以确定每个区域是否有人员存在并跟踪人员的移动。 

    现在,器件设计和工艺技术的进步使雷达能够与片上硬件加速器…

  • 具备简易设计、低漂移和小尺寸的集成分流器解决方案

    Other Parts Discussed in Post: INA700, INA780B, INA780A

    在自动化、便捷性和可持续性需求的推动下,电气化的进步需要更多的传感器、电力电子设备和处理器来可靠、准确地感知周围环境并做出反应。不断寻找如何缩小解决方案的尺寸、优化和监测功耗的方法并非易事。

    20 年来,我们的工程师一直在开发电流检测放大器和数字功率监测器,旨在帮助您找到测量系统运行状况和监测功耗的方法,保护系统免受过流情况的影响,并执行动态测量来调整控制回路,从而提高效率。

    虽然集成分流器产品并不算新鲜事物,但其新奇之处在于能够将简便性、低漂移、小尺寸和低成本等优势结合到一起。TI EZShunt 技术无需使用外部分流电阻器,而是将封装中的引线框用作分流器(如图 1 所示)。EZShunt 产品使用温度补偿算法补偿了传统铜引线框的漂移(可高达 3,600ppm/°C)。标准分流电阻器的漂移范围为 50ppm/°C 至175ppm…

  • 简化电动汽车充电器和光伏逆变器的高压电流检测

    Other Parts Discussed in Post: TMCS1123, INA241A, DRV401

    在任何电气系统中,电流都是一个至关重要的参数。电动汽车 (EV) 充电系统和太阳能系统都需要检测电流的大小,以便控制和监测功率转换、充电和放电。电流传感器通过监测分流电阻器上的压降或导体中电流产生的磁场来测量电流。

    金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 控制方案使用电流信息来控制光伏逆变器操作,或者检测交流输出或输出上的电流,以保护元件免受过流或故障事件的影响。电流传感器有多种不同类型可供选择,每种技术都各有优缺点。对于特定的应用,最适合的电流传感器类型取决于多个因素,包括系统的功率等级、预期的精度和成本。本文将探讨何种器件适合在电动汽车充电器和光伏逆变器中检测电流。 

    电动汽车充电器中的电流检测

    在电动汽车充电器中,电流传感器用于测量输入交流电源、直流/直流转换器和输出电源等位置的电流,以确认充电器是否正确地将交流电输送到电动汽车的车载充电器系统…

  • 使用霍尔效应电流传感器简化高压电流检测

    Other Parts Discussed in Post: TMCS1123

    在电动汽车(EV)充电系统和光伏逆变器系统中,电流传感器通过监测分流电阻器上的压降或导体中电流产生的磁场来测量电流。这些高压系统使用电流信息控制和监测电源转换、充电和放电。

    霍尔效应电流传感器和基于分流器的电流传感器是最常见的电流检测技术。然而,迄今为止,在高压应用中使用霍尔效应传感器一直存在问题。本文将探讨选择每种拓扑时需要考虑的因素,并重点介绍在高压应用中使用霍尔效应电流传感器来简化电流检测这一创新技术。 

    基于分流器的电流检测与基于霍尔效应的电流检测

    与霍尔效应电流传感器相比,基于分流器的电流传感器通常在整个电流范围内精度更高。通过使用稳定的放大器技术或精密模数转换器 (ADC) 和精密分流电阻器,工程师可以在整个电流测量范围、工作温度范围以及生命周期内实现漂移低于 1% 的高精度。基于分流器的传感器常用于汽车牵引逆变器、伺服驱动器以及 EV 充电基础设施应用…

  • AFE8092帧同步特性简析

    Other Parts Discussed in Post: AFE8092

    作者:Jason Ren      

                                                                                                                                                                    

    TI Transceiver芯片是高集成度,高性能的射频收发器芯片。产品族内产品架构种类丰富。在产品架构方面,包括了以AFE77xx系列为代表的零中频架构收发信机,以AFE80xx, AFE79xx,AFE76xx系列为代表的射频直采架构收发信机。在产品通道数方面,支持最低2T2R1F,4T4R2F到8T8R2F的通道数。同时,也支持大部分射频控制功能,如AC校正,PAP保护以及AGC控制功能。本篇blog会简单介绍AFE8092的AGC功能中涉及的帧同步特性,指导用户针对射频系统要求进行参数指标设计。

    AFE8092是TI 基于射频直采架构的收发信机,由于其大带宽,高性能射频指标,高灵活度的优势广泛应用在基站射频板上。其框图如下所示。其中,每个发射链路包含最高12Gsps采样率的DAC,最高支持到800MHz的带宽,40dB动态范围0…

  • D类功放“爆破音”机理与抑制措施浅析

    Other Parts Discussed in Post: TAS6424E-Q1

    作者:Imelda Zhang

    随着电动汽车的发展,车载音响系统的信道的数量和输出功率均在逐步上升。在影音娱乐系统中,高通道数量和高输出功率的音响系统,可以产生更大的音压和动态范围,包裹感空间感更强,进而实现剧场效果的360度立体环绕声。除车载娱乐外,车载音响系统还具备许多功能。电动汽车相比传统内燃机汽车安静,为保护行人减少事故发生,所有新型电动车需要有一个发出适当声音的声学车辆报警系统(AVAS)。另外,在紧急呼叫(Ecall)系统中,音响系统可以通过触发防撞提示和车辆偏离警告,让驾驶员和紧急调度员取得联系。音响系统中包含许多部分,除喇叭外,还有功率放大器、 ADC、Codec等等。其中,D类功率放大器以高输出功率,高效率,小体积等优点,在车载音响领域异军突起。

                                                                     图1. 座舱音响系统喇叭分布图

             在数字D类功放刚上电或功放播放状态切换时,人耳偶尔会听到…

  • TCAN4550发送延时补偿TDC 和二次采样点SSP配置说明

    Other Parts Discussed in Post: TCAN4551-Q1, TCAN4550, TCAN4550-Q1

    作者:Scarlett Cao

    关键物料: TCAN4550, TCAN4551, TCAN4550-Q1, TCAN4551-Q1

    随着汽车电子和工业的蓬勃发展, CAN总线上的设备数量和数据吞吐量都大大提升。为了满足更高带宽和数据的吞吐量,CAN FD应运而生。CAN FD的延迟时间更短,具有更好的实时性能和更高的带宽,可以显著提升数据传输的效率。

    越来越多的应用需要支持CAN FD通讯,然而很多主控芯片的CAN 控制器模块尚未支持CAN FD。TI的TCAN4550(-Q1)及TCAN4551(-Q1)产品集成了SPI转CAN的CAN控制器和CAN 收发器,并支持CAN FD功能,可以帮助开发者在现有平台的基础上迅速拓展CAN FD通讯功能。

    为什么CAN FD通讯要开启收发送延时补偿TDC

  • 工业变频器的电磁兼容标准须知

    作者:Martin Staebler

    工业变频器和伺服驱动器的设计工程师需要了解电磁兼容 (EMC) 抗扰度与电磁发射 (EMI),以及隔离安全要求。 你知道你设计的产品的法规需求吗? 每个终端产品设计都必须满足相应的标准,以确保产品在所需的终端设备类别和环境中使用合规且安全。

           国际电工委员会 (IEC) 发布的关于变速驱动系统的相应终端设备标准包括针对 EMC 和 EMI 的 IEC 61800-3 以及针对系统安全要求 (包括隔离) 的 IEC 61800-5-1。IEC 61800-3 标准中指定的 EMC 和 EMI 要求取决于变频器所属的类别。 类别范围从C1到C4,且规定了变频器的最高额定电压和可以安装使用的环境。 变频器的最高额定电压可以小于1000V,也可以大于1000V。分以下两种环境:

           第一种环境是指在由公共电网供电的房屋或办公楼等住宅楼宇中使用变频器。 而第二个环境是指在由专用变压器供电的工业区域中使用的要求…

  • 推动电气化发展的 4 大电流检测设计趋势

    Other Parts Discussed in Post: TMCS1100, INA301, INA228, INA226, INA232, INA253

    在所有描述世界日益电气化的流行语中,有一个词十分亮眼:电流检测。如果电流检测技术不可靠、不准确且难以用于设计,那么在太阳能电池阵列、电动汽车 (EV) 充电站或机器人领域令人耳熟能详的创新几乎都不可能实现。

    本文将介绍随着电气化应用发展而出现的四大设计趋势,以及用于提高系统电压、增强系统保护、实现遥测监测和缩减外形尺寸的电流检测技术。总的来说,电流传感器监测电气系统中的一项重要参数,即电流,这能够使系统在安全范围内尽可能高效地运行。

    通过电流检测支持更高的系统电压

    随着对效率的要求愈加严格,系统电压也随之增加,从而有助于提高效率。根据欧姆定律,在较高的系统电压下,可通过降低负载的电流来得到等量的功率,这有助于减少系统中的 I2R 损耗。电压愈高,系统可以愈发高效地传输大功率…

  • RS-485 收发器常见问题解答

    Other Parts Discussed in Post: THVD1450, THVD1500, THVD1550, THVD1429, THVD1419

    您是否希望学习 RS-485 收发器的设计教程?本文基于 TI E2E 社区中的常见问题提供了一些解答,对于任何希望详细了解此通信标准的人来说都是非常有用的资源。

    有关隔离式 RS-485 收发器的具体信息,请参阅技术文章有疑问?TI帮你汇总隔离型RS-485收发器的七大设计问题

    1、何时需要 RS-485 总线端接,如何正确进行端接?

    RS-485 总线端接在许多应用中都很有用,它有助于提高信号完整性并减少通信问题。端接是指将电缆的特性阻抗与端接网络相匹配,使总线末端的接收器能够接收最大信号功率。未端接或未正确端接的总线将出现失配的情况,从而在网络末端产生反射,导致整体信号完整性降低。

    在网络的双向环路时间远大于信号位时间时,不需要端接…

  • 如何计算高速 RS-485 收发器的功率损耗

    Other Parts Discussed in Post: THVD1550, SN65HVD82

    RS-485 接口因其稳健性和长距离通信能力而广泛用于工业应用。自 RS-485 标准于 1998 年推向市场以来,电子系统的尺寸和复杂性不断增加。许多终端设备(例如电机驱动器、PLC 和工业 PC)现在都需要高速 (>10Mbps) 通信。TI  THVD1550 是新款 TI RS-485 收发器,可支持高达 50Mbps 的数据速率。在本文中,我将向您展示如何评估 THVD1550 在这种高速传输下的功率耗散。这样,您可以了解功率消耗情况并评估系统的热性能。

    要计算功率损耗,您可以将功率分成几个部分。成功评估每个部分后,将所有部分相加可得到总功率。当器件在没有外部负载的情况下上电时,该集成电路 (IC) 本身会消耗功率。如果您在其输出引脚上添加负载,该器件会提供驱动负载的功率。由于 RS-485 具有差分信号,负载通常加在 A  B 引脚之间。

    进一步研究负载,您可以将负载分为两种类型…

  • RS-485 基础知识:何时需要端接,以及如何正确端接

    RS-485 网络的许多信号完整性和通信问题都源于端接,这可能是因为缺少端接或端接不正确。在 RS-485 基础知识系列的这一部分,我将讨论何时不需要端接 RS-485 网络,以及在需要端接时如何使用标准(并联)端接和交流电 (AC) 端接网络。

    如本系列上一部分所述,RS-485 收发器的驱动器必须能够在 32 个单位负载和两个 120Ω 端接电阻上驱动 1.5V。我在本文中没有提到这一点,但要说明的是,120Ω 端接电阻值来源于双绞线总线的差模特性阻抗。简而言之,线规、绝缘类型和厚度以及每单位长度的扭绞数都会影响高速数据信号“接触”的阻抗。该阻抗以欧姆表示,对于双绞线电缆,其范围通常为 100Ω 至 150Ω。RS-485 标准的起草者选择 120Ω 作为标称特性阻抗,因此为了匹配此阻抗,端接电阻器的默认值也为 120Ω。

    端接网络存在的理由

    将电缆的特性阻抗与端接网络相匹配…

  • 如何通过使用外部电路扩展低边电流检测并提高 DRV8952 的检测精度

    Other Parts Discussed in Post: DRV8952

    作者:Zoe Yang

    摘要:DRV8952是一款高度集成的半桥驱动器件,内置4个半桥栅极驱动器、8个MOSFET和电流放大器。内部放大器在 40% 至 100% 的额定电流下提供 5% 的精度(参见表 1)。此文章将提供一种外部电路方案,不仅可以支持更高的电流检测精度,而且适用于大多数步进电机驱动应用中的低边电流检测的工作情况。

    表格1

    DRV8952 提供两种封装 :44 引脚 HTSSOP (DDW) 封装和28 引脚 HTSSOP (PWP) 封装。如果系统需要更高的电流检测精度,可以选择带有独立接地结构的封装来满足控制算法。

    在国内很多步进电机驱动方案商大多是常用低边开关进行慢续流,并且依据流过下桥采样电阻的电流来做闭环控制以控制电机正反转以及调速。请参考下图1。我们以A相电流检测为例:

    图1

    当图1MOS管M6&M8缓慢续流时,电流Isb从电感A…

  • 有疑问?TI帮你汇总隔离型RS-485收发器的七大设计问题

    Other Parts Discussed in Post: ISO1410, SN6501, ISOW7841

    1.何时必须隔离RS-485总线?

    隔离可防止系统两个部分之间的直流电(DC)和异常的交流电(AC),但仍然支持两个部分之间的信号和电能传输。隔离通常能够阻止电气组件或人员遭受危险电压和电流浪涌的伤害;用于保护人员的隔离称为增强型隔离。隔离可防止节点之间进行长途通信时形成接地回路。隔离还允许远高于RS-485标准所推荐的节点间通信接地电位差变化率。

    2.可以把多少个节点连接到一条RS-485总线上?

    为预估可能的最大总线负载数量,RS-485定义了一个假设术语“单位负载(UL)”,它代表约为12kΩ的负载阻抗。美国电子工业协会(TIA/EIA) RS-485标准强制规定最多能够为一条RS-485总线添加32 UL负载。我们使用输入电压除以漏电流得到的最坏情况下的性能比来计算一个节点的UL,如等式1所示。…

  • 超声波镜头清洗:您不了解却需要的固态技术

    Other Parts Discussed in Post: ULC1001

    如果您曾用过便携式 CD 播放器,大概率懂得CD 被划伤或弄脏后听到跳音的感受。或许,您也还记得 VHS 磁带的缠绕问题、磁带老化和图像质量差的体验。闪存作为一种经济实用的固态解决方案,淘汰了这些复杂的机械存储方式。

     

    在如今的汽车行业,制造商可以通过使用微型雨刮器、喷水器、压缩空气和其他系统来解决摄像头和传感器的清洗问题。然而,由于这些解决方案价格昂贵且机械复杂度高,因此普及使用的可能性不大。

     

    本文介绍的超声波镜头清洗 (ULC) 固态解决方案可实现摄像头和传感器的自清洗,并且具有成本效益。

     

    鉴于镜头尺寸和材料繁多,实现 ULC 的结构方法也多种多样。那么,半导体如何发挥作用?尽管 ULC 可实现的功能不限于本文所述,为方便起见,本文将典型圆形摄像头上的水滴作为污染物进行演示。

     

    要清洗镜头,可以施加一个力将水滴从镜头上排到视场 (FoV) 外,或者也可以通过施加大于表面张力的力将水滴雾化…

  • 基于MPY634的有效值电路设计

    Other Parts Discussed in Post: MPY634

    作者:Brian Li

    MPY634是一款宽带宽、高精度、四象限模拟乘法器。其精确的激光微调特性使其易于在各种应用中使用。它的差分X,Y和Z输入使其在保持高精度的同时可以进行乘法、除法、开方等多种运算。精确的内部电压参考可精确设置比例因数。

    本文对MPY634应用中需要注意的比例因数设置以及输入信号幅值问题进行了分析,然后介绍了两种基于MPY634的有效值电路实现方法并对这两种方法进行了对比分析。

    图1 MPY634简化内部结构图

    在实际应用中,MPY634会面临两大问题:

    • 比例因数SF的设置:

    MPY634芯片默认的比例因数SF值为10,不论任何运算,涉及比例因数SF时,只需将SF引脚悬空,即可在运算中将SF值代入为10进行计算(注:该引脚实际测试电压值为-13V,并不是10V)。

    根据规格书说明,可以通过在SF引脚和-Vs引脚中间串接电阻的方法改变SF值…

  • 什么是超声波镜头清洗技术?

    您可能听说过高音尖叫可以震碎玻璃,那么是否听说过尖叫可以清洗玻璃?借助精确受控的高频振动,超声波清洗技术便可以用于清洗玻璃表面。在雨天情况下,这项技术可以结合汽车的后置摄像头镜头自动检测并清除车窗雨滴,无需驾驶员操作。

    在本文中,我将介绍超声波镜头清洗 (ULC) 技术以及该项技术如何帮助实现自清洗摄像头应用。

    超声波镜头清洗技术如何工作?

    我们先了解下相关的物理知识。所有物体都有一个固有频率,该频率大小取决于物体的分子结构和几何形状。如果以这个特有频率对物体施加能量,物体会产生振动或振荡。例如,以吉他弦的固有频率拨动吉他弦时,吉他弦会发生振动。同样,以酒杯的固有频率敲击酒杯时,酒杯也会发生振动。如果在某个材料上以其固有频率重复施加能量,输入波形会对其本身波形产生显著干扰,使其振幅增大,但仍保持在同一相位内。这一现象称为共振。

    为了更好地理解共振,试想一下您正在推着某人荡秋千。在秋千恰好向后摆到最高点时向前推,可以让荡秋千的人荡得更高…

  • 如何在实时电机控制系统中实现高效、可靠且准确的驱动

    Other Parts Discussed in Post: MCF8316A

    实时控制系列的前一部分深入介绍了处理的功能块。在这一部分中,我将讨论实时控制的驱动阶段(更新系统),以及为什么此阶段对于可靠的系统输出运行很重要。

    例如,在电机驱动应用中,您可能会实时监控和测量速度、位置、扭矩和电机运行状况,以便启动、加速或调节动态速度,或让电机系统减速。同样,在半导体或电池测试设备中,您可以使用数模转换器以快速控制环路的方式发送准确的模拟信号,从而调整基于氮化镓 (GaN) 的服务器电源单元 (PSU) 在不同负载条件下的输出功率,或者对在电源中断期间驱动不间断电源中的金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 的栅极驱动器进行调整。在所有示例中,调制和调整实时控制系统的驱动(对于电机驱动、电池测试设备或电源单元等应用)都非常重要。

    在运行期间,电机会经历不同的阶段,其目的是为了实现可靠的电机驱动。具体来说,电机运行可分为以下阶段…

  • 基于TAS2562 如何分析和优化手机音频系统中部分底噪

    Other Parts Discussed in Post: TAS2564, TAS2562

    作者:Joy Chen

    摘要

    对于消费类或者可穿戴产品,音频系统的集成度越来越高,这就导致后期debug问题的时候很难一步到位,需要我们对底层系统有明确的认识和了解。这篇文章主要基于TAS2562 / TAS2564来分析和解决一些复杂且无法直接定位的底噪noise。

    1. 分析逻辑

    无法直接定位的噪声根源及其类型,我们的思路是把噪声在系统中流经的途径都进行优化。

    具体分为:信号“输入”-> “输出 ”-> “反馈过程处理” 三个环节进行优化。如Figure 1.所示:

    Figure 1. 噪声途径示意图

    Figure 2. Block Diagram

    • SPK:负载喇叭
    • AMP:是一种调节 INP/INM 纹波的运算放大器
    • 高频纹波可能来自输入到输出…
  • Interlock互锁电路在不同驱动器下的实现

    Other Parts Discussed in Post: SN74ACT244, UCC23513, ISO5451, LM5109B, SN74ACT08, SN74ACT240, LM5108, ISO6760L

    作者:Captain Luo

    在电机驱动、逆变电源等应用中,桥式电路是最基本的拓扑,典型三相桥式逆变电路如下图1所示。而桥式电路中的任一桥臂,其上下管一般采用180°导通方式,即上下管互补开关,为避免上下管直通,可采用插入死区的方式把上下管导通时刻错开。但是,实际应用中微控制器可能因为程序错乱或上电过程中IO默认高电平等原因,使得上下管驱动信号同时为高电平(有效电平),从而上下管发生同时导通(Shoot Through),这将可能带来烧坏功率模块的严重后果。Interlock即互锁电路就是针对该工况而设计的,可有效提高系统可靠性。

    图1 三相桥式电路

    约定HI,LI为高边、低边输入驱动信号,HO、LO为高边…

  • 基于DRV824X-Q1系列的TEC控制系统

    Other Parts Discussed in Post: DRV8245-Q1

    作者:Holly Hong

    在聚合酶链式反应(Polymerase chain reaction, PCR)设备中,需要通过控制试管内的温度使得管内的DNA进行高温变性(将DNA解螺旋为双链DNA)、低温退火(将引物与模板DNA进行互补配对)、中温延伸(在恒温的作用下进行扩增)。图1展示了NDA复制的温度控制周期。

    图1 PCR的温度控制曲线

    PCR设备中设备升降温速度和温度控制精度是很重要的指标。不同于传统的水浴加热,风扇制冷的方式,基于半导体制冷片(Thermo Electric Cooler, TEC,也叫Peltier或帕尔贴)温度控制系统具有体积小,重量轻,制冷速度快,控制方式简单灵活等优势。TEC的制冷原理如图2所示,当电压正向偏置的时候TEC制冷,当电压反向偏置的时候,TEC发热。

    图2 TEC温度控制原理

    由于TEC制冷和发热的速率和电流的大小有关…

1 2 3 4 5 »