• 24V汽车供电输出5V2.4A的进行热仿真的WEBENCH的电路设计

    Other Parts Discussed in Post: LM3150

     

    利用TI 的功能强大的在线设计软件,设计一款汽车24V电源供电的输出5V2.4A的电压电路方案,供大家学习借鉴,旨在让大家了解学习webench软件的强大功能和卓越的效率。

    1,输入的电源参数18V--32V 输出5V2.4A,在21电源网的TI 活动页面登陆后输入参数,开始设计

     

     

    软件计算后,我们进行优化按钮调整为效率最高

     

    软件提供的高阶图表,告诉我们效率和成本,面积的最佳点在哪里,

     

     

    2.下面就是软件进行的计算后给的方案 给出的是lm3150,LM3150 是一款简单易用,且可在典型应用中提供达12A输出电流的简易降压电源控制器。工作输 入电压范围为6V-42V的LM3150的输出电压可按需要而调整,最低可达0.6V。开关频率可调节至达1 MHz,且同步架构提供了更 高效的设计。从而降低了整体设计方案尺寸和输出电压纹波…

  • TPS54335-15V/1.25A电机阀驱动电源(比较项最好可选)

    Other Parts Discussed in Post: LM3150, LM25011

    1。应用需求:设计一个15V正电源,为生产线上的阀门电机供电驱动,持续工作电流不大于1A
    2。需求分析:应用负载是生产线上的生产出来的直流电机,固定转速,整个测试设备稳定时测试总电流不大于1A,稍微打些余量到1.25A,有另外的电容来应对启动时的冲击电流。输入的电源是线性变压器的输出,空载电压27.6V,满载电压24V。因为是生产线用测试装置,应考虑温升、效率,另外,由于有另外的电路对驱动电流进行检测,所以该设计电源应尽量“干净”。
    3。选型设计:
    (1) 登录webench,选择电源设计,输入设计参数Vin:24.0-27.6V,Vout:15.0V/1.25A,其它无特殊要求,使能功能无所谓,因为也可以通过继电器来控制电源接入,Go;



    (2) 找到90个解决方案。照旧勾选解决方案列表顶上的“显示所有栏”选择框,将列表的所有参数项目都呈现出来…

  • TPS54335 电机阀驱动电源

    Other Parts Discussed in Post: LM3150, LM25011

    1。应用需求:设计一个15V正电源,为生产线上的阀门电机供电驱动,持续工作电流不大于1A
    2。需求分析:应用负载是生产线上的生产出来的直流电机,固定转速,整个测试设备稳定时测试总电流不大于1A,稍微打些余量到1.25A,有另外的电容来应对启动时的冲击电流。输入的电源是线性变压器的输出,空载电压27.6V,满载电压24V。因为是生产线用测试装置,应考虑温升、效率,另外,由于有另外的电路对驱动电流进行检测,所以该设计电源应尽量“干净”。
    3。选型设计:
    (1) 登录webench,选择电源设计,输入设计参数Vin:24.0-27.6V,Vout:15.0V/1.25A,其它无特殊要求,使能功能无所谓,因为也可以通过继电器来控制电源接入,Go;



    (2) 找到90个解决方案。照旧勾选解决方案列表顶上的“显示所有栏”选择框,将列表的所有参数项目都呈现出来…

  • LM3421方案.DC-18-60V输入3并2串LED驱动

    Other Parts Discussed in Post: LM3421

    【方案介绍】

    此驱动电路采用TI公司的LM3421恒流LED驱动控制器,此方案适用于汽车上的应用。具有低成本,高质量,高可靠性的优点;直流输入。设置输入电压值范围:18-60V,工作环境的温度:30° 高效低成本. 相比传统的方案,不仅能大大增加亮度,而且耗电量很低。

    【方案设计】

    开始设计--选择LED直流,输入18-60V

     

    然后出现主界面

    设置输入参数DC18-60V,环境温度默认30,然后选取灯珠.选取暖色白.这里选用色温5000K的CL-L251-HC4N1-C灯珠.正激电压9.3V.工作电流0.48A,负载加3串2并.输出27.9V.0.96A差不多26W.选好后然后下一步

    然后会出现很多电源方案,这里我选用了LM3421方案 , LM3421是多功能高电压LED.驱动控制器.被配置在一个有能力降, 可调的高边电流检测具有典型意义上的电压…

  • 一款为监控屏增设20瓦LED照明模块的方案

    Other Parts Discussed in Post: LM3429

    【方案介绍】

    本方案用于24V监控装置的配屏上,增设20W的LED照明模块。

    相比传统的方案,不仅能大大增加亮度,而且耗电量很低。

    额定输入电压:DC 24V。输入电压值范围:DC18V-36V, LED灯珠采用4串4并的方式,工作环境的温度可以达到50度 ,采用TI芯片LM3429。

    【方案设计】

    给出输入参数,开始设计:

    参数设置如下:先选一种暖色的LED灯珠,NF2L757AR(R8000),工作电流0.2A,正激电压6V;LED灯珠采用4串4并的方式;

    选用小LED灯的资料如下:

    考虑高温的影响,工作环境的温度设定为50度;输入电压值范围:DC18V-36V。

    输出为24V,0.8A,将近20W。

    如图,设置好输入参数后点击“下一步”。

    进入如下界面:

    综合考虑效率和成本,选用LM3429芯片来设计…

  • 重新设计一直使用的TPS5430的应用电路

    Other Parts Discussed in Post: TPS5430

    现在在用TI WEBENCH来反向重新设计下TPS5430的应用电路,并给出一些设计过程、效率分析、bom清单、工作数值、ORCAD原理图文件和优化选项等,下面给出具体过程。
    第一步,在ti官网上打开TI WEBENCH(首先要登录注册的ti官方账户,否则不能正常使用TI WEBENCH),输入设计参数,本案例选择输入电压最小为12V,最大为36V,输出电压5V,电流为3A,参数选择截图如下图1所示:

    图1 参数选择截图

    第二步,点击绿色的“显示推荐的电源管理电路”按钮,此时等待设计界面弹出,如图2所示

    图2 WEBENCH设计参数系统计算等待

    在中间的器件列表上方,有一个可以搜索的“Search”输入框,可以过滤需要的器件,在此输入TPS5430,过滤结果,截图如下图3和图4所示:…

  • 5V转3.3V C2000芯片供电电源设计

    方案介绍】本方案适用于3.3V供电的芯片,例如TI的TMS2808DSP芯片、CPLD供电。要求转换效率大于85%,输出纹波电压小于100mV,成本控制在1美金,方案采用TI提供的WEBENCH软件自动生成,具有效率高,低成本,高可靠性的优点设置输入电压值范围:4.5V-5.5V,输出为:3.3V输出电流Io:1A  ,工作环境的温度:30°

    1:【方案设计】

    在TI提供的WEBENCH软件中直接填写输入电压范围,输出电压电流范围,环境温度等,然后点击开始设计

    (1)经过软件筛选后找到约249个解决方案

    (2)经过效率大于85%筛选,剩下226个解决方案

    (3)成本小于1美金,纹波电压小于100mV,只有13个解决方案

    (4)PCB面积小于150mm2,剩下以下5个解决方案

    2.综合上述条件筛选,最终选择LMR10515YMF/NOPB,生成的设计报告及原理图

    (1)生成的原理图…

  • WEBENCH设计的升压DC-DC

    目前我在WEBENCH上最常用的就是DC-DC设计,结合去年年底使用WEBENCH设计的一个升压设计实例,来分享下在DC-DC方面的设计经验。项目需求是由锂电池或者USB供电,输出电压要求为6V,电流最大为0.3A(正常情况下工作电流在100mA左右)。对效率和输出纹波有比较高的要求,这些条件都可以在WEBENCH设计步骤中进行单独的设置。

    第一步:确定系统需求,这个设计的需求是锂电池或者USB供电,输出电压要求为6V,电流最大为0.3A(正常情况下工作电流在100mA左右)。所以在WEBENCH的参数输入界面设置为输入最小电压为3.3V,最大电压为5V,输出电压6V,电流为0.3A,环境温度设置为30℃。然后就可以进行详细的方案设计,这里的参数就算输入有误也没关系,在下一步可以更改这些设计参数。WEBENCH的入口在TI官网(www.ti.com.cn)的右下角,打开和加载的速度还是很快的。

    第二步:进入以下界面

    …
  • 使用WEBENCH重新设计一直使用的TPS5430的应用电路

    Other Parts Discussed in Post: TPS5430

    现在再用TI WEBENCH来反向重新设计下TPS5430的应用电路,并给出一些设计过程、效率分析、bom清单、工作数值、ORCAD原理图文件和优化选项等,下面给出具体过程。
    第一步,在ti官网上打开TI WEBENCH(首先要登录注册的ti官方账户,否则不能正常使用TI WEBENCH),输入设计参数,本案例选择输入电压最小为12V,最大为36V,输出电压5V,电流为3A,参数选择截图如下图1所示:

    图1 参数选择截图

    第二步,点击绿色的“显示推荐的电源管理电路”按钮,此时等待设计界面弹出,如图2所示

    图2 WEBENCH设计参数系统计算等待

    在中间的器件列表上方,有一个可以搜索的“Search”输入框,可以过滤需要的器件,在此输入TPS5430,过滤结果,截图如下图3和图4所示:…

  • 【应用方案】仿真对比设计一款LED驱动电源8颗LED灯珠电路

    Other Parts Discussed in Post: LM3409HV, LM3402HV

    最近进行了一款灯具的设计,利用了WEBENCH的波形仿真的强大功能,真对性的运用仿真设计,其实实际设计时用的仿真波形比较多,进行的各种软件对比和方案筛选也比较多,进行的波形仿真的数据对比也较多,今天只在这里展示几个常用的仿真波形,目的是分享TI公司的WEBENCH软件的强大的设计、波形仿真功能,不啰嗦了,开始正题。

    1.方案描述:本次设计实例,重点向大家介绍设计一款LED灯具,利用WENBENCH设计软件的电路仿真的强大功能,进行一款LED驱动电源的设计实例

    2.应用实例:

    A:运行WENBENCH软件,进入LED设计界面,输入要设计的LED电源参数。过滤选择结果,选择白光white,配置每颗LED,工作电流0.35A,正激电压3.0V,动态电阻0.75欧姆。每串8个LED白光灯珠,总电压24V。并联数量选择4,总电流为1.4A…

  • 使用LM3492MH设计 7.0V-15.0V输入 40.75V @ 0.27A输出的LED电源

    Other Parts Discussed in Post: LM3492

    【方案介绍】

    本方案用于适配电子变压器的LED驱动电源,选 用此方案的目的是它的匹配性高,输入电压范围宽。内置开关管,两路输出电流可调节,用于驱动高电压COB 封装的LED再好不过了。

    【方案设计】

    1.开始设计--直接选择LED项即可。选其他项不一定是恒流。

    2.之后会有如下画面出现,会有很多LED方案可以用来选择。这里我选了与我用到的较相似的CREE的COB 的LED ,它的电压是40V,电流0.27A。

    3.点击下一步后,会有很多的电源方案选择,我选了LM3492 .这颗IC是当时在准备设计MR16时,有TI的FAE过来做介绍,当谈到适配电子变压器难题的时候,他们给推荐了这一颗IC,说它对电子变压器的适应能力比较强,工作时很少有不亮或是闪烁的问题,于是乎,就要了DEMO进行测试,一测,效果还真不错,试验了20来个,只有2个有轻微的闪烁…

  • AC220V输入-DC5V 2A输出的电源设计

    Other Parts Discussed in Post: UCC28700

    【方案介绍】

    本次方案的选择主要适用于手机,平板等消费类电子的充电供电电路,方案简单方便,符合安全。本次方案输入的类型:交流市电。设置输入电压值范围:220V~ 50Hz,输出直流电压值:5V。输出电流值:2A(代表着负载能力)。工作环境的温度:30°

    【方案设计】

    1.点击开启设计

    选择输入电压输出电压,交流直流等

       2.由于AC-DC的效率一般最好是在75%以上,但是也不会太高。所以此处调整意义不大。77%已经OK了。如下图,可以看到一些选项

     

    3.此处选择价钱比较便宜的芯片,0.35US$的UC28701,Flyback topology,效率也可达到77%,同时面积不大,纹波输出电压Voutp-p在32mv左右,符合要求。Standby power consumption也在100mv以内,大概40mv,符合要求…

  • 基于TPS54331DR芯片的24V转3.3V/2A的电源设计方案

    Other Parts Discussed in Post: TPS54331

    【方案介绍】

         在一些工业应用场合,经常需要本地远程发送命令控制显示一些字符、图片和汉字等各种信息,这就需要一个智能的显示终端,可作为工业控制、智能仪表等显示终端。为了实现快速响应,智能液晶显示终端通常采用高性能的M3/M4/A8/DSP处理器来设计,并可带有触摸屏模块。本设计的智能液晶显示终端采用了STM32F103ZET6 M3控制器作为主核心,板载64M RAM ,用来提高系统运算速度,和1G容量的NAND FLASH,用来存储预设计的图片,各种图形库和汉字ASCII码库等,并根据实际需要集成了RS232/RS485/USB接口。为了方便液晶屏安装到控制柜上,采用通用的24V供电。本设计中的核心处理器和各种外设皆采用3.3V供电,消耗电流预计在500mA以上(经实际测试,进行复杂图形处理时,电流消耗可达630mA),为了保留2倍以上的设计余量,选用了一款输出电压3…

  • [应用方案] 一款±18V和5V和4V和3.3V电压输出供电多路电源的设计

    Other Parts Discussed in Post: TPS62172, LM5575, LM25011, TPS62153, TPS62150

    我们以前搞过同样的产品,为了把产品进行优化设计,最近几天,用webench搞一款产品的电源对比方案,大致情况是,系统需要TI的运放tl072cp是双运放,双电源±18V供电,采用单片机STC89LE516是3.3V供电做为主CPU,另外是用5V供电的stc2051做副CPU为主单片机提供时序,和其他接口的通信,使用GPRS通信模块sim300C 为移动通信模块。而sim300c是4V供电。

    整个电路电源参数是,输入20V--32V
    输出±18V0.5A,5V0.8A,4V0.8A,3.3V0.5A,
    WEBENCH软件根据输入的电路参数,软件经过运算给出的电路方案,有lm25011输出18V,lm5575输出-18V,LM25011输出8V再有tps62153转换成5V0…

  • 基于TPS54229E设计的12V转5V电源设计(实物测试)

    Other Parts Discussed in Post: LM2576, LM2575, LM2596, TPS54229E

    【方案介绍】
             在使用51单片机做开发设计的年代,一个7805电源管理芯片是比不可少的东西,这个最大输出电流可达1A的线性稳压器是我们刚开始学51时最先接触到的电源芯片,另外一个就是赫赫有名的117/1117,这些芯片因为价格便宜而应用非常广泛,但在设计产品中,也发现其一些不足,效率低,容易受干扰,容易被烧坏。随着MCU架构的不断升级,设计的复杂度提高,慢慢地开始喜欢应用LM2575/LM2576/LM2596这些开关电源芯片。对于51核心的控制板,单电源方案中,一个电源芯片的选择非常重要,稳定性,工作温度,纹波,防护性都要去考虑。现在的MCU升级到3.3V电源供电,1.8V供电,功耗越来越低,性能越来越好,选择合适的电源芯片对这些高性能的MCU来说,非常关键!我们知道,一般的控制设备接入的是12V直流电或24V直流电甚至到36V直流电…

  • 多路电压(±15V0.5A ,12V1A,3.3V0.5A)的系统供电方案

    Other Parts Discussed in Post: LMR24210, LM5575

    1.【方案介绍】本方案供电方案解决的是:±15V给一个OP运放进行双电源供电,12V是给系统的负载供电,3.3V是系统的控制电路430单片机供电。方案用WEBENCH软件自动生成,具有低成本,高质量,高可靠性的优点;该方案输入输出为:DC-DC。

    设置输入电压值范围:18V-28V,输出为:±15V0.5A,12V1A,3.3V1A
    工作环境的温度:35°,采用效率最高的优化设计。

    2.在WEBENCH软件链接页面,登陆软件,输入参数开始设计之旅:

    进入电源设计,配置输入参数和负载输出电源参数

    3.参数输入后,调节优化调校按钮,设置效率最高,软件经过短暂计算,给出面积4761平方毫米,成本22.35美元,整体效率95.38%的方案,并且给出了设计的功率耗散即损耗为1.4W。

    …