• 2020-9-15

    高性能全集成逐次逼近寄存器型模数转换器

    Sunny Qin 由于拥有较高的分辨率和采样率,SAR型ADC一直被众多工业和汽车客户所亲睐。但是SAR型ADC由于其特殊的特性,所以对外围电路也相应的提出很多“特殊需求”。 首先就是抗混叠电路的需求。例如当电路中的SAR型ADC采样率为fs时,根据香浓采样定律,输入信号的频率需要小于fs/2,频率超过fs/2的信号将会通过混叠效应“混入”有用信号频带中,并且无法区分。因此,为了避免混叠的问题,绝大部分SAR型ADC电路需要在前端设计专用的多阶有...
    • 2020-9-12

    利用常用的微控制器设计技术更大限度地提高热敏电阻精度

    作为支持模拟和数字温度传感器的高级应用/系统工程师,在工作中经常被问到有关温度传感器应用的问题。其中有很多是关于模数转换器(ADC)的,由于ADC在系统应用中的重要性,我花费很多时间在解释ADC对系统精度有何意义,以及如何理解并实现所选传感器的更大系统精度上。 温度传感器用于大功率开关电源设计中,需要监测功率晶体管和散热器。电池充电系统需要温度传感器监测电池温度,以便安全充电并优化电池寿命,家庭恒温器则需要温度传感器监测房间温度,以相应控制供暖,通风和空调系统。 这些应用中,常用的温度测量方法是...
    • 2020-9-4

    如何利用TINA-TI来完成跨阻放大电路的稳定性设计

    ——作者:TI 技术支持苏智超 在测试测量和医疗行业中,许多应用采集的原始信号都是光信号,例如LiDAR,OTDR,PCR等。在采集的过程中这类应用会不可避免的进行光电转换,首先通过光电二极管把光信号转化成电流信号,然后在通过跨阻放大电路把电流信号转成电压信号,之后再进行信号调理,最终输入ADC中。 其中跨阻放大电路的设计尤为关键,主要包括两方面,一方面是稳定性设计,一方面是噪声控制。接下来我们主要介绍如何借助 TINA-TI 来进行跨阻放大电路的稳定性设计。 一、 ...
    • 2020-8-21

    设计通用串行总线协议接口时的六个关键问题

    设计一个使用高速信号进行数据传输的系统有时是十分困难的,尤其是当可供选择的通信协议十分繁多的时候。。虽然很多通信协议都是高速信号的理想选择,但其中有一个协议特别受欢迎,那就是USB协议。它通常和游戏、 汽车音响主机 、 PC和笔记本电脑应用 联系在一起。由于支持多种类型的数据传输和高功率充电,USB协议已成为一种更通用的高速数据协议、接口和电缆规范。图1展示了USB自1998年发布以来的发展历程。 图1:USB协议的发展历程——2019年发布USB 4.0 为了让您了解USB协...
    • 2020-6-16

    DAC80508 多通道DAC在高精度测试测量中的应用

    在测试测量设备开发应用中,如何实现信号链DC Offset的补偿,以及如何获得高精度灵活可调电压输出一直都是系统设计者需要克服的困难。在本文中,我们将探讨TI新一代多通道DAC—— DAC80508 在诸如示波器、电池测试系统等测试测量设备中的实现上述功能的优势。TI的最新一代DAC产品,可在需要小尺寸和高性能要求的情况下实现高密度和多通道精确电压输出的解决方案。如今市场上的测试测量设备例如电池测试设备Battery Tester,数字示波器DSO,以及半导体测试仪器ATE等...
    • 2020-6-4

    隔离式收发器难题是否让您辗转反侧,我们知道的都告诉您!

    RS-485收发器相关问题已经困扰您许久?别担心!本文基于德州仪器在线支持社区E2E™内的常见问题提供了一些见解,对于想要了解这一既定通信标准的人来说,相信会为您提供帮助! 1. 何时需要在RS-485总线上端接,以及如何正确端接? RS-485总线端接在许多应用中均很有用,因为此方式有助于提高信号完整性并减少通信问题。“端接”是指将电缆的特征阻抗与端接网络匹配,使总线末端的接收器能够观察到最大信号功率。未端接或端接不当的总线将无法很好的匹配,从而在网络末端产...
    • 2020-5-15

    为什么信号隔离在48V HEV/EV系统中十分重要

    传统内燃机车辆与 混合电动车辆(HEV)或电动车辆(EV) 之间的一个主要区别之一是存在多节电池和电压等级。内燃机由单个12V或24V电池(通常是铅酸电池)运行。但是,HEV和EV使用的二次高压电池的范围从48V(HEV)到更高的电压400V至800V(EV)。 多电压电平的存在需要隔离来保护低压电路免受高压影响。显然,对于400V及以上的电池,您需要隔离,但在48V轻度混合系统中是否需要隔离?让我们来分析一下。 48V HEV中的隔离 即使电压不高达400V或800V,隔离对于48V混合动力汽车来...
    • 2020-5-14

    如何为您的高压系统选择合适的电流检测技术?

    从自动驾驶汽车到飞机再到工厂车间,电气化和自动化的进步正在迅速改变我们的世界。由于性能和可靠性的提高,以及总寿命成本的降低,以前的手动、机械或混合系统正在向全自动化和电气化方向发展。事实上,我们正处于聚焦于自动化和智能监控的第四次工业革命,也称为工业4.0时代。随着电气化革命的全面展开,高压系统在实现更高的效率和性能方面的作用越来越突出。 在高压系统中,信号和电源隔离有助于保护人员和关键电路免受高压交流或直流电源和负载的影响。随着系统集成了更多的电气功能,人们目前正在努力进一步缩小这些系统的体积...
    • 2020-5-6

    如何为温度传感器选择正确的热敏电阻

    当面对数以千计的热敏电阻类型时,选型可能会造成相当大的困难。在这篇技术文章中,我将为您介绍选择热敏电阻时需牢记的一些重要参数,尤其是当要在两种常用的用于温度传感的热敏电阻类型(负温度系数NTC热敏电阻或硅基线性热敏电阻)之间做出决定时。NTC热敏电阻由于价格低廉而广泛使用,但在极端温度下提供精度较低。硅基线性热敏电阻可在更宽温度范围内提供更佳性能和更高精度,但通常其价格较高。下文中我们将会介绍,正在市场投放中的其他线性热敏电阻,可以提供更具成本效益的高性能选件,帮助解决广泛的温度传感需求的同时不...
    • 2020-4-25

    德州仪器的高效集成电源(适用于NXP处理器和Xilinx FPGA)

    TI广泛的电源管理IC产品组合可支持NXP处理器和Xilinx FPGAs的需求。从我们完整的参考设计(带有文档的硬件和软件)中可以看出,TI PMIC可配置为支持非TI处理器供电。 这些参考设计基于用户可编程的PMIC(如 TPS6521815 ),使用户能够对非易失性EEPROM存储器进行编程,以产生所需的电压、排序和其他特殊功能,从而简化设计并缩短上市时间。同一个设备可以多次编程,为不同系统中的各种处理器或FPGA供电,而不需要更改印刷电路板,因此可以最小化电路板上的组件数量。 ...