• 2019-8-1

    Class-D 功放TAS5731M 上电时序分析

    作者:TI Analog FAE Betty Guo 在典型的音频功放应用中,通常使用音频DAC输出I2S信号送到数字音频功放进行音频放大。音频DAC会根据外围不同的配置来确定其作为master还是slave 模式,音频功放通常作为slave接受来自master 的I2S数据。CS5343是一款音频DAC,其通过I2S信号中的SDOUT的电平状态来确定主从模式。在CS5343和 TAS5731M 结合使用时,两颗芯片精确的上电时序控制是至关重要的,否则会出现偶尔没有声音的问题。具...
    • 2019-8-1

    利用高精密模拟数字转换器评估放大器的噪声性能

    作者:SZ OEM, Shen Jun 典型的信号采集链路会包含放大器,ADC 这些核心部件,根据实际的需求可能会有模拟开关一类的实现多路信号采样。通常放大器的噪声会有针对不同放大拓扑结构的计算方法,由噪声密度在等效带宽内积分而成,然后使用 TINA-TI 这种仿真工具实现噪声的仿真与验证。通常在高精密系统里面,噪声是微弱的,比如下面的一个典型的放大电路, TINA-TI 的仿真结果是噪声为300uVrms, 示波器对于这样的噪声测量是无能为力的。本文使用TI高性能的AD...
    • 2019-7-8

    从ERM到X-axis LRA,TI为你提供全面的Haptics Solution

    作者:王云静 HUAWEI Team AFAA, 封磊 HUAWEI Team FAE Haptics系统通过触觉反馈来实现人机交互,用户通过点触屏幕即可完成短信、打字、游戏等各种应用,得益于其简单方便的交互体验,Haptics已经成为了智能手机、平板电脑中广泛应用的人机交互方式。 Introduction 图1为Haptics系统的工作示意图,针对不同的应用场景,手机厂家会设计不同的效果波形,当屏幕控制器感应到用户的某种Touch操作后,触发Processor生成一个对应的振动指令和驱动波形...
    • 2019-7-2

    简化HEV 48-V系统的隔离CAN、电源接口

    48V汽车应用中对隔离的需求持续增长。这是一种紧凑、高效、稳健、低噪声的方法,可通过CAN接口隔离48 V系统。 为今天的汽车设计是一种平衡行为。在满足日益严格的排放标准和为越来越多的车载系统和小工具提供动力之间,需为当今的车辆提供高功率,以获得高效率。 为实现效率和功率的融合,工程师更加依赖于将48V电力运行与传统燃气发动机相结合的系统,如混合动力电动汽车(HEV)。这种方法可确保车辆满足严格的二氧化碳(CO2)排放标准,同时还可改进性能和驱动质量。 虽然关于 双电池汽车系统 本身已有很多说...
    • 2019-7-2

    什么是隔离数字输入?

    虽然隔离数字输入和数字隔离器听起来很相似,但实际上它们之间存在一些显著差异。阅读本博文后,希望您能够轻松分辨出两个隔离功能之间的区别。 内部结构 数字隔离器充当提供电流隔离数字信号路径的基本(或通常是加强型)功能。来自德州仪器(TI)的隔离结构是电容性的,其绝缘屏障由我们互补的金属氧化物半导体(CMOS)工艺技术构建的两个高压电容器组成。高频载波通过隔离栅从初级侧到次级侧通信,而我们的数字隔离器能够承受高达12.8 kV的施加浪涌电压和1.5 kV的工作电压,而不会破...
    • 2019-7-2

    SBC 基础课程——CAN/LIN SBC初学者指南

    什么是系统基础芯片(SBC)? SBC是纯粹的集成电路,它将 控制器局域网络(CAN)或本地互联网络(LIN)收发器 与内部/外部“功率器件”集成在一起。该功率器件可以是低压差线性稳压器(LDO)、DC/DC转换器或两者兼有。 当设计师需要更多输出功率,或需要离散式解决方案的布局选项并且该离散式解决方案需要收发器和离散式LDO或DC/DC转换器,这时SBC是您的理想选择。 SBC对于市场来说不是新生事物,但是,近期在集成和性能方面的创新均拓展了这些设备的使用。对汽车设计...
    • 2019-6-5

    TPS23754输出短路问题分析及解决方案

    作者:Binbin Wang/Wilson Guo/Given Ding 摘要 TPS23754 是一款集成DC/DC控制器的高效PD芯片,可以支持IEEE 802.3at标准,最大输入功率可达30W。其主要应用场景包括无线接入点,安防摄像头,IP电话等。该芯片支持反激和有源钳位正激两种拓扑,用户可以根据自身需求选择相应的拓扑。本文针对 TPS23754 ,简介其应用方式以及针对应用中出现的输出短路无法恢复问题进行了分析并提出了解决方案。 1.典型应用简介 PoE (Power Over Ethern...
    • 2019-6-5

    OPT3004 在电池供电camera中 的应用

    Betty Guo 在电池供电的应用中,功耗是非常重要的指标。电池供电的Camera中通常会使用两颗MCU来实现,一颗超低功耗的MCU处于长期工作状态,主MCU处于休眠状态。当外界环境发生变化时,比如白天切换到夜晚或人员走动时,传感器会反馈外界环境信息给超低功耗的MCU,超低功耗的MCU会根据传递的信号唤醒主MCU进行工作,配置图像采集sensor,从而节约能效。 传统的长供电的摄像机应用中,多使用低成本的光敏电阻或光敏二极管作为光感元件。主MCU根据sensor采集的图像进行成像配置,同时光敏...
    • 2019-6-5

    TI PD解决方案在安防市场的应用

    POE即Power Over Ethernet, 是指无需使用额外电源线而通过以太网网线供电的方案。此方案广泛应用于安防摄像头, 网络视频存储等场合。POE标准的发展过程经历了2003年IEEE 802.3af标准的发布,2009年IEEE 802.3at的发布,以及2018 年IEEE 802.3bt标准的发布。在POE的系统架构分为PSE (Power Sourcing Equipment) 和PD(Power Device) 两部分. IEEE 802.3af(我们常称其为Type1)对应...
    • 2019-6-5

    同步网络高性能线卡的应用

    在分布式网络中,由于网络传输时延的不确定性,导致采用网络命令触发的同步精度差;同时,由于分布式网络各节点位置的分散性,不适合采用各节点硬件同步提供高精度的同步触发。基于时间信息的同步触发方式特别适合于分布式远距离同步系统,其触发方式灵活,不受距离的限制。 同步以太网是一种采用以太网链路码流恢复时钟的技术, 简称SyncE。同步以太网通过从串行数据码流中恢复出发送端的时钟,从而实现网络时钟同步。但SyncE不能提供时间同步。IEEE1588v2是统一提供时间同步和频率同步的方法,能适合于不同传送平...