• 如何设计适用于高级电动汽车电池管理系统的智能电池接线盒

    Other Parts Discussed in Post: BQ79731-Q1, BQ79631-Q1, BQ79616-Q1

    作者:Issac Hsu,德州仪器(TI)电池管理系统产品市场经理

    随着电动汽车 (EV) 日益流行,如何在反映真实续航里程的同时让汽车更加经济实惠,成为汽车制造商面临的挑战之一。首先,这意味着需要降低电池包成本并提高其能量密度。电芯中存储和消耗的每瓦时能量都对延长续航里程至关重要。

     

    电池管理系统 (BMS) 的主要功能是监测电芯电压、电池包电压和电池包电流。此外,鉴于 BMS 的高电压设计,需要测量高压域和低压域之间的绝缘电阻,从而捕捉电池结构中的缺陷并防止危险状况发生。 

    图 1:传统的 BMS 架构 (a);具有智能电池接线盒 (BJB) BMS 架构 (b)

     

    图 1 展示了典型的 BMS 架构,其中包括电池管理单元 (BMU)、电芯监控单元 (CMU) 和电池接线盒 (BJB)BMU…

  • 成像雷达:一个传感器控制所有传感器

    业界对三种主要传感器(摄像头、雷达和LIDAR)在汽车中的不同作用,以及它们各自如何满足先进驾驶辅助系统(ADAS)和自动驾驶的感测需求仍然存在一些困惑。

    最近,我和我的一个朋友进行了一次有趣的讨论,他知道我在研究用于ADAS系统和自动驾驶车辆(AVs)中雷达的TI毫米波(mmWave)传感器。

    每当他读到自动驾驶汽车在不同驾驶环境下(比如障碍物检测)运行情况的文章时都会不失时机地取笑我。其中一次的对话如下:

    Matt:“如果那辆车搭载有LIDAR的话,就能轻松识别出车道中间的物体。”

    我:“我依然不同意这样的看法。”

    Matt:“什么?!你为什么不同意?那辆车上装有一个摄像头传感器和一个雷达传感器,但ADAS系统仍然完全未能感测到车道中间的那辆车。”

    我:“当读到这些最近发生的事件时,你就会注意到如果摄像头经常暴露在刺眼的强光和其他因素之下,就会导致其看不到路上的物体…

  • 单TDA4行泊一体,打开智能驾驶的新篇章

    Other Parts Discussed in Post: TDA4VM

    作者:Fredy Zhang

    在汽车智能化、电动化、网联化的进程中,众多智能驾驶领域的企业扎根成长,将智能驾驶技术引入现实生活中。我们看到更多的汽车配备了强大的 ADAS 功能,在以场景为核心的自动驾驶技术向无人驾驶阶段过渡的过程中,更高级的自动驾驶解决方案也日趋成熟。像自动泊车(APA)、家庭区域记忆泊车(HAVP)、交通拥堵辅助(TJA)、高速辅助驾驶(HWA)、自动辅助导航驾驶(NOA)等功能已为普通车主耳熟能详,不再是专业人士的纸上谈兵。

    当前,整车的电子电气架构由分布式向集中式演进的过程中,泊车功能和行车功能融合,出现了越来越多的行泊一体技术方案即智能驾驶域控制器方案。多芯片的行泊一体化方案在已经得到了广泛应用。行车和泊车从两套单独的系统整合为一套,对于系统的功能和性能来说,提升性能的同时,给消费者带来了多个不同场景之间无缝衔接的智能驾驶体验。

  • CC2340R5上手开发指南

    Other Parts Discussed in Post: LP-EM-CC2340R5, LP-XDS110, CC2340R5, SYSCONFIG, UNIFLASH, SYSBIOS

    作者:Island Wei

    摘要

        这篇博客的目的是引导第一次接触 TI 产品且第一次接触 CC2340 的用户在 CC2340 量产之前导入、调试运行一个名为 Project_Zero 的小项目。目的是帮助您快速认识 CC2340 芯片以及TI 的开发软件。如果您已经使用过 TI的产品,并且熟悉了 Code Composer StudioCCS 的使用,那么此篇博客的很多内容对于您来说可能过于基础。

        Project_Zero的内容是将作为CC2340 LaunchPad 上的 LED 灯注册给 Bluetooth 协议栈作为一种可以被 Bluetooth 客户端访问的 GATT 服务(GATT Service),并且将 Red LED…

  • 如何使用温度传感器在汽车照明中实现线性热折返

    温度是汽车发光二极管(LED)前照灯和尾灯应用中的一大问题。LED可承受高环境温度,同时在大电流下驱动以产生必要的亮度。这些高环境温度与大工作电流相结合,会使LED的结温升高,通常仅额定温度就高达150℃。结温较高的情况下,特别是结温与数据表规格不符时,可能会损坏LED并缩短LED寿命。那么,应如何做来降低LED的结温呢?

     

     

    等式1表示每个LED消耗的电功率:

     

    其中:Vf 是LED的正向电压,ILED是通过LED的电流。等式2是结温的通式:

     

    其中:TJ 是结温,TA 是环境温度,θJAP是以摄氏度每瓦测量的LED结环热阻。

    将电功率等式代入结温方程可得到等式3:

     

    LED正向电压和热阻都是LED封装的特性。显然,在不同的环境温度下,LED电流是唯一的控制参数,其可验证LED结温是否符合最大规格。

    为了改变通过LED的电流,您需要将环境温度测量值反馈至LED的驱动电路。设计人员经常使用负温度系数…

  • 用双路大电流运放来驱动汽车 LED 灯

    汽车应用要求输出发光二极管(LED)由具备短路保护功能且适用于LED驱动器的恒流源来驱动。该电流解决方案是一种离散度较大的问题解决法,具有放大器和比较器,可驱动场效应晶体管(FET)或集成的保护FET。这使该电路拥有保护功能,但成本更高且电路板占用空间更多。

     

    TI的ALM2402是一种双路高电压大电流运算放大器(运放),该器件的大电流能力使它可驱动电流达400mA的负载;应用包括汽车尾灯照明或转向指示器。ALM2402拥有对电池短路和对地短路保护功能,还具有一路标记性输出,能使控制系统在遇到不利情况时关闭该器件。在本文中,笔者将说明如何在LED汽车应用(如日间行车灯、刹车灯和转向指示器)里使用ALM2402

     

    首先,请考虑以下两项要求:

     

    • 您必须在输出端调节VLED
    • 电流在输出端必须稳定。

     

    图1展示了稳压高侧驱动器(适用于LED尾灯应用)的实施方案。要求串联的二极管能在恶劣的工作环境中避免出现电池反接情况…

  • 为配备集成处理器的 ADAS 域控制器构建多摄像头视觉感知系统

    Other Parts Discussed in Post: TDA4VH-Q1

    当我们开车穿过社区和城镇并看到孩子们在步行和骑自行车时,我们会意识到道路安全的重要性。美国国家公路交通安全管理局 (NHTSA) 2021 年的一项研究显示,在美国,平均每天有 20 名行人在交通事故中丧生——每 71 分钟就有一名行人死亡。世界卫生组织在 2022 年的一项研究中发现,每年有 130 万人道路交通事故死亡其中一半以上是行人、骑自行车和骑摩托车的人。不幸的是,驾驶员分心是造成这些事故的主要原因之一,而这种分心的趋势似乎每年都在增加。

    高级驾驶辅助系统 (ADAS) 有助于减轻驾驶分心的影响,从而为驾驶员、行人和弱势道路群体提供周全保护。为了达到五星安全等级并满足监管要求,需要增加备用摄像头、前置摄像头和驾驶监控系统因此许多制造商正在改进其车辆架构,以在 ADAS 域控制器中集成各种主动安全功能。

    域控制器通常需要…

  • TI DLP技术在汽车行业的创新应用——增强型抬头显示直播 Q&A

    Other Parts Discussed in Post: DLP3030PGUQ1EVM, DLP3030-Q1, DLP3030Q1EVM, DLPC120-Q1, DLP2010NIR

    讲师:TI 工程师Terry Yuan, Jeremy Wu, Tim Xu

     

    1、0.3 inch DLP后一代产品什么?

    A:0.55" 1152X1152

    2、105是工作温度么?

    A:DMD能够工作的.

    3、10x4说视角吗

    A:FOV范围

    4、10万左右车型有应用吗

    A:yes

    5、3DLP有设计样例么?

    A:可以的, TI提供完整设计.

    6、AR HUD的环境温度范围是多少?

    A:DMD -40 to 105;

    7、AR HUD现在在7.5米虚像要做到多大才满足要求?

    A:通常10X4

    8、ar的抬头显示需要和厂家配合吧?

    A:yes, many suppliers, sunny optical, iView,…

  • D类功放LC 滤波器数值计算及选型指导

    Other Parts Discussed in Post: TAS6424E-Q1, TAS6584-Q1

    作者:Imelda Zhang

    随着电动汽车的发展,车载音响系统的信道的数量和输出功率均在逐步上升。D类功放以小尺寸,高输出功率和高效率的优点,成为车载音频类产品的中坚力量。D类功放将输入的声音信号同三角波进行比较,生成PWM波形,并通过LC滤波器将声音还原,实现声音放大。为实现更好的音频表现及满足车载EMI需求,合理的LC滤波器设计和选型变得尤为重要。文主要针对D类功放LC滤波器电感电容值进行推导计算,并对电感及电容选型的注意事项进行介绍和分析。

    图1. D类功放结构说明图

    1.  2.1MHz LC滤波器数值计算

             图2.BD调制模式下的LC滤波器                                  

    图3.BD调制模式下LC滤波器等效模型

    图4. 单端LC滤波器

    以TAS6424E-Q1和TAS6584 -Q1为例,该产品工作在BD调制模式,BTL输出时,LC滤波器的结构如图2所示…

  • 【汽车电子参考设计精选—4】130W 汽车类多相升压转换器

    Other Parts Discussed in Post: LM5122

    一款看似简单的设计,其实饱含数位工程师的心血和日日夜夜,这设计需经过千锤百炼、反复测评,才能够面市上线。TI Designs 参考设计库,诚意为您打造精典!欲查找更多参考设计?登陆TI Designs 参考设计库,就有您想要的设计!

     

    TI Designs 设计库将会为您推出系列参考设计精选,包含工业、医疗、汽车电子、工厂自动化与控制、楼宇自动化、个人电子等各类应用,每周更新,千万不要错过哟!

     

    现在,咱们就先来看看“汽车电子参考设计”的第4期有什么好的推荐吧!

     

    了解更多,点击此处获取本参考设计的原文介绍。

     

    设计概述

    PMP7966 是一款四相升压转换器,在输入电压为 6V 到 42V 且电流为 2.5A 时的额定输出值为 52V。该设计采用 LM5122 升压控制器,每相的开关频率为 100kHz,从而产生 400kHz…

  • 为什么还在使用继电器驱动汽车电机?

    Other Parts Discussed in Post: DRV8702-Q1, DRV8703-Q1

    作者:Phil Beard

     

    随着汽车电气系统中更小更智能的集成电路(IC)的出现,是时候开始正视房间里的“大象”了:为什么我们仍然使用继电器控制汽车天窗、窗玻璃升降装置、电动锁、后行李箱盖提升装置、记忆座椅、压缩机以及车上的各种泵?虽然,继电器价格亲民且易于设计,但是由于它们的使用寿命有限且体积较大,因此它们的功能对于现代电机应用来说稍显笨重。对于一个安静、小型而安全的解决方案而言,固态IC是汽车电机控制应用的最佳选择。

     

    解决方案尺寸

    让我们比较两种解决方案,如图1所示的是具有相同的电压和电流额定值的典型继电器解决方案及等效固态解决方案。

     

     

    图1:继电器解决方案与固态解决方案

     

    仅针对解决方案尺寸,固态8mm×8mm四方扁平无引线(QFN)和两个双封装N通道金属氧化物半导体场效应晶体管…

  • TI 车规级处理器平台创新不止,持续赋能自动驾驶技术

    Other Parts Discussed in Post: DRA829V, TDA4VM

    过去,现在,和未来,德州仪器都将以我们基于 Arm® 的车规级处理器平台为基础,锐意进取、不断创新,持续推动汽车自动驾驶进程。

    30 多年来,我们有幸参与并见证了中国本土汽车产业的崛起。现在,伴随着汽车电气化、智能化和网联化的浪潮,我们也将通过 TI 完整的本土支持体系,持续赋能汽车产业,同中国客户一起迎接未来的挑战和机遇。在这个过程中,TI 如何借助 Jacinto 平台持续推动汽车自动驾驶进程。

    让 ADAS 技术在车辆中更加普及

    目前,高级驾驶辅助系统 (ADAS) 功能已被证明可以减少事故、挽救生命。根据消费者报告中的美国公路安全保险协会表明,与 2017 年没有配备前方碰撞预警和自动紧急制动系统的汽车相比,配备了这些系统的汽车的前后碰撞事故减少了 50%。不幸的是,大多数事故发生在连最基本的 ADAS 应用程序都没有安装的车主身上…

  • 我们的汽车车身电机通过三种方式助您在自动驾驶和电动汽车领域始终保持领先

    您通过手机上的app预订了一辆出租车,出租车会在数分钟内到达。车内没有人,当您走近汽车时,车门会自动打开。您俯下身坐到车内的豪华真皮座椅上。座椅的位置和车内照明都根据您的偏好进行了预先调整。车内光滑的屏幕上播放着早间新闻。当您放松下来或查看电子邮件时,汽车正挂挡并轻松穿行于早间的车流中。您附近约有一半的车也都是无人驾驶的。您会问出租车何时能够到达目的地。“您的预计到达时间为上午8:30。预计今天不会发生延误。”

    以上种种场景在未来十年内都会变成现实。随着自动驾驶汽车越来越普遍,乘客也希望汽车的其它功能也可以自动运行。

    如今的新型汽车可以配备30多种车身电机,应用范围从车窗玻璃升降器、车镜、可调节汽车座椅到天窗、车灯和空调系统。这些舒适性和必要性系统将根据乘客的喜好变得日益自动化和程序化。

    下文将介绍TI可帮助您在趋势中保持领先并推动汽车车身电机创新的三种方式:

    1) 轻松集成车身电机驱动器。

    凭借我们的车身电机驱动器…

  • 细数T-BOX中TI的明星产品之CAN 收发器 | 第二节 TCAN1042-Q1:“硬核”的CAN收发器

    Other Parts Discussed in Post: TCAN1042-Q1

    汽车新热点:细数T-BOX中TI的明星产品(进行中)

    Interface

    PHY

    第一节     DP83TC811S-Q1:车载以太网让您的T-BOX如虎添翼

    CAN

    第二节   TCAN1042-Q1:“硬核”的CAN收发器

    Power

    Wide Vin BUCK

    敬请期待!

    汽车新热点: T-BOX系统解决方案深度剖析(已完结)

    第一节

    电源轨

    第二节

    充放电管理

    第三节

    接口

    第四节

    紧急呼叫单元

    第五节

    无线连接单元

     
     第二节 TCAN1042-Q1:“硬核”的CAN收发器

    前文谈及,在车载应用中…

  • 浅析汽车空气悬架系统中的电机驱动应用

    Other Parts Discussed in Post: DRV8714-Q1

    作者:Scarlett Cao

    关键物料: DRV8714-Q1

    1. 电动空气悬架系统介绍

    汽车悬架系统可以调节车身的高度、阻尼、刚度,有效提升驾驶的舒适性与操控性,从而让驾驶者在不同的车速、路面条件下有不同的驾驶感受,提高车辆的平顺性和品质感。

    传统悬架系统需要通过各式各样的流通阀实现精细的调校结果。但是丰富细致的阀系设计也会使得调校比较复杂。可变阻尼技术将一部分需求交给了减震器的可变阻尼功能,简化了调校的复杂性。但是随着悬架系统对灵活性、响应速度和可变范围要求的进一步提升,悬架系统便需要向电控技术方向进一步升级了。

    电控空气悬架系统会结合车身高度传感器、加速度传感器等的输入信号和驾驶员的指令(驾驶模式、加减速、转弯等),通过控制电磁阀来控制空气弹簧和减震器,从而对悬架的高度,刚度和阻尼力等进行精细调节。

    2. 电控阀系驱动设计及选型

    2.1 …

  • 前照灯领域技术新发展

    作者:德州仪器 Brian Ballard

    在过去一百年中,汽车行业发生了翻天覆地的变化,但前照灯系统自发明以来在用途上基本保持未变。随着自适应远光灯(ADB)技术的出现,这一趋势已开始发生变化。

    在TI,我们了解到ADB解决方案对汽车行业的未来将具有颠覆性的潜力。因此,我们将汽车技术上的深厚专业知识TI DLP®技术方面的开拓技术结合,旨在开发出新一代前照灯系统,使其功能不仅局限于朝某个方向射出光束。

    我相信我们可以为车辆照亮前方道路的方式带来更多附加功能。目前,TI正在研发一种全新型可完全编程的前照灯系统解决方案,其分辨率极高,且每个前照灯的寻址像素超过100万个,相较于现有ADB技术的分辨率高出10,000倍。

    利用TI DLP技术,开发人员可以创建照明解决方案,这些方案可经过编程来执行诸如项目符号和动画之类的操作,或转换光束以适应弯曲的山丘和道路。开发人员还可以开发调暗部分或全部各像素的解决方案,驾驶员便可以在任何条件下开车时始终开启远光灯…

  • TI FPD-Link III 视频传输桥接器件的内部测试模式

    Other Parts Discussed in Post: DS90UB947-Q1, DS90UB948-Q1

    作者:Fery Feng

    TI的FPD Link III 系列的视频传输桥接器件,是专门用于车载信息娱乐系统以及车载ADAS应用的视频传输桥接器件。通常是串化器与解串器一起配对使用,通过50Ω 单端同轴或 100Ω 差分屏蔽双绞线 (STP) 电缆提供单通道或双通道高速串行数据流,从而简化高速音视频数据远距离传输对线束的要求,并减少车内线束用量。
    本文以串化器DS90UB947-Q1,以及解串器DS90UB948-Q1为例,介绍FPD Link III系列器件独有的Test Pattern Generator测试模式生成器。使用该测试模式,可以通过947或者948,使用内部/外部时钟,以及内部/外部timing 参数,来产生纯色/渐变/彩条等测试画面直接显示于屏幕,以辅助判断整个高速视频传输链路的稳定性…

  • 中央高位刹车灯——第三刹车灯

    CHMSL代表中央高位刹车灯,安装在车辆左侧和右侧制动车灯(也称为刹车灯)的上方。根据美国国家高速公路交通安全管理局的规定,当刹车系统工作时,CHMSL要向后方司机提供明显确切的信息,告诉他们必须放慢车速。由于CHMSL安装在左右刹车灯之外,因此也被称为“第三刹车灯”。除了做制动车灯功能之外,某些车辆(如皮卡车)还具有集成在CHMSL中的倒车灯。

    使用分立组件的CHMSL安装应用

    在现代车辆中,CHSMSL内部的照明灯主要以发光二极管(LED)灯串为基础。用晶体管电路驱动CHMSL中的LED灯串。与开关电路相反,CHMSL LED驱动器电路通常是线性电路; 也就是说,LED由晶体管工作在其线性区域的电路驱动。

    设计人员通常使用分立的电阻和低端双极结型晶体管(BJT)来实现CHMSL模块里基于分立元器件的LED驱动器电路。图1展示了一个用于CHMSL的分立LED驱动电路例子。 在该电路中,CHMSL由两个LED串组成…

  • 低功耗Bluetooth®技术助力实现汽车门禁系统变革

    Other Parts Discussed in Post: CC2640R2F

    为了满足消费者希望以智能手机取代车钥匙的需求,汽车行业正在经历着重大变革。随着“手机即钥匙”技术的普及,你不再需要传统的密钥卡,使用手机即可操作“被动门禁/被动启动”(PEPS)系统。低功耗Bluetooth®技术的领先优势在于它是一种可以广泛应用于智能手机的多功能技术。

    图1:车内的低功耗蓝牙PEPS架构,卫星模块的数量可能会随系统要求变化。 

    图1所示为车内低功耗蓝牙PEPS的典型架构,采用了“手机即钥匙”技术。该架构中有一个中央智能钥匙模块和九个卫星模块,中央智能钥匙模块与手机钥匙进行通信,卫星模块可被动监控中央模块和智能手机之间的蓝牙低功耗连接。TI的车用低功耗Bluetooth®汽车门禁卫星节点参考设计介绍了如何实现该节点设计。 

    虽然目前有许多无线技术力求实现…

  • 细数T-BOX中TI的明星产品之 线性稳压器 | 第五节TPS7B7701-Q1:为车载应用保驾护航

    Other Parts Discussed in Post: TPS7B7701-Q1, TLE4275-Q1

    汽车新热点:细数T-BOX中TI的明星产品(进行中)

    Interface

    PHY

    第一节     DP83TC811S-Q1:车载以太网让您的T-BOX如虎添翼

    CAN

    第二节   TCAN1042-Q1:“硬核”的CAN收发器

     

    Power

    Wide Vin BUCK

    第三节 LMR33630-Q1:一级电源的绝佳选择

    Low Vin BUCK

    第四节   TPS6281x-Q1:二级电源的 “种子选手”

    LDO

    第五节 TPS7B7701-Q1:为车载应用保驾护航

    汽车新热点: T-BOX系统解决方案深度剖析(已完结)

  • 开发适用于下一代汽车的汽车网关

    Other Parts Discussed in Post: DRA829V

    介绍

    汽车架构正在快速演进,车辆逐步从半自动驾驶向最终的完全自动驾驶发展。汽车制造商还加入了多种功能,例如智能访问、车辆共享、预测性维护、车辆跟踪、车队管理和空中 (OTA) 升级,以增强互联能力和车载通信。这些高级功能生成的数据量不断增加,需要通过高性能处理器进行处理,并在 CAN、LIN 和高速网络(如以太网)等接口之间安全可靠地进行通信。因此,汽车制造商正在重新评估汽车网关和远程信息处理控制单元系统(TCU)的架构。

    汽车网关

    汽车网关是一种核心功能为在车辆内安全可靠地传输数据的系统。车辆中可以存在多种网关:中央网关和域网关(或域控制器)。

    中央网关可以在TCU、动力传动系统、车身、信息娱乐系统、数字驾驶舱和 ADAS 应用等多个域之间安全可靠地传输数据。

    域网关(或域控制器)具有类似的功能,只不过它仅在其相应域内的 ECU 之间路由数据。

    与域网关相比…

  • 细数T-BOX中TI的明星产品之音频放大器 | 第六节 TAS5411-Q1:高效又可靠的D类功放

    Other Parts Discussed in Post: TAS5411-Q1

    汽车新热点:细数T-BOXTI的明星产品(已完结)

    Interface

    PHY

    第一节   DP83TC811S-Q1:车载以太网让您的T-BOX如虎添翼

    CAN

    第二节   TCAN1042-Q1:“硬核”的CAN收发器

     

    Power

    Wide Vin BUCK

    第三节  LMR33630-Q1:一级电源的绝佳选择

    Low Vin BUCK

    第四节  TPS6281x-Q1:二级电源的 “种子选手”

    LDO

    第五节 TPS7B7701-Q1:为车载应用保驾护航

    Audio

    Power AMP

    第六节TAS5411-Q1:高效又可靠的D类功放

    汽车新热点: T-BOX系统解决方案深度剖析(已完结)

    第一节

  • 让汽车仪表组上的指针动起来

    虽然汽车仪表组在过去几年已经取得了一定的发展,但它在很多方面依然是我们好几代人都熟悉的样子。原先的仪表组就像图1中所示的那样,由显示车速、油位、发动机温度和油压的模拟(机械)仪表以及里程表组成。现代车辆的仪表组上仍然会显示这些对驾驶员有用的重要信息,但除此之外,高新科技的进步也为仪表组带来了更多新的功能。

     图1:由六个机械仪表组成的模拟仪表组

    如今的仪表组保留了传统的外观,由微控制器(MCU)供电,MCU从控制器局域网(CAN)总线读取车辆状态信息。驾驶员可以接收到熟悉格式的信息,但步进电机和仪表组的MCU会控制机械仪表和指针。仪表组上还有多个可识别的指示灯,并可发出可听见的铃声,为驾驶员提供更丰富的信息。

    随着电子科技的进步,里程表逐渐被字母数字显示屏所取代,这种显示屏主要显示各种功能参数和指标,如燃油效率、室外温度和行程长度,同时通过机电仪表来显示传统的信息。从电子角度而言,具有信息图形支持的混合仪表组(如图2所示)是比较经济且相对简易的…

  • AI在汽车中的应用:实用深度学习

    作者:德州仪器Joe Folkens

      

    在未来的某个时候,人们必定能够相对自如地运用人工智能,安全地驾车出行。这个时刻何时到来我无法预见;但我相信,彼时“智能”会显现出更“切实”的意义。

    与此同时,通过深度学习方法,人工智能的实际应用能够在汽车安全系统的发展进步中发挥重要的作用。而这些系统远不止仅供典型消费者群体掌握和使用。

    深度学习这一概念在几十年前就已提出,但如今它与特定的应用程序、技术以及通用计算平台上的可用性能更密切相关。深度学习的“深度”层面源于输入层和输出层之间实现的隐含层数目,隐含层利用数学方法处理(筛选/卷积)各层之间的数据,从而得出最终结果。在视觉系统中,深度(vs.宽度)网络倾向于利用已识别的特征,通过构建更深的网络最终来实现更通用的识别。这些多层的优点是各种抽象层次的学习特征。

    例如,若训练深度卷积神经网络(CNN)来对图像进行分类,则第一层学习识别边缘等最基本的东西…

  • 了解如何让您的汽车电池更稳定、运行时间更长

    汽车系统需要承受高温差、极端输入瞬变和其它多种干扰的影响。汽车中几乎所有的电子产品都需经过严格的测试,以符合汽车电子委员会(AEC)规定的质量体系标准和组件资质。大多数汽车系统采用12V铅酸电池,并且您可能知道,电池的电压几乎在您可以想到的每种情况下都会发生变化:环境温度、负载条件、使用年限等等,不胜枚举。

    正常工作条件下,电压的变化范围可达到9V-16V。在某些工作条件下,甚至会更大。启动内燃机时,12V铅酸电池必须为起动电机的绕组提供足够的能量,在短时间内提供大量的电流,导致电池电压急剧下降。极低的温度会导致电池电压降至更低水平。这种现象称为冷启动。典型的测试波形如图1所示,其中电压可以降至3V。

     

    图1:汽车电池冷启动电压曲线

     

    假设我们正在设计一款由12V铅酸电池直接供电的12V汽车音响系统。如何使音响系统保持恒定的输入电压?记住,如上所述,电池电压的波动范围可达3V至16V。降压转换器有用吗?不行。当电池电压低于12V时…