作者:Hannes Estl

要实现汽车自动驾驶,需要消除很多法律、社会和结构障碍。尽管几乎我们所有人都在科幻小说或电影中见识过“自动驾驶”汽车,但真要相信机器或车载电脑能在各种条件下带着我们四处游荡就是另外一回事了。此外,发生碰撞时的责任问题还将需要仔细核实,因为可能不再牵扯到人的问题(我们通常是犯错误或违法的群体)。理想情况下,路上的所有汽车都将具备自动驾驶功能。可惜这可能需要几代汽车发展才能成为现实。最后,也是相当重要的一点,要实现汽车与环境的通信(汽车与基础设施以及汽车与汽车的通信),需要进行大量的投资来安装和维护基础设施,并对通信方式进行标准化(每个人都讲相同的“语言”)。

但就目前而言,我们关注的是自动驾驶汽车的技术可行性。如今,我们对防抱死制动系统 (ABS) 及安全气囊等被动安全系统,或者电动助力转向系统与电子发动机管理都已习以为常了。这些系统能使汽车采取行动(制动、转向、加速),但行动的动力是什么呢?尽管高级驾驶员辅助系统 (ADAS) 尚未在所有汽车中普及,但这些系统将在从驾驶汽车到汽车自动驾驶的演进过程中发挥至关重要的作用,因为它们相当于汽车的眼睛。

需要部署各种广泛的新型传感器作为 ADAS 的基础设施,尤其是摄像头系统、雷达和 LIDAR 等机器视觉传感器。这些传感器的使用将为汽车提供所需的态势感知功能,但对大量新数据的解读也将对系统处理能力提出挑战。例如,获取和处理摄像头影像的每个像素(低级处理),鉴定和识别图片中感兴趣的目标(中级处理),然后根据这些目标及其相对汽车的位置和移动情况做出决策(高级处理),这些都需要不同的处理功能。典型的微处理和数字处理技术擅长执行其中某项特定任务,但对于其它任务往往存在局限性。对于机器视觉而言,所有这些处理工作都必须按顺序实时执行,这就需要如TI TDA2x 片上系统 (SOC) 产品系列所具备的异构处理功能。

现在,由于汽车能看,能解读要做什么,并能依此采取行动,因此我们已经有了全部所需的基本模块。如欲查阅有关自动驾驶、机器视觉与异构处理的更多内容,敬请阅读白皮书:通过技术创新让汽车更安全。

 

 

原文请参见: http://e2e.ti.com/blogs_/b/behind_the_wheel/archive/2014/02/04/advanced-safety-and-driver-assistance-systems-paves-the-way-to-autonomous-driving.aspx

  • 自动驾驶的确是有自己很多的好处,如减少交通事故,解放一部分人的劳动。但是就目前来说首要解决的我想还是其可靠性。尽管目前已经可以做到让自动驾驶系统的事故率小于人为事故的发生率,但是自动驾驶系统一旦故障其后果则是不可预料的,而且最终对于交通事故的定性和对于责任的追究都是一个很难办的问题,所以自动驾驶的大规模普及尚需时间。不过如果能在某些地区修建专门用于自动驾驶系统汽车的高速公路,一方面可以让公众看到自动驾驶系统的实用性,另一方面也可以大大提高车辆的运行速度。

  • 无人车要被这个世界普遍接受还是有很多路要走,ADAS则更能让人接受。文中提到低级处理,中级处理,高级处理,对应数字信号处理,模式识别和机器学习。可能更加智能的学习算法很重要,当然一块更好的硬件芯片则是很好的支持。TDA2x的这种异构多核架构,在这里则可以发挥自己的优势!

  • 其实说到自动驾驶的实现过程,在我看来,颇有点把车变成人的架势。现在的普遍套路是让汽车有眼睛,能够看到周围的情况;有聪明的脑瓜,能够学习交规识别交通标示、识别物体和行人辨别危险;有灵活的四肢,能够做出不逊于经验老道的驾驶员的操作。现在很多汽车厂商和互联网公司在关注自动驾驶技术,但不管是谷歌,还是汽车制造商,不过是在用自己的方式来推动自动驾驶技术的发展而已。而在谷歌第一辆自动驾驶汽车发布之后,我们也可以回头来看看,我们该如何对待自动驾驶。

  • ADAS已经越来越火热了,昨天正好TI在长春举办了一期汽车讨研会,学习到了很多知识,其中TMS570系列对汽车级核心给我留下了深刻的印象,同如此篇博文中所讲,昨天的研讨会在ADAS中所有应用TI都是有相应的解决方案的,并都进行了细致的讲解,很是不错,如果有机会进行汽车电子的研发,一定要应用一下TI的相应IC。

  • 一直在关注汽车电子以及驾驶员辅助系统,照目前的趋势来看,汽车驾驶员辅助系统有很广阔的前景,但也有很大的难度,就从视觉较度来看,根据图像处理和计算机视觉技术的开发现在还处于不太成熟的阶段,相信不久的将来会看到无人驾驶的普遍推广~