作者:Hannes Estl

要实现汽车自动驾驶,需要消除很多法律、社会和结构障碍。尽管几乎我们所有人都在科幻小说或电影中见识过“自动驾驶”汽车,但真要相信机器或车载电脑能在各种条件下带着我们四处游荡就是另外一回事了。此外,发生碰撞时的责任问题还将需要仔细核实,因为可能不再牵扯到人的问题(我们通常是犯错误或违法的群体)。理想情况下,路上的所有汽车都将具备自动驾驶功能。可惜这可能需要几代汽车发展才能成为现实。最后,也是相当重要的一点,要实现汽车与环境的通信(汽车与基础设施以及汽车与汽车的通信),需要进行大量的投资来安装和维护基础设施,并对通信方式进行标准化(每个人都讲相同的“语言”)。

但就目前而言,我们关注的是自动驾驶汽车的技术可行性。如今,我们对防抱死制动系统 (ABS) 及安全气囊等被动安全系统,或者电动助力转向系统与电子发动机管理都已习以为常了。这些系统能使汽车采取行动(制动、转向、加速),但行动的动力是什么呢?尽管高级驾驶员辅助系统 (ADAS) 尚未在所有汽车中普及,但这些系统将在从驾驶汽车到汽车自动驾驶的演进过程中发挥至关重要的作用,因为它们相当于汽车的眼睛。

需要部署各种广泛的新型传感器作为 ADAS 的基础设施,尤其是摄像头系统、雷达和 LIDAR 等机器视觉传感器。这些传感器的使用将为汽车提供所需的态势感知功能,但对大量新数据的解读也将对系统处理能力提出挑战。例如,获取和处理摄像头影像的每个像素(低级处理),鉴定和识别图片中感兴趣的目标(中级处理),然后根据这些目标及其相对汽车的位置和移动情况做出决策(高级处理),这些都需要不同的处理功能。典型的微处理和数字处理技术擅长执行其中某项特定任务,但对于其它任务往往存在局限性。对于机器视觉而言,所有这些处理工作都必须按顺序实时执行,这就需要如TI TDA2x 片上系统 (SOC) 产品系列所具备的异构处理功能。

现在,由于汽车能看,能解读要做什么,并能依此采取行动,因此我们已经有了全部所需的基本模块。如欲查阅有关自动驾驶、机器视觉与异构处理的更多内容,敬请阅读白皮书:通过技术创新让汽车更安全

 

 

原文请参见: http://e2e.ti.com/blogs_/b/behind_the_wheel/archive/2014/02/04/advanced-safety-and-driver-assistance-systems-paves-the-way-to-autonomous-driving.aspx

Anonymous
  • 前段时间了解过德州仪器(TI)推出的TMS320DM643x达芬奇处理器就能提供所需的性能,说点个人见解高级驾驶员辅助系统 (ADAS) 从数据采集到采取行动的每一步都要求强大的信号处理能力,及时、准确地执行主动安全与ADAS系统必须要求高性能产品提供支持。除了高性能之外,ADAS应用还要求灵活的架构来满足多种功能要求还必须提供足够的灵活性,这样才能在不同的产品线间尽可能地重复使用该技术,并根据新兴市场的要求以正常速度低成本地推进技术创新。我想软件创新是效率最高的方式吧。

  • 汽车自动驾驶由于Google自动汽车的推出引发不小的关注,但从现在的汽车体系走向自动驾驶过程中,可能会有多种演进的方向。文中提到的辅助系统就是一个重要的分支,通过更加智能、更加全面的传感器,更智能的处理器,不断地提高汽车驾驶的安全性、操控性、越野性等等。

  • 自动辅助驾驶系统的提出已经有一段时间了,前景是美好的,但是道路是曲折的,就像文中所言,如何抓住大量数据中的关键有效的数据,并且如何处理这些数据以作出正确决策,这些都是技术发展所遇到的瓶颈,机器视觉固然是该技术发展的一个方向,但是我觉得人工智能也是必须要提及的一个关键技术,人工智能可以在大量数据中作出正确或者说与大脑思维近似的判断,这样的安全驾驶系统才是真正安全的。

  • 工程师研制并安装汽车自动驾驶成熟技术设备,通过技术创新让汽车更安全。自动化汽车可以为人类节省交通事故成本,交通拥堵成本以及运输过程中以人力提高生产力的成本。这将是智能汽车未来发展之路和目标。

  • ADAS已经是不可逆转的趋势,自动驾驶或许还有一段时期才能实用,但通过各种包括图像传感器在内的驾驶辅助系统已经逐步进入我们生活,机器视觉传感器打开了一个广阔的领域,图像采集,压缩,识别理解,融合,对传感器,处理器都有更高的要求,各种算法也在改进,希望能在这个领域有所斩获。