作者:Hannes Estl

要实现汽车自动驾驶,需要消除很多法律、社会和结构障碍。尽管几乎我们所有人都在科幻小说或电影中见识过“自动驾驶”汽车,但真要相信机器或车载电脑能在各种条件下带着我们四处游荡就是另外一回事了。此外,发生碰撞时的责任问题还将需要仔细核实,因为可能不再牵扯到人的问题(我们通常是犯错误或违法的群体)。理想情况下,路上的所有汽车都将具备自动驾驶功能。可惜这可能需要几代汽车发展才能成为现实。最后,也是相当重要的一点,要实现汽车与环境的通信(汽车与基础设施以及汽车与汽车的通信),需要进行大量的投资来安装和维护基础设施,并对通信方式进行标准化(每个人都讲相同的“语言”)。

但就目前而言,我们关注的是自动驾驶汽车的技术可行性。如今,我们对防抱死制动系统 (ABS) 及安全气囊等被动安全系统,或者电动助力转向系统与电子发动机管理都已习以为常了。这些系统能使汽车采取行动(制动、转向、加速),但行动的动力是什么呢?尽管高级驾驶员辅助系统 (ADAS) 尚未在所有汽车中普及,但这些系统将在从驾驶汽车到汽车自动驾驶的演进过程中发挥至关重要的作用,因为它们相当于汽车的眼睛。

需要部署各种广泛的新型传感器作为 ADAS 的基础设施,尤其是摄像头系统、雷达和 LIDAR 等机器视觉传感器。这些传感器的使用将为汽车提供所需的态势感知功能,但对大量新数据的解读也将对系统处理能力提出挑战。例如,获取和处理摄像头影像的每个像素(低级处理),鉴定和识别图片中感兴趣的目标(中级处理),然后根据这些目标及其相对汽车的位置和移动情况做出决策(高级处理),这些都需要不同的处理功能。典型的微处理和数字处理技术擅长执行其中某项特定任务,但对于其它任务往往存在局限性。对于机器视觉而言,所有这些处理工作都必须按顺序实时执行,这就需要如TI TDA2x 片上系统 (SOC) 产品系列所具备的异构处理功能。

现在,由于汽车能看,能解读要做什么,并能依此采取行动,因此我们已经有了全部所需的基本模块。如欲查阅有关自动驾驶、机器视觉与异构处理的更多内容,敬请阅读白皮书:通过技术创新让汽车更安全

 

 

原文请参见: http://e2e.ti.com/blogs_/b/behind_the_wheel/archive/2014/02/04/advanced-safety-and-driver-assistance-systems-paves-the-way-to-autonomous-driving.aspx

Anonymous
  • 老实说,我对TI总是有着莫名的好感,对于TI的活动我也是热于参加。但是有的时候,感兴趣的

    活动才是最好的活动不是嘛,当然如果能从活动中收获到知识和肯定,那我相信这种活动肯定是

    大家都热于参加的。而现在就有这样一个机会摆在我的面前,让我静下心来,静静的来阅读收获

    一些知识。

         TI一直对技术培训上面投入很多人力物力,这点是毋庸置疑的,就拿德州仪器在线技术支

    持社区的deyisupport来说,几乎是每天都会更新最新的技术资料,让大家浏览最新的技术前沿。

        可以说,TI在州仪器在线技术支持社区上更新的博文基本上每篇都可以算的上图文并茂,

    很生动很形象,也很利于理解,不愧都是大师写出来的文章,虽然很基础,但是无论你是初学者

    还是资深的工程师,你都可以从这里学到些什么,有知识,有文化,有规范等等。

  • 目前的无人驾驶重点还是在研究单台汽车的智能化,但是实际上公路是一个不断变化的整体,每个车自己的决策不单会影响自己也会对别的车造成影响,所以今后应该借助车联网、大数据等组成交互网络来进行无人驾驶。所以以后不单要发展摄像头、导航、控制等系统,也需要加大力度研究通信、数据处理等方面。

  • 实现汽车自动驾驶是每个汽车设计人员的梦想,这不但需要他们多年不懈的努力。期待早日成为现实,至少能提高紧急情况下的自动控制,这样可以减少因人为失误而导致交通事故,保障人们出行的安全性.

  • 谷歌一直在搞自动驾驶,也不知道能够走到何方,也许尝试就是最重要的。理想情况下,路上的所有汽车都将具备自动驾驶功能。可惜这可能需要几代汽车发展才能成为现实。

  • 汽车自动驾驶是将来发展的一个趋势!担着个趋势却远不是那么简单就能实现的!上文也列举了诸多例子,ABS、安全气囊、传动、助力、电喷这些已要的可能需要改变,摄像头系统、雷达、导航、 LIDAR这些正在发展的也需要改进。同时,汽车的燃油问题,道路的交通问题,城市的规划问题,事故的问责体质等等,都需要一代人甚至几代人来完善。随着技术的发展,或许制造已经不难,但涉及到的道德思想问题该如何解决,也同样需要人了达成共识!