生活在科技完善的今日,我们很容易忘记我们几年前那种“原始”的生活状态。那时候我们还会使用电话薄、纸质车票和DVD播放器等过气的产品。如果说电子产品的出现改变了我们的生活方式,那么电池技术的发展则改变了我们所钟爱的电子产品。

电池技术的演变与利用电池供电的设备和系统息息相关。由于人们已经习惯了移动计算和通信设备所带来的便利性,业界对于便携式电源也提出了更高的要求。然而,电池技术的进步反之又催生了各类全新的移动应用,有些应用甚至超出了我们的想象。

虽然电池技术在过去几年中发展相对较快,但其基本概念却没有太大的变化。1936年,考古学家发现了一个2000多年前的手工艺品,外表看起来像是一块电池。那么这个设备是否真的是一块电池呢?当今的大多数专家对这种看法表示质疑,不过也有部分人表示赞同。 如果回顾历史,我们会发现电池技术的发展在17至18世纪得到了飞速提升,最终在19至 20世纪成为了电灯和收音机等新兴电子设备的电源。而大约在100年前,“干电池”开始逐渐被人们使用,这种电池与我们现在使用的普通一次性电池非常相似。

随着时间的推移,锂离子电池在20世纪90年代初期实现了商业化,同时人们也开始追求更加精密的电子监视电路。由于全新的锂离子电池在能源和总体性能方面都有着很多优势,系统设计人员愿意投入大量的时间、精力和资金来开发专门的电池管理电路,以优化这些电池的寿命周期。

另一方面,随着人们对电池的依赖程度越来越高,电池技术及于其相关的技术也在不断发展。电池曾是早期移动设备中最另人头疼的组件之一,因为终端用户无法准确预计系统电量耗尽的时间。在那时候,几乎所有电子产品的电池都可以轻易的被移除或替换。而如今,由于技术的持续进步,电池已经可以无缝的嵌入到便携式设备中了。同时,得益于精确可靠的内置电池监视技术,用户现在可以随时准确地了解电池的状态。此外,用户还能够轻松、快速地给电池充电,而借助于无线电源技术,用户甚至不需要任何物理连接就能实现充电。

试想一下,几年之后,当我们轻轻点一下智能手表就能够登机旅行时,您会不会怀念现在的这些美好时光呢?

了解更多TI电池管理的相关信息:

Anonymous
  • 小时候拿着个5号或7号电池和几个小灯泡,玩各种折腾,不亦乐乎。工作后,开始折腾的是各种开关电源。而现在,各种智能电池管理系统如雨后春笋涌生。

    干电池是电池的起步,而电池的突飞猛进得从锂电池的诞生算起。随着电子行业的迅速发展,各种类的电子产品对电池的依赖程度越来越高,电池技术及于其相关的技术也在不断发展。因而,电池管理系统市场迎来高速发展的机会,安全性问题也随之成为关注的焦点。前段时间某国外品牌手机发生电池爆炸的事件弄得沸沸扬扬,更是把电池系统的安全问题推向最前沿。电池系统作为各种类电子产品的核心部件,是一个涉及电化学,机械,电气,软件等多种技术于一体的高度复杂组合的系统,并需要确保长期使用中的安全性。这种高要求、高标准、高复杂度就督促着电池管理系统的设计开发需要严格地执行——从初期严格的设计要求、规范的开发流程、完备的测试验证,充分的系统级功能安全分析到系统整个架构及软件的执行,以完整而充分的产品开发体系架构提升整个电池管理系统的耐用性和可靠性。

    只有将电池管理系统设计得更具耐用性和可靠性,才能让电子产品更具魅力!

  • 电池管理系统(BMS)在早期是没有的

    在干电池的时候是不需要

    可充电电池出现以后,电池的充放电管理也还称不上电池管理系统

    只有在锂电池广泛商业化应用以后,除了对於电池的保护功能以外,电池的串并联电池组的应用情况出现

    伴随而来的就是电池管理系统(BMS)

    典型的BMS系统,例如特斯拉汽车,电池组的规模以单体个数而论是K级以上

    这样精确的检测每个电池单体的状态就是关键的技术和难点

    目前国内的电池管理系统,在车用方面,不管是采用3元材料还是磷酸铁锂,

    至少单体的容量比较大,而数量上则比之特斯拉降低很多,尽管如此,BMS的技术方面也还是在发展中

    除了被动均衡发展到以主动均衡为主外,算法包括SOC和SOH更加精确化

    而电池厂家对於单体电池质量也在进步

    TI有电池管理系统所有类别的器件,只是进入汽车市场比较晚,希望能后来居上

  • 电池管理的英文叫做Battery Management System,缩写为BMS,首先看一下为什么需要电池管理:

    1、安全需要:电池工作都有一定使用条件的,充电电流限制,放电电流限制,工作温度限制,单体电压限制,将其工作条件分为“合理区域”和“临界区域”。超出“临界区域”后发生燃烧、爆炸等事故的概率大增。

    2、延长电池使用寿命:当电池工作状态位于“合理区域”时,寿命最长。

    3、提供电池组有效储能:单个电池能量有限,所以大多是N多个电池串联在一起使用。电池总是存在差异,储存的能量有差异。电池组的放电受限于电池串中电压最低的电池,充电受限于电压最高的电池,“有效储能”小于“理论储能”。

    4、估算电池剩余能量:剩余能量和常规车辆的剩余油量一个意思。不知道剩余能量,就无法预测车辆还能行驶多少里程。

    总结一下,可以用几句话来概括BMS:BMS通过测量,获取电池的工作状态,并把这种状态显示出来。紧急情况下,利用声光手段来提醒使用者,使得电池工作在“合理区域”,从而延长电池的使用寿命。危险情况下,自动采取措施,避免事故的发生。另外为电池提供能量均衡功能,提高电池的“有效储能”,进而延长放电时间。

  • 毫无疑问,电池技术在当今社会是很重要的,用在各种电器方面,我们的电子产品,都需要这种因为电而产生的人类生活状态的改变,千百年来,最重要的生活状态的美满,全离开不了电和存贮电的电池。

    长久以来,人们已经习惯了移动计算和通信设备所带来的便利性,业界对于便携式电源也提出了更高的要求。然而,电池技术的进步反之又催生了各类全新的移动应用,有些应用甚至超出了我们的想象。近二十多年来,科技飞速发展。

    计算机从电子管元件时代演变成今天的超大规模集成电路,往日笨拙巨大的计算机如今小到能装进我们的口袋中。

    一款新型智能手表的运算能力甚至强于阿波罗登月飞行器。但如今电池的发展则是另一种态势。锂离子电池无疑成为当今精密的电子监视电路等产品的力需。

    由于全新的锂离子电池在能源和总体性能方面都有着很多优势,系统设计人员愿意投入大量的时间、精力和资金来开发专门的电池管理电路,以优化这些电池的寿命周期。虽然电池技术在未来几年不会取得革命性发展,但那些依赖电池的新产品却会层出不穷。随着人们对电池的依赖程度越来越高,电池技术及于其相关的技术也在不断发展。目前的人类专注研发高能电池。

    从1995年起历经十多年发展,在2007年才实现电池储能翻一倍。此后,电池储能增幅再没能超过30%。科技发展的动力来自两个方面:追求设备的小巧便携性和完善与之配套的软件。

    电脑的核心是微处理器。几十年来,处理器的体积越来越小,耗能也越少,电池寿命就更长。电池是金属和化学材料的组合体。

    当今最受欢迎的、应用最广泛的是锂离子充电电池,已有20来年的发展历史。电池曾是早期移动设备中最另人头疼的组件之一,因为终端用户无法准确预计系统电量耗尽的时间。在那时候,几乎所有电子产品的电池都可以轻易的被移除或替换。而如今,由于技术的持续进步,电池已经可以无缝的嵌入到便携式设备中了。同时,得益于精确可靠的内置电池监视技术,用户现在可以随时准确地了解电池的状态。

    此外,用户还能够轻松、快速地给电池充电,而借助于无线电源技术,用户甚至不需要任何物理连接就能实现充电。电池市场利润如此丰厚,许多研究人员也在加紧研发步伐,但成果甚微。

    无线电源技术可通过电磁波实现电力传输,从而省去了连接电源线和电源插座的麻烦。通过定向天线发射RF电源其实是一个无损耗的过程,其产出效率大概在85%左右,足以与任一款高性能的开关调节器相媲美。

    无线电源传输的需求前景非常明朗。目前有关的建置技术已经解决,现在所必须努力的就是大规模将该技术从百万瓦级和毫瓦级应用向可携式运算、消费和通讯设备领域扩展。

  •        从小时候用过的手电、收音机中的锌锰干电池;到后来出现在对讲机、手机中的镍镉和镍氢电池;直至近几年来被广泛应用的锂电池,当然这其中还有铅酸蓄电池等。电池的体积不断在缩小、能量不断在提升,尤其是现在的锂电池更是让用户青睐。现在很多的移动产品都是使用锂电池,包括手机、平板电脑等一些手持终端设备,内部的电池管理技术无时不在发挥着作用,用以保证这些设备可靠地工作。电池应用的核心就是电池管理技术的应用体现。