bq77905 3S至5S高级可堆叠低功耗电池保护评估模块

 

涉及到任何类型的保护时,解决方案都应该很简单。保护应该是设计和设置好后而不必再担心的东西;至少应是如此。但是,当涉及到更多和更好的电池保护,设计人员可能会担心这可能会增加成本。

由于电池保护电路通常位于电池组内部并且看不到,通常不被认为是一个酷或新潮的新应用特征,设计工程师可能不会对其进行太多的思考。但是,从我们从最近的事件中了解到,如果不能做出合适的电池保护,可能会导致严重的问题。

通常,任何保护设备都希望设置简单:保护您的系统的IC,但是在高电流消耗方面没有巨大的“价格标签”。这是TI用于3至5系列等电池的bq77905系列电池保护器,通过最低功耗提供您系统需要的保护。

在电池应用中,总需要有一个主保护器作为第一道防线,任何之后的保护后将具有二次保护的作用。二级保护,简单地说,可以是最后的电池保护类型,这通常是简单的过电压保护。要了解有关电池保护的更多信息,您可以访问我的博客,了解您的电池组:第一部分。

bq77905是适用于电动工具;园艺工具;吸尘器;以及无人机、机器人吸尘器和机器人割草机等机器人应用的主保护器。这些类型的工业消费应用会对它们的电池组造成损害,因为消费者希望他们的电动工具或机器人吸尘器立即执行功能,就好像它是交流供电一样。这些应用的典型电流消耗可高达50A(电动工具)或低至(但仍然很高)15A连续电流(吸尘器)。除了支持高电流消耗,内部电池组电路需要实现超低功耗,以延长电池寿命和整体运行时间。这就是bq77905 6μA的平均电流消耗的方便之处。

工业消费应用通常包括3S(小型电动工具或无人机),4S(无人机),5S(专业电动工具),6S(工业无人机),7S(吸尘器),10S(园艺工具或电锯等更大的电动工具)甚至20S。为了适应这些不同的尺寸,创建用于电池组设计的公共平台消除了不重新设计和不同IC架构相关的工程成本。bq77905还提供堆叠功能,为您的设计提供电池数量灵活性。

一般而言,保护应该是直接、易于使用并且不应该消耗很多(功耗,价格,安全性)。此外,人们希望保护器件为设计提供灵活性,允许各种电池数量的可扩展方法,这有助于总体设计成本。保护不应该限制应用的功能。

其他信息:

原文链接:


  • 电池保护异常重要,对于电池产品来说,如果电池坏了,对于电子产品来说基本废了。目前很多电子产品的电池内嵌 的,TI 的bq77905解决了这个问题。

    bq77905是适用于电动工具;园艺工具;吸尘器;以及无人机、机器人吸尘器和机器人割草机等机器人应用的主保护器。这些类型的工业消费应用会对它们的电池组造成损害,因为消费者希望他们的电动工具或机器人吸尘器立即执行功能,就好像它是交流供电一样。这些应用的典型电流消耗可高达50A(电动工具)或低至(但仍然很高)15A连续电流(吸尘器)。除了支持高电流消耗,内部电池组电路需要实现超低功耗,以延长电池寿命和整体运行时间。这就是bq77905 6μA的平均电流消耗的方便之处。

  • 现今生活中用到电池来供电的产品有很多,因此对于电池的保护电路设计也很必要。

  • 现在芯片厂商给硬件工程师提供越来越多的便利,只需要按照datasheet的说明,选择合适的分流电阻,限流电阻,搭配外围硬件电路,通过和FAE工程师沟通,就能按照预期的模式工作,节省很多时间。这种集成度很高的芯片也造成开发的工程师能搭建实用的PCB产品,却对较深原理知之甚少,这是我使用芯片的一点感悟。bq77905这块板子的外围电路看起来不复杂,不过TI产品对布线要求比较高,如果不按照demo板布线,想达到demo宣称的效率,纹波等参数就不太可能了。我对电池管理芯片没用过,TI的AC-DC,DC-DC芯片用了很多,所以也只能从已使用的产品说出自己的感受。

  • 在电池应用中,总需要有一个主保护器作为第一道防线,任何之后的保护后将具有二次保护的作用。二级保护,简单地说,可以是最后的电池保护类型,这通常是简单的过电压保护。要了解有关电池保护的更多信息,您可以访问我的博客,了解您的电池组:第一部分。

    电池对于我们来说一点也不陌生,我们的手机、平板、无人机、电动车等等都使用电池供电,虽然这些电子设备给我们带来了很多方便和快捷,但是同样也给我们带来了一些麻烦,比如:电池耗电过快导致待机时间过短的问题。

    在非智能机时代,我们的手机电池都能够使用几天而不担心电量耗尽,但是随着科技的发展,智能机、平板给我们带来了更多的欢乐和舒适,但是这些电子设备一个致命的缺点就是电池不耐用,往往一天不到电池电量就被耗尽了,这个问题让我们很多人都比较苦恼。电池耗电较快以及充电较慢的问题也是阻碍电动汽车发展的一个重要原因。

    在这里了解了bq77905是适用于电动工具;园艺工具;吸尘器;以及无人机、机器人吸尘器和机器人割草机等机器人应用的主保护器。这些类型的工业消费应用会对它们的电池组造成损害,因为消费者希望他们的电动工具或机器人吸尘器立即执行功能,就好像它是交流供电一样。这些应用的典型电流消耗可高达50A(电动工具)或低至(但仍然很高)15A连续电流(吸尘器)。除了支持高电流消耗,内部电池组电路需要实现超低功耗,以延长电池寿命和整体运行时间。保护应该是直接、易于使用并且不应该消耗很多(功耗,价格,安全性)。

  • 现在的电池保护越来越简单了,集成度更高,应用方便。bq77905提供堆叠功能,可以灵活控制电池数量,使得类似于11s这样的应用成为可能