bq77905 3S至5S高级可堆叠低功耗电池保护评估模块

 

涉及到任何类型的保护时,解决方案都应该很简单。保护应该是设计和设置好后而不必再担心的东西;至少应是如此。但是,当涉及到更多和更好的电池保护,设计人员可能会担心这可能会增加成本。

由于电池保护电路通常位于电池组内部并且看不到,通常不被认为是一个酷或新潮的新应用特征,设计工程师可能不会对其进行太多的思考。但是,从我们从最近的事件中了解到,如果不能做出合适的电池保护,可能会导致严重的问题。

通常,任何保护设备都希望设置简单:保护您的系统的IC,但是在高电流消耗方面没有巨大的“价格标签”。这是TI用于3至5系列等电池的bq77905系列电池保护器,通过最低功耗提供您系统需要的保护。

在电池应用中,总需要有一个主保护器作为第一道防线,任何之后的保护后将具有二次保护的作用。二级保护,简单地说,可以是最后的电池保护类型,这通常是简单的过电压保护。要了解有关电池保护的更多信息,您可以访问我的博客,了解您的电池组:第一部分。

bq77905是适用于电动工具;园艺工具;吸尘器;以及无人机、机器人吸尘器和机器人割草机等机器人应用的主保护器。这些类型的工业消费应用会对它们的电池组造成损害,因为消费者希望他们的电动工具或机器人吸尘器立即执行功能,就好像它是交流供电一样。这些应用的典型电流消耗可高达50A(电动工具)或低至(但仍然很高)15A连续电流(吸尘器)。除了支持高电流消耗,内部电池组电路需要实现超低功耗,以延长电池寿命和整体运行时间。这就是bq77905 6μA的平均电流消耗的方便之处。

工业消费应用通常包括3S(小型电动工具或无人机),4S(无人机),5S(专业电动工具),6S(工业无人机),7S(吸尘器),10S(园艺工具或电锯等更大的电动工具)甚至20S。为了适应这些不同的尺寸,创建用于电池组设计的公共平台消除了不重新设计和不同IC架构相关的工程成本。bq77905还提供堆叠功能,为您的设计提供电池数量灵活性。

一般而言,保护应该是直接、易于使用并且不应该消耗很多(功耗,价格,安全性)。此外,人们希望保护器件为设计提供灵活性,允许各种电池数量的可扩展方法,这有助于总体设计成本。保护不应该限制应用的功能。

其他信息:

原文链接:


  • 确实如此,电池保护很重要,但应该是直接、易于使用并且不应该消耗很多资源。TI的bq77905具备低功耗,可堆叠使用功能,可降低系统成本,增加使用灵活性,值得一试。

  • 我们现在就有一个电池,24V80Ah的,的确不好管理。保护电路虽然由厂家提供了,但是监控平台都要我们自己做,需要分析协议,作出界面。最后发现他的电池及其不稳定,会出现突然没电现象,还需要我们自己进一步学习,看到TI的产品,要认真学习一下了,合适就入手。

  • 电池管理系统是电池与用户之间的纽带,主要对象是二次电池。二次电池存在下面的一些缺点,如存储能量少、寿命短、串并联使用问题、使用安全性、电池电量估算困难等。电池的性能很复杂,不同类型的电池特性亦相差很大。电池管理系统主要就是为了能够提高电池的利用率,防止电池出现过充电和过放电,延长电池的使用寿命,监控电池的状态。电池对于我们来说一点也不陌生,手机、笔记本电脑、无人机、电动车等等都使用电池供电,电池管理系统必然成为一大趋势,前景乐观。希望能用更多的设计来保护电池,增加电池的利用率。

  • 我们公司是做仪器仪表的,我们用的电池保护管理芯片是BQ24075,用了很长时间了,感觉电路效果不错。文章中介绍的bq77905系列电池保护器比我们原来用的那款的功能更强大了,以后有机会的话我们可以试着用一下。

  •        首先讲自己遇到的一件事吧,一个月之前的早上去车库取车,上车后点火发现车子启动不了,汽车电瓶坏了。赶着去做事,发现工具用不了,心那个不爽大家都知道吧。其实汽车电瓶坏了在空余时间就是一个很小的事,但在关键时刻就变得很重要了。通过自己的经历就是想说,电池管理系统很重要。

           现如今的电子产品越来越多,那么保证设备的稳定运行,电池管理也是核心的一部分了。锂电池是一些产品常用的的电池,虽然它有着能量密度高、体积小、无记忆性、循环寿命高等优点,但锂电池的安全性和稳定性任然存在安全隐患。如温度过高或过充就会引起电池爆炸,可见安全性是十分重要的。那么,怎么去保证安全呢?这时就要用到电池管理系统。

           TI的bq77905就很有市场价值,3s-20s基本包括了用电设备。为了适应不同的尺寸,创建用于电池组设计的公共平台消除了不重新设计和不同IC架构相关的工程成本。bq77905提供堆叠功能,为设计者提供电池数量灵活性。之前对TI的产品有所了解,ti是个很好的牌子,产品的质量过硬。我相信它的电池管理系统是很不错的。