• 2020-7-4

    通过降压-升压充电和USB Type-C™PD技术更大程度地提高功率密度

    近几年,降压-升压型充电器变得越来越流行,因为它能够从几乎任何输入源为电池充电,无论输入电压是高于或低于电池电压。 USB Type-C被广泛采用的一大关键性优势是它被认为是目前实现通用适配器和减少相应电子废弃物减少理想方案。虽然USB Type-C接口是统一的,但是不同适配器的额定功率和电压仍然有很大的差异,这里面包含了传统的5 V USB适配器和能够提供5 V到20 V电压范围的USB PD适配器。此外,不同的便携式设备内部的电池数串联节数也有可能不同。这就要求电池充电器集成电路(IC)采用...
    • 2020-7-1

    通用快速充电:电池供电应用的未来趋势

    如今,那些“永远在线”的消费者希望随时随地为他们的便携式电子产品充电。例如,我们经常看到旅客在等待登机或乘坐火车时给手机、笔记本电脑和耳机充电。但是,由于每个设备的充电方式不同,这些消费者必须携带不同的适配器,并且记住哪个适配器适用哪个设备是件相当麻烦的事情(请参见图1)。对于为了解决这一麻烦的工程师来说,他们的电池充电系统设计必须支持从各种输入源充电。 图1:使用不同的输入源和适配器充电 为什么考虑使用USB Type-C PD充电? 设计一个单芯片充电器...
    • 2020-6-29

    使用可扩展的电源管理集成电路避免重新设计汽车摄像头模块电源电路

    汽车摄像头模块设计人员必须在缩短上市的同时,创建更小的摄像头模块设计,这些设计可扩展并可重复用于各种类型的图像序列化器和传感器。在本文中,我将解决汽车摄像头模块设计的几个关键设计挑战,包括设计简化和平台可扩展性。 借助可扩展的PMIC简化设计并加快产品上市时间. 维护一个通用电源设计平台有助于工程师缩短设计时间,从而缩短产品上市时间。具有集成电压监控器的管脚对管脚和可编程电源管理集成电路(PMICs)可从非功能性安全应用(例如环视摄像头)扩展到功能性安全应用(例如自动驾驶汽车中的驾驶员监测、电子...
    • 2020-6-24

    STOP功能在低噪声数据采集应用中的优势

    电磁噪声是指任何一种多余的电磁能量,其强度足以使信号失真。因此,设计高性能数据采集应用或任何具有特别敏感信号路径的系统时,必须克服噪声问题。 在电源方面,由于其基本的工作原理,高效的DC/DC转换器可能成为重要的噪声源。它们既会在转换器的开关频率处产生低频纹波,也会产生因转换器功率级中电压和电流的快速切换而引起的高频噪声。 与开关式稳压器结合使用的降噪技术示例包括额外的过滤无源元件,诸如缓冲电路、铁氧体磁珠和馈通电容器,或在电源路径中包含线性电源,如低压差稳压器。虽然这些方案在大多数应用中都能很...
    • 2020-6-17

    TPS61023为健康保驾护航

    By Payne Gong 这篇博客根据电动口罩,红外测温仪以及血氧浓度仪这3个热门应用提出了一种高效率的供电方案。解决方案主要针对1~2节干电池或单节锂电池输入的场景,提供了TI高效率低功耗的升压解决方案。该方案可以提供低至100nA的关断电流,并且具有轻载高效模式,可以延长电池的使用寿命,此外还具有良好的负载响应特性,来提升用户的使用体验。 1.1 电动口罩 口...
    • 2020-5-14

    专业音频应用中生成负电源轨的方案

    作者:Wenting Wu 专业音频产品系统产品中会使用到多种多样的运算放大器,ADC和DAC等器件,这些器件有时候不仅需要正电源轨进行供电,还会需要负电源轨进行供电(例如常见的负电压值有-5V,-12V和 -15V 等),且对供电电源轨的噪声也相当有要求。除了噪声要求之外,根据专业音频产品的形态分类,电源轨部分的设计还会考虑效率,PCB面积,成本等等因素。例如,带电池的产品中希望电源轨的高效率以延迟电池的使用时长; 手持式/便携式产品中希望电源轨的外围电路尽可能的简单以减小PCB面积从而满足产...
    • 2020-5-12

    智能家居中电池特性分析及设计方案

    作者:Betty Guo 现在,智能楼宇自动化中加入了越来越多的智能传感器,比如智能猫眼,门铃,便携式摄像头以及烟感等。这些产品通常采用电池供电,如常见的18650锂电池,AA 干电池。那么在电池供电的产品中,如何设计合理的供电方案是延长电池使用时间是重点问题。 文章会首先会分析常用电池的特性分析,其次以可视化门铃为例提供技术设计方案。 1. 不同电池特性分析 在智能家居产品中,常用的电池类型主要是干电池和锂电池。锂电池又分为18650 圆柱型电池,聚合物锂电池,镍氢电池等。由于电池电压会随着电...
    • 2020-5-7

    德州仪器运动相机和手持云台解决方案

    伴随互联网的迅猛发展与5G时代的到来,短视频成为了行业最火热的风口。智能手机加速更新换代的同时,运动相机与手持稳定器由于应用场景的多元化,以及性能和价格的优势,逐渐受到年轻人的喜爱。 1. 运动相机系统介绍 相比于传统的数码相机,运动相机采用电子防抖的方式,在实际拍摄时只有部分的画面,通过内置陀螺仪和加速度计对摄像机抖动方向进行模糊判断,利用处理器的资源进行计算、并对剩下的画面进行补充,从而产生防抖的效果。随着处理器的不断发展,电子...
    • 2020-4-7

    多节锂电池充电管理方案-TPS54201在扫地机器人的应用

    作者: Stone Zeng (South China Mass Market) 随着智能家居的流行,扫地机器人成为了年轻的都市白领的新宠,已经晋升为家庭必备家电三小件之一。 扫地机器人不仅可以完成琐碎的扫地工作,还可以自动回充,通常使用4节锂电池串联供电。目前市面上扫地机的充电管理大多采用分立方案实现,如图1所示,MCU实时采样电池的充电电压和充电电流,输出PWM经电平转换控制MOS实现闭环控制。由于MCU资源有限,开...
    • 2020-3-13

    TPS92692-Q1 Buck-Boost电路中的OVP电路设计

    TPS92692-Q1 是一款用于汽车照明的LED驱动芯片,由于可以设计成Boost,Buck-Boost,SEPIC 等多种拓扑结构,在汽车LED车灯上得到了广泛的应用。 当设计成Buck-Boost拓扑时,由于LED-端连接的是输入电压 VIN,因此LED两端的电压是Buck-Boost电路输出与输入电压 VIN 之间的电压差,这就给OVP电路的设...