• 次要部分决定全局

    作者: TI电池管理解决方案产品部高级应用工程师 UpalSengupta

    最近,我终于有时间清理扔在我办公室柜子后角的一些旧盒子,它们大多属于早已被遗忘的旧笔记本和图纸,但我发现了一件很有意思的东西,我决定留下作为历史纪念。这是我至少从 1993 年保存到现在的第一本锂离子电池规范说明书传真件。

    那时候,我的工作是为便携式计算机开发电池组和充电系统。锂离子技术当时只是作为高端便携式产品的“未来潮流”初露锋芒。我们知道它价格昂贵,没有真正在意。顺便提一件我觉得非常有意思的事,在去年超级本产品上市前,一般的笔记本电脑所使用的电池尺寸、重量及典型三小时电池使用寿命与我们 20 年前的设计相差无几。

    作为一名多年为便携式产品设计电源系统的设计人员,我已经认识到对“我们这种人”看似魅力无穷的新技术往往不为最终用户所看重。解决方案的技术细节及高级程度让我们深感振奋,但对从未看到过设备内部的人来说,他们的观点可能就会大相径庭…

  • 数字控制提高了无桥接 PFC 性能

    Other Parts Discussed in Post: UCD3020

    由于效率要求的不断增长,许多电源制造厂商开始将注意力转向无桥功率因数校正 (PFC) 拓扑结构。一般而言,无桥接 PFC可以通过减少线路电流通路中的半导体组件数目来降低传导损耗。尽管无桥接 PFC 的概念已经提出了许多年,但因其实施的难度和控制的复杂程度,阻碍了其成为一种主流。

    一些专为电源而设计的低成本、高性能数字控制器上市以后,越来越多的电源公司开始为 PFC 设计选择使用这些新型数字控制器。相比传统的模拟控制器,数字控制器拥有许多优势,例如:可编程配置、非线性控制、低组件数目,以及最为重要的复杂功能实施能力(模拟方法通常较难实现)。

    大多数现今的数字电源控制器,例如:TI 的融合数字电源 (Fusion Digital PowerTM) 控制器 UCD30xx 等都有许多集成电源控制外设和一个电源管理内核,例如:数字环路补偿器、快速模数转换器 …

  • 如何把电源的功率限制变为电流限制

    Other Parts Discussed in Post: UCC28C44

    故障保护是所有电源控制器都有的一个重要功能。几乎所有应用都要求使用过载保护。对于峰值电流模式控制器而言,可以通过限制最大峰值电流来轻松实现这个功能。在非连续反向结构中,为峰值电流设置限制可最终限制电源从输入源获得的功率。但是,限制输入功率不会限制电源的输出电流。如果出现过载故障时输入功率保持不变,则随着输出电压下降,输出电流增加(P=V*I)。发生短路故障时,这会让输出整流器或者系统配电出现难以接受的高损耗。本文利用一些小小的创新和数个额外组件,为您介绍如何对一个简单的峰值电流限制进行改进,将电源变为一个恒定电流源,而非一个恒定功率源。

    1对比了理想输出电压与恒定功率和恒定电流限制的电流。这两种情况下,过载故障保护都在120%最大额定负载时起作用。在一个使用功率限制的系统中,输出电流随负载增加电压反向而增加。在现实系统中,有功率限制的反向控制器会在某个点关闭…

  • 利用软齐纳钳位电路实现节能

    作者:John Betten,德州仪器 (TI) 应用工程师兼资深实验室研究员

    因其低成本、隔离性以及可以实施更多输出电压的方便性,反向转换器广受欢迎。就多输出反向而言,可利用控制电路反馈来严格稳压一个输出电压(一般为最高功率输出)。我们一般通过将变压器绕组与主稳压绕组紧密耦合,来添加额外的输出。我们可能会添加一些线性稳压器或 DC/DC 开关,或者不对输出进行稳压。最后一种选项最为有效,但很多时候在输出重或轻负载而主输出电压的负载却相反时,电压稳压承受巨大的负担。这种交叉稳压问题主要取决于变压器漏电和绕组结构,也取决于其它寄生电路组件。许多极端情况中的一种是主输出重负载,而未稳压绕组完全空负载。变压器次级绕组上出现的任何电压振铃通常都由输出整流器来峰值检测,从而使未稳压输出电压极大增加。这种情况下,输出电压升至两倍其额定电压并不鲜见。这对于无法承受更高电压或者没有随时让最小负载消耗漏能量的任何下游负载来说,这都是灾难性的。

  • 使用追踪电源来提高信号链性能

    Other Parts Discussed in Post: ADS1271, OPA1632, TLE2141

    作者:Scot Lester,德州仪器 (TI) 应用工程师

    本文阐述了直流偏置电源对敏感模拟应用中所使用运算放大器 (op amp) 产生的影响,此外还涉及了电源排序及直流电源对输入失调电压的影响。另外,本文还介绍了一种通过线性稳压器(一般不具有追踪能力)轻松实施追踪分离电源的方法,以帮助最小化直流偏置电源带来的一些不利影响。

    在许多运算放大器电路中,直流偏置电源会影响运算放大器的性能,特别是在与高位计数模数转换器 (ADC) 一起使用或者用于敏感传感器电路的信号调节时。直流偏置电源电压决定放大器的输入共模电压以及许多其他规范。

    在上电期间,必须协调直流偏置电源的顺序来防止运算放大器锁闭。这样会毁坏、损坏或者阻止运算放大器正常运行。本文解释了追踪电源对运算放大器的重要性,并介绍了一种利用通常不具有追踪能力的线性稳压器轻松实施一个追踪分离电源的方法…

  • 计算机电源 "白金" 化

    Other Parts Discussed in Post: UCC28950

    作者:Michael O'Loughlin,德州仪器 (TI) 高级应用工程师

    引言

    80+TM 和计算机产业拯救气候行动计划 (Climate Savers Computing) TM 给计算机电源设立了一个强有力的效率标准。这些标准的"白金"级别规定计算机电源在 20% 额定负载状态下必须有 90% 的效率,50% 额定负载时效率必须达到94%,而在 100% 负载时效率必须达到 91%。为了满足这些标准,一些电源设计人员选择使用一个具有同步整流的相移、全桥接 DC/DC 转换器。这种拓扑结构是一种比较好的选择,因为它可以在主 FET 上实现零电压开关 (ZVS)。一种普遍使用的驱动同步整流器的方法是利用已经存在的信号驱动主 FET。这样做存在的唯一问题是要求主 FET 时滞,以实现零电压开关。这会导致两个同步整流器在快速续流期间同时关闭…

  • 电源设计小贴士 33:注意 SEPIC 耦合电感回路电流--第 2 部分

    作者:Robert Kollman,德州仪器 (TI)

    在这篇《电源设计小贴士》中,我们继续《电源设计小贴士  #32-第 1 部分》的讨论,即如何确定 SEPIC 拓扑中耦合电感的漏电感要求。前面,我们讨论了耦合电容器 AC 电压被施加于耦合电感漏电感的情况。漏电感电压会在电源中引起较大的回路电流。在 2 部分中,我们将介绍利用松散耦合电感和紧密耦合电感所构建电源的一些测量结果。

    我们构建起如图 1 所示电路,并对其进行描述。该电路可在汽车市场获得应用。这里,其拥有一个 8V 到 36V 的宽范围输入,可以为稳定 12-V 输出以上或者以下。汽车市场更喜欢使用陶瓷电容器,原因是其宽温度范围、长寿命、高纹波电流额定值和高可靠性。结果,耦合电容器 (C6) 便为陶瓷的。这就意味着,相比电解电容器,它拥有较高的 AC 电压,同时这种电路会对低漏电感值更加敏感。 

      

    1 SEPIC 转换器可利用一个单开关降压或者升压 

    该电路中的两个…

  • 电源设计小贴士 32:注意 SEPIC 耦合电感回路电流-第 1 部分

    作者:Robert Kollman,德州仪器 (TI)

    Note:欲查看《电源设计小贴士》此前章节的内容,请点击下载PDF合辑(已收集1-10章和11-20章,20-30章敬请期待)。

    在这篇《电源设计小贴士》中,我们将确定 SEPIC 拓扑中耦合电感的一些漏电感要求。在不要求主级电路和次级电路之间电气隔离且输入电压高于或者低于输出电压时,SEPIC 是一种非常有用的拓扑。在要求短路电路保护时,我们可以使用它来代替升压转换器。SEPIC 转换器的特点是单开关工作和连续输入电流,从而带来较低的电磁干扰 (EMI)。这种拓扑(如 1 所示)可使用两个单独的电感(或者由于电感的电压波形类似),因此还可以使用一个耦合电感,如图所示。因其体积和成本均小于两个单独的电感,耦合电感颇具吸引力。其存在的缺点是标准电感并非总是针对全部可能的应用进行优化。    

      

    1 SEPIC 转换器使用一个开关来升降输出电压

     

    这种电路的电流和电压波形与连续电流模式…

  • 便携应用的电源管理挑战

    Other Parts Discussed in Post: TPS65020

    作者:Ramprasad Anantbaswamy

    螺旋能源成本以及全球变暖等环境问题意识的提高,为半导体行业的能效发展带来全新的机遇。当今市场上大多数电子设备的电池使用时间基本都无法满足性能需求。由于广大消费者喜欢更具移动性的生活方式,因此对于电源管理 IC 的需求便随之增长。我们非常需要一些能够有效控制汽车系统从而降低电子辐射并且让其他有助于我们降低日常功耗的消费类产品获得更长使用时间的芯片。

    便携消费类电子设备制造厂商们一直以来都面临的挑战是研制高成本效益、高性能、多功能且具有更长电池使用时间的解决方案。厂商还不得不缩短开发时间,以在市场上率先推出新的产品。开发出具有嵌入式迷你 DSP 的超低功耗编解码器和强大的图形编程工具以后,厂商们便可以满足各种复杂的要求。许多新一代超低功耗编解码器在低功耗运行模式下可以通过一个单 1.5V 到 1.8V…

  • 电源设计小贴士31:同步降压 MOSFET 电阻比的正确选择

    作者:Robert Kollman

    欲查看《电源设计小贴士》此前章节的内容,请点击下载PDF合辑(已收集1-10章和11-20章,20-30章敬请期待)。

    在这篇《电源设计小贴士》中,我们将研究在同步降压功率级中如何对传导功耗进行折中处理,而其与占空比和 FET 电阻比有关。进行这种折中处理可得到一个用于 FET 选择的非常有用的起始点。通常,作为设计过程的一个组成部分,您会有一套包括了输入电压范围和期望输出电压的规范,并且需要选择一些 FET。另外,如果您是一名 IC 设计人员,则您还会有一定的预算,其规定了 FET 成本或者封装尺寸。这两种输入会帮助您选择总 MOSFET 芯片面积。之后,这些输入可用于对各个 FET 面积进行效率方面的优化。

    1 传导损耗与 FET 电阻比和占空比相关

    首先,FET 电阻与其面积成反比例关系。因此,如果为 FET 分配一定的总面积,同时您让高侧面积更大(旨在降低其电阻),则低…

  • 采用 TI 电源的嵌入式电脑有多种应用

    Anonymous
    Anonymous
    您从一家商店的橱窗经过时,橱窗打开欢迎您进来,记得您上次在商店中买了什么,并且根据您的着装为您提供购买衣服的建议。
    厨房的视频电话同样也是即开即用的个人电脑、数字电视和驾驶路线规划器。
    智能家居能够检测室内/室外的湿度以及房间内的居住者数量,然后相应地调整温度和湿度(我是否提到了电动门锁会在您离开家后自动锁门,或者在您走出房间后将灯光调暗?)
    智能冰箱能够识别它里面的食品状态,计算其数量,并提供食品购买建议。
    反应性皮肤能够帮助战场上的士兵隐身。
    穿戴式电脑有利于执法。
    车载电脑允许乘客在高速路上行驶时连接网络,发送电子邮件和观看实时电视(如果您行使在德国的高速汽车专用公路上,那意味着您的行车速度为 120 英里/小时....
    遥控医学和机器人外科医生不需人手操控手术刀,即可进行精细复杂的外科手术。
    高清晰度、高分辨率视频监视器可捕捉街对面的多张面孔,并且利用数据库、面部表情以及行为举止演算系统判断他们是朋友还是敌人…
  • 大众化的电源设计

    Anonymous
    Anonymous

    by Russ Rathweg

    我们最近访问了亚洲的客户,了解到每个公司都十分注重效率。北京的一个公司告诉我们,现在新的 EuP 指令有确保合规的法律效力。轻负荷效率是这些标准的一个关键部分。

    T
    I 掌握在 10 % 负荷到 100 % 负荷的电源设计中实现高效的技术。挑战在于设计符合 0 10% 的需求的部件。解决这一问题的一种方式与运动型多用途车 (SUV) 的工作方式类似,当引擎不需要 8 个气缸工作时,则关闭 4 个,从而实现更高的效率。这在交换式电源电路中称为跳跃模式或脉冲跳跃技术,我们在很多新的直流转直流产品中都采用了这一技术。

    还有一种方式有助于实现轻负荷效率,那就是在某一特定时间要求的处理量相关的步骤中稍微降低电压。这种被称为电压调节的技术必须在电源供应和处理器之间协调一致。两个功能块(处理器和电源供应)
    必须以同样的方式采用这一方案才会有效。两种设计器间的早期协调可以帮助实现这一目的…
  • TI 的 Intel Atom Tunnel Creek 平台电源系统参考设计缩短收益时间

    Anonymous
    Anonymous
    如果您正在用 Intel 2010 Atom Tunnel Creek 处理器设计嵌入式计算平台,对于处理电源设计的复杂性和确保电源供应符合 Intel 电源技术规格,这是个好消息:现在,TI 提供完整的 Atom Tunnel Creek 电源系统参考设计,其中安装所有的开关式稳压器和嵌入式低压差线性稳压器,并采用所有的电源供应设置和测试电路系统进行全面评估,最重要的一点在于,完全与 Intel Atom Tunnel Creek 电源系统设计兼容。
    我们提供两种 (2) 电源系统参考设计:8V-14V VIN (PMP5252 revD) 5VIN (PMP5267 revA)
    这两种参考设计都采用实际电源系统参考模板,产生完整的电力和热力测试报告,包括 FLIR 图像和 Intel CPU/GPU 负载线(电压调节)数据、参考示意图、PCB 布局设计/Gerber 文件以及材料清单 (BOM)
    这一参考设计文档有助于进行重复的…
  • 为高精度模拟系统设计畅通的正极和负极电源轨

    Anonymous
    Anonymous
    Other Parts Discussed in Post: TPS7A30, TPS7A49

    by Pat Hunter

    当今的医疗、工业控制装置及测试和测量产品越来越需要低噪音的正压和负压电源轨为高精度模拟电路提供电源,如模拟数字转换器、数字模拟转换器、双极放大器等。为易受噪音影响的模拟组件供电设计畅通、稳定、高压、正压和负压电源轨一直是一个挑战。 
     
    高压、低噪音的线性稳压器,如 TI 新开发的 +/- 36V 低压差线性稳压器 (LDO) TPS7A30 TPS7A49,简化了这一设计程序,并且在提供畅通的正压和负压电源时,帮助降低系统总体积。这些低压差线性稳压器 (LDO) 可用于对交换电源供应进行事后调节,并极大地降低电压脉动频率。通过降低电压脉动频率,系统的整体精度就会得到提高。
     
    如果您感兴趣的话,请与您本地的 TI 代表、分销商或 TI 支持团队联系。
    您可以通过以下链接了解新开发的 TPS7A30…
  • In-stat 对无线充电的看法

    Anonymous
    Anonymous
    By Masoud Beheshti
    尽管我还没看过完整的报告Cut the Cord: Wireless Charging Systems Analysis and Forecast切断电缆无线充电系统分析和预测但表面上看In-stat 新闻发布的数据与我们在市场上看到的情况相符。无线充电技术具有巨大的潜力,能够消除充电线缆和适配器给消费者带来的不便。一旦基站基础设施落实到位,这项技术将全面开花结果。其中包括酒店、机场、饭店和其他公共场所易用到的无线充电热点
    TI 是无线充电联盟 (WPC) 的创始成员,并且一直积极与其他 WPC 成员合作,制定统一的标准。这一标准通过在消费者和企业使用的所有设备之间实现互操作性,促进开发真正通用的无线充电解决方案。
    现在您了解了 In-Stat 的数据和 TI 的观点。那么您是怎样看待这一技术的呢
    有关 In-stat 新闻和报告的更多信…
  • 通用充电让生活变得更简单... 您产品的 USB 端口是否符合新的标准?

    Anonymous
    Anonymous
    by Paul Schreier 如果您认为自己电脑的 USB 端口的主要用途是快速传送数据,那么您可能要大吃一惊了。大约两年前,欧洲的 GSMA 移动通信产业协会最终宣布支持通用充电标准。有趣的是,事实上中国自 2006 年就已制定了标准框架!而更有趣的是,美国为什么还没有制定任何标准
     
    By Brian Carlson
    是的,至少欧洲和中国移动产业集团和管理机构所得到的信息是:用户已经厌倦每次更换新的手机或移动设备后都要购买新的(并且价格十分昂贵)充电器!至少这些标准化的努力方向存在某些共性,也就是
    不起眼的 USB 端口
     
    没错,不久 USB 端口将制成标准的充电接口,适用于所有新的移动电话、智能手机、GPS 设备以及很多其他移动电子设备。通过对标准充电电缆和接口进行标准化,好处不仅仅在于极大地节省资金,并打消消费者的失望情绪。所有那些迅速被淘汰的手机和移动设备充电器都将送到垃圾填埋场。此外,很多这类充电器即使没有给任何设备充电…
  • 立即登录 ti.com 了解太阳能资源信息

    Anonymous
    Anonymous
    化石燃料价格持续上扬和波动已经成为不争的事实,这反映了我们对化石燃料的过分依赖。而且据预测,到 2030 年能源需求量预计翻一番,从而可能超过供给量,导致能源价格上涨。这为推进和实施清洁
    (替代)能源技术(如太阳能和风能)创造了机遇。在全球资源尚丰裕的今天,太阳能产业是替代能源部门中增长最快的部分。过去十年里,太阳能技术快速改进,商业用途越来越广,这使得太阳能越来越备受瞩目,并且成本越来越低。通过下面的应用说明、市场概述、手册和视频,您将对这个日益增长的市场有深入了解。