想象一下这个场景,你正在车库干活,突然闻到了厨房中新鲜出炉的饼干的香味儿。你迫不及待地想尝一尝,你冲到了门前,抓住了门把手,进到了厨房里。哎呦,你的门把手变得油乎乎的了。与此同时,你的老婆满手都是黏黏的饼干面团,正费力地打开厨房的水龙头。在无人驾驶和免提通话的时代,我们为什么不能让门或水龙头自动打开,而无需用手来操作呢?如果我们在水龙头前挥一挥手就能控制水温的话,是不是更棒呢?

进入到我们的CapTIvate™ 技术中来吧—世界上能耗最低的邻近度和手势解决方案。通过使用电容感测原理,支持CapTIvate技术的MSP430™ 微控制器 (MCU) 能够在15cm或更大的范围内检测不断靠近传感器的手或人。此外,这些传感器能够被设置成确定运动方向,从而实现3D手势识别。以业内小于5uA的最低电流运行,CapTIvate技术能够在电池供电的门锁、水龙头、皂液器和很多其它设备中实现数年的邻近度和手势感测。

支持CapTIvate技术的MSP430 MCU具有内置在芯片内的数个特性,能够实现以下这些邻近度和手势应用。

  • 它能够在500us的时间内感测4个并联的电容传感器,从而使其能够检测电容场内的快速移动变化。
  • 由于能够检测到10飞法以下的电容变化,这些传感器能够被调谐为由最小的变化来触发。
  • “触摸唤醒”状态机使得邻近度传感器能够与完全关闭的微控制器CPU一同工作,从而使应用可由电池供电运行数年。
  • 诸如跳频、过采样、去抖动和噪声过滤等特性可实现嘈杂环境中的稳健耐用检测。

如需了解更多内容,敬请查看CapTIvate™ 技术培训系列第6部分:邻近度感测和3D手势识别。

要用CapTIvate技术评估邻近度和手势识别

父级
  • 由于之前经常会去大型商场的卫生间,看到里面有感应的洗手设备,一伸手就有水自动流出,一伸手就有热空气出来帮你烘干手,想想也挺新奇的,想想这种感应是怎么做到的呢,感觉很好奇,当然了也会有意外之事,比如我在某商场厕所,用水的时候手放上去,设备长时间没反应,摇晃几下手之后才有反应,是不是传感信号不好,反应不灵敏呢,总之都挺有意思I的,看到这个文章,想到这个才是技术核心啊,通过手势和接近度来进行感应和控制,(专业的私人场合要是像指纹识别那样可以根据本人的手势来控制就更牛了),原来原理是电容的变化引起触发啊,相信还会有更多的新功能会被开发出来,但我觉得灵敏度也是问题,我看到外面有些设备似乎不是那么灵敏,反应迟钝,也许对手势要求高或者根本没有手势控制,而只是一个接近度,也许只有几个厘米却反应迟钝,也许那是质量的问题,如果技术好,质量差点也应该没问题才对,核心技术如果很好了,那么产品制作有点差异应该不会影响到过多的接近度或者灵敏度,毕竟也不能浪费资源,比如太容易就出水了也不好,看来这些都是要考虑的问题,但无论如何,方便和迅速都是必须的,因为我常常遇到怎么动也不出水最好好不容易的突然出水的状况,3D手势识别功能的确很强大,看起来这款MSP430的坐拥确实很大,特性的功能实现很值得期待,至于说到控制水温,我没遇到过现实版,也许是去的地方不够高级,或者还没有普及,或者还没生产出来,不过真的很期待能遇到,如果水温可以通过手势进行控制,那么功能上的提升还会有很多的地方会引起我们思考和开发,比如厕所了的一条龙的洗手到肥皂泡沫,烘干,一条龙的控制服务只用一个设备完成,只以后一个系列的手势就完成,那是何等强大了。个人感觉,3D手势识别在其他领域也会有很多的发展前景,让人们更加方便的生活。

评论
  • 由于之前经常会去大型商场的卫生间,看到里面有感应的洗手设备,一伸手就有水自动流出,一伸手就有热空气出来帮你烘干手,想想也挺新奇的,想想这种感应是怎么做到的呢,感觉很好奇,当然了也会有意外之事,比如我在某商场厕所,用水的时候手放上去,设备长时间没反应,摇晃几下手之后才有反应,是不是传感信号不好,反应不灵敏呢,总之都挺有意思I的,看到这个文章,想到这个才是技术核心啊,通过手势和接近度来进行感应和控制,(专业的私人场合要是像指纹识别那样可以根据本人的手势来控制就更牛了),原来原理是电容的变化引起触发啊,相信还会有更多的新功能会被开发出来,但我觉得灵敏度也是问题,我看到外面有些设备似乎不是那么灵敏,反应迟钝,也许对手势要求高或者根本没有手势控制,而只是一个接近度,也许只有几个厘米却反应迟钝,也许那是质量的问题,如果技术好,质量差点也应该没问题才对,核心技术如果很好了,那么产品制作有点差异应该不会影响到过多的接近度或者灵敏度,毕竟也不能浪费资源,比如太容易就出水了也不好,看来这些都是要考虑的问题,但无论如何,方便和迅速都是必须的,因为我常常遇到怎么动也不出水最好好不容易的突然出水的状况,3D手势识别功能的确很强大,看起来这款MSP430的坐拥确实很大,特性的功能实现很值得期待,至于说到控制水温,我没遇到过现实版,也许是去的地方不够高级,或者还没有普及,或者还没生产出来,不过真的很期待能遇到,如果水温可以通过手势进行控制,那么功能上的提升还会有很多的地方会引起我们思考和开发,比如厕所了的一条龙的洗手到肥皂泡沫,烘干,一条龙的控制服务只用一个设备完成,只以后一个系列的手势就完成,那是何等强大了。个人感觉,3D手势识别在其他领域也会有很多的发展前景,让人们更加方便的生活。

子级
无数据