• 交互式投影显示使住宅更加智能化

    作者:Vivek Thakur,德州仪器(TI)

     

    大多数人打算在家中使用投影技术时,脑海中浮现的画面往往是一个高科技家庭影院。现在,智能住宅和物联网(IoT)的快速发展为用户提供了一个全新的方法和途径来观看投影显示。

     

    智能住宅和IoT为很多日常使用的设备带来了更强的连通性和更高的智能化程度——从空调和住宅安防系统到灶台和冰箱。这些智能住宅设备的下一代产品有可能将投影显示技术集成在内,以提升智能系统中的人机界面。

     

    针对智能住宅的投影显示

     

    可嵌入、经久耐用且高能效的投影技术为智能住宅设备提供了一个强大且有效的信息显示方法,并且使用户能够通过简单的触摸和手势界面来实现与设备的交互。

     

    例如,与其像以前一样走到干衣机附近去查看剩余时间,现在你只需对着厨房中的投影显示器挥挥手,就可以知道衣服什么时候能洗好。

     

    你可以调整你的恒温器,设定你的喷淋系统,检查冰箱内的存货,查找菜单…

  • 二维微机电阵列为移动光谱分析仪打下基础

    Other Parts Discussed in Post: DLP2010NIR

    数字微镜器件(DMD)作为空间光调制器可克服传统光谱分析仪架构缺点

    作者:Mike Walker,德州仪器(TI); Hakki Refai,Optecks,LLC

     

    在近红外(NIR)光谱分析领域中,一个将便携性与高性能实验室系统的准确性和功能性组合在一起的系统将极大地改进实时分析。由一块电池供电的小型手持式光谱分析仪的开发可以实现对工业过程、或食品成熟度的评估在现场进行更有效的监控。

     

    大多数色散光谱分析测量在一开始采用的都是同样的方式。被分析的光通过一个小狭缝;这个狭缝与一个光栅组合在一起,共同控制这个仪器的分辨率。这个衍射光栅专门设计用于以已知的角度反射不同波长的光。这个波长的空间分离使得其它系统可以根据波长来测量光强度。

     

    传统光谱测量架构的主要不同之处在于散射光的测量方式。两种常见的方法有(1)与散射光物理扫描组合在一起的单元素…

  • 除了Pokémon Go之外,增强现实还能给我们带来什么?

    你也许看到过他们在你家附近走来走去;也许在当地的购物中心中见过他们的身影——据估计,在智能手机上安装的Pokémon Go的每日活跃用户达到了2千万,这些玩家看起来无处不在,并孜孜不倦地力求“把它们全捉光。”

     

    但是,这款游戏最引人注目的一点是它如何把增强现实(AR)带入主流应用。虚拟现实(VR)将用户完全封闭在一个独特且浸入式的、由计算机生成的体验中。AR则不同,它允许用户在处于真实环境中的同时,为用户提供透明的信息内容。

     

    在安装了Pokémon Go之后,具有高分辨率屏幕和摄像头的智能手机被证明是将AR提供给广大用户的最佳设备。但AR在游戏领域的应用也许不是消费者第一次有机会体验这项技术。例如,很多家具零售商和家装中心提供AR智能手机应用,使你能够在购买前就看到房间中摆放新沙发或刷漆之后的效果。

     

    Pokémon Go固然取得了成功,但由于现今智能手机的固有技术规格…

  • 汽车抬头显示(HUD)突破驾驶员传统视角

    目前,类似于自动车道辅助、倒车影像、一键车门开启和循迹控制系统等汽车新特性正在不断涌现,令人目不暇接。

     

    显然,除了汽车引擎,消费者现在还会更有兴趣关注新一代汽车所包含的各种高科技技术。

     

    汽车技术的发展相较于无线智能手机连接或独立气温控制系统等要火热得多。在最新型的汽车中,大部分的技术都是围绕数据感测和处理而设计的,即所谓的“高级驾驶辅助系统”(ADAS),旨在为驾驶者提供更加完整的道路视野和周边的实时环境。

     

    驾驶数据的感知

    在ADAS的发展进程中,原始设备制造商(OEM)最大的需求也许就是找到一种有趣的方式帮助驾驶员清楚且安全地看到这些数据。

     

    随着抬头显示(HUD)在汽车应用中的持续升温,驾驶员逐渐发现身边的世界有了一个全新的视角。这个视角的出现彻底改变了我们在驾驶时与车和周围环境的互动方式。

     

    与传统的汽车仪表盘和仪表组不同,HUD让信息的显示变得更加智能,能够在恰当的时间和恰当的位置为驾驶者提供所需的信息…

  • 探秘DLP® NIRscan™ Nano评估模块

    作者: Pedro Gelabert,德州仪器(TI)

     

    作为工程师和开发人员,我们的工作就是找到一个将所有元件组合在一起的最佳方法。不管是对于摩天大楼、还是集成电路,内部工程结构都是决定是否能够运转良好的关键之一。但说回来,又有谁不曾幻想做个“破坏王”,把东西都拆开来一探究竟呢?我们最初的与工程设计有关的记忆大部分都来自小时候把看起来复杂——甚至是昂贵——的东西拆得七零八落。

     

    既然如此,我们就打算看一看DLP NIRscan Nano评估模块(EVM)的内部构造,我们将用老办法——拆开它。

     

    需要注意的是,任何对光引擎的拆解都会使NIRscan Nano EVM的保修失效。另外,去掉光引擎上的罩子会使灰尘和污垢聚集在光学器件上,从而影响到系统性能。此外,去掉上面的罩子会移动光学器件、狭缝和探测器,导致这些元件错位,从而需要厂家重新进行对准和校准…

  • 直接成像数字曝光技术“打印”创新未来

    Other Parts Discussed in Post: DLP9000X

    作者: Carey Ritchey,德州仪器(TI)

     

    自18世纪在德国被发明以来,被称为“数字曝光”的打印方法经历了一段很长的发展历程。今天,数字曝光可以在多种表面上打印文字和图片,包括书本和T恤。

     

    这项打印技术的变化也不断地激发出新的创新。被称为“直接成像数字曝光”的技术被设计人员用来快速、轻松地“打印”多种电子产品,所使用的方法是将感光材料暴露在紫外光(UV)之下。

     

     

    现在,直接成像数字曝光可被用于制作印刷电路板(PCB)、球栅阵列(BGA)、芯片尺寸封装(CSP)、平板显示、实时条形码标刻,以及计算机直接制版印刷——这项打印工艺可直接将一副数字图像从计算机发送至一块印板上。

     

    与传统数字曝光技术相比,直接成像数字曝光的优势有很多…

  • Avegant头戴式显示设备如何改变娱乐体验

    当Avegant公司共同创始人Edward Tang和他的同事一开始决定开发头戴式显示器时,他们深知自己面临着巨大的技术挑战。

     

     “我们希望打造一款时髦的设备,能够带来大屏幕的体验,因此它必须是一款精致而又可供消费者穿戴的产品”,Tang表示。

     

    他们最终开发出来的消费品取名为Glyph,类似于一组连接到智能手机的工作室耳机。其头带中的两个微型显示器可以带给观众丰富的多媒体体验,同时还能够让他们看到显示屏边缘周围的真实世界。

     

    Tang表示:“当我们确定Glyph的主要显示组件时,选用TI的DLP® Pico™显示技术可谓是水到渠成。”毕竟,在密歇根大学学习微机电系统(MEMS)时,Tang和他的许多Avegant同事就已经非常了解我们的技术。

     

    Glyph的首款原型于2012年制作完毕。该原型机与洗衣机大小相当,机身上满是外露的电线,此外还有一大致命缺点…

  • 为物联网传感解决方案拨“云”见日

    物联网(IoT)正以前所未有的速度实现人、设备和云数据存储服务之间的互联。一些分析人员预测,到2020年,将有500亿台数字设备与互联网连接。

     

    客户正在使用DLP®产品在光谱学、3D机器视觉和智能家居应用等远程传感中创造具有新型、独特功能的产品。在制药、农业和制造业等各种工业领域,开发人员和工程师使用的物联网功能日益增多。

     

     

    物联网的诸多工业可能性

     

    在DLP技术支持下,手持分光计能够连接到存有数以千计参考材料的云支持数据库。例如,医院和药店的医务人员可以使用该解决方案对药物进行远程扫描,确定药物组分是否正确或者药物是否为正品。

     

    在农业方面,农民也能够从与数据库连接的移动手持分光计中获益。通过扫描谷物,将扫描结果与存储的参考数据进行实时对比,农民可以确定收获谷物的最佳时间。

     

    遍布智能传感器的工厂可以使用3D机器视觉收集并存储数千份精确的产品体积测量数据。通过物联网,可以方便地存储数据并进行快速分析…

  • 使用结构光的 3 D 扫描

    作者:Pedro Gelabert博士;V. Pascal Nelson,德州仪器 (TI)

     

    随着很多全新技术的涌现,人们越来越需要用3D方法来表示现实世界中的物体。特别是机器视觉和机器人技术,它们都得益于精确和自适应的3D捕捉功能。其它针对3D扫描的应用包括生物识别、安防、工业检查、质量控制、医疗、牙科和原型设计。

     

    3D扫描是提取一个物体的表面和物理测量,并用数字的方式将其表示出来。这些数据被采集为一个由X,Y和Z坐标(表示物体外部表面)组成的点云。对于一个3D扫描的分析可以确定被扫描物体的表面积、体积、表面形状、外形和特征尺寸。

     

    一个3D扫描仪需要一个探针来确定到物体表面上每一个点的距离。理论上,这个探针可以是一个触觉(物理接触)探针。然而,很多应用需要非接触式测量。只使用光照来探测感兴趣物体的光学技术提出了针对这个问题的解决方案。其中一个方法至少采用2个摄像头来提供立体感视觉技术,它对于计算的要求通常比较严格…

  • 最新的MEMS技术可实现便携式高清投影显示的创新型应用

    作者:Anshul Jain,德州仪器(TI)

     

    想象一下,你的汽车遮阳板上夹着一个后装的平视显示(HUD)产品,它能够将行驶方向投射到挡风玻璃上。再试想一下,你的一台内置微型投影仪的平板电脑,使你能够随时随地的分享大屏幕的内容。还可以设想,你的一副近眼显示眼镜,能够在你眼前显示导航和社交媒体更新等信息。这些仅仅是众多基于微机电系统(MEMS)投影显示技术的进步而带来的创新应用中的少数几个示例。

     

     

    基于MEMS的TI DLP® Pico™ 投影显示技术的核心是一组被称为数字微镜器件(DMD)的高反射铝制微镜。一个DMD能够包含数百万个独立控制的微镜,每个微镜都位于与之相关的互补金属氧化物半导体(CMOS)存储器单元的顶端。连同光源,一个DMD运行为电输入-光输出器件,让开发人员能够执行高速、高效且可靠的空间光调制,以生成投射图像。

    MEMS技术方面的进步

     

    基于MEMS的DMD领域内的不断创新正在为开发人员提供更多的机会…

  • 3D扫描讲解:开发人员可采用的五个基本步骤

    作者:Hakki Refai,Optecks公司首席技术官,Optecks是一家致力于基于DLP技术开发产品和解决方案的公司,是TI DLP®设计公司网络的成员。

     

    当今世界,为物体和数据建立3D模型的表现方式是大受追捧的手段,并被广泛应用在制造业、数据可视化、医学和娱乐等方面。但这些模型从何而来?一种常见的来源是高级计算机辅助设计(ACAD)软件,该软件可通过切割和连接材料的虚拟块来创建3D物体。另一种常见的来源,同样也是DLP技术可以轻松方便实现的,是通过3D扫描仪。3D扫描仪能使用一个或多个传感器以及附加的组件来记录和存储有关物体表面的信息。这些信息可包括物体表面的空间位置、质地、反射率、透射率,还可能包括颜色。高品质的扫描仪能快速提供多种物体的精确测量值,并且有着高分辨率及低创性;此类扫描仪易于使用,同时极具成本效益。DLP技术可用于实现高品质扫描仪。

     

    那么,3D扫描到底是如何进行的?以下有供参考的五个基本步骤…

  • 一颗“任劳任怨”的数字成像芯片

     在德州仪器(TI)(纳斯达克代码:TXN)位于达拉斯的DLP®产品品质和开发测试实验室内,迈克ž道格拉斯负责一个有点儿“疯狂”的任务——“虐待”数字微镜器件 (DMD)。一颗颗DMD们身处电器噪声之中,经受着测试板和工作站的一连串操作和单击——这可比任何的真实使用环境恶劣多了。

    在实验室的一个区域里,DMD被通电而震动,以测试其耐受性——毕竟DMD是微型机械电子系统 (MEMS)的一种。而在走廊对面,在一个有点儿类似于肉类冷库的地方,芯片则被冷却到零下55摄氏度。一个专业的烤架则会将芯片一次性加热到125摄氏度并持续长达数星期。与此同时,一个被称为“微镜控制器”的器件扫描每一个DMD的显微表面,寻找显微瑕疵。

    在他数年间所进行的全部破坏性测试中,有一个测试超出了预期值…

  • 我们速度最快且分辨率最高的芯片组适合工业应用,关于该器件的三个事实无可辩争

    Other Parts Discussed in Post: DLP9000X

    就适合工业应用(包括3D打印和直接成像光刻)的空间光调制而言,速度至上。道理其实很简单:开发人员创建产品的速度越快,它们成功进入市场的速度也越快。

    这就是我们开发全新DLP9000X芯片组(我们速度最快且分辨率最高的芯片组)的原因。如此一来您可能会问,这对我来说意味着什么?下面有三个确切的事实可彰显其优势。

    快上加快。DLP9000X由DLP9000X数字微镜器件(DMD)和新近推出的DLPC910控制器组成。凭借超过60吉比特/秒(Gbps)的流动像素速度,DLP9000X可提供的总曝光速度相当于TI DLP®产品组合中其它芯片组总曝光速度的5倍以上。此外,它还可针对实时、连续、高比特深度的画面提供一种特殊的像素加载速度,从而产生细节图像。

    微镜至关重要。DLP9000X在2,560×1,600数字微镜阵列中配备了超过400万个微镜;而…

  • 最新MEMS技术实现了便携式HD投影显示的创新型全新应用

    想象一下,夹在汽车遮阳板上的选装抬头显示器 (HUD) 将驾驶指令投射到你的风挡玻璃上。再想象一台具有内置微型投影仪的平板电脑,不论何时何地,都使你能在大屏幕上与他人分享显示内容。显示导航和社交媒体更新等信息的近眼显示双目镜就在你的眼前显示信息。这只是有可能用基于微机电系统 (MEMS) 的投影显示技术来实现技术进步的几个创新型应用示例。

    基于MEMS的TI TI DLP® Pico™ 投影显示技术的核心是一组高反射性铝制微镜,被称为数字微镜器件 (DMD)。一个DMD可以包含数百万个单独控制的微镜,每个微镜位于相关的补偿金属氧化物半导体 (CMOS) 存储器单元的顶部。连同一个光源,一个DMD电输入-光输出器件,使得开发人员能够执行高速、高效和可靠空间光调制,来生成一个投射图像。

    MEMS技术所取得的进步

    基于MEMS的DMD的不断创新正在为开发人员提供更多机会,将基于投影的显示技术包含在多种应用之内…

  • 如何将光投影技术用于自动化制造业

    德州仪器 (TI) DLP® 技术,连同其核心上的数字微镜器件 (DMD),当应用于3D打印和机器视觉时,有可能提供高分辨率成像、快速生产速度和低制造成本,从而帮助对自主制造的愿景和展望成为现实。

    使用DLP技术的3D打印

    光固化成形法 (SLA),一个常见的3D打印工艺,与传统打印很相似。与硒鼓将碳粉沉积在纸张上很类似,3D打印机在连续的2D横截面上沉淀数层材料,这些材料一层层的叠加在一起,从而产生一个实际的3D物体。在使用SLA时,这一材料是用紫外 (UV) 光源进行固化的树脂。随着树脂的固化,它的单体交联产生了一个聚合物链,从而产生一个固态物质。

    当SLA与DLP芯片组组合在一起使用时,UV光源被用来照亮DMD。然后,DMD的像素被用来生成图像的图案,而这个图像被投影在树脂层上,从而产生出连续的横截面,组成了3D物体。使用DLP技术的优势在于,除了直接将光源在树脂上成像外,还使用光学元件将来自DMD的单独像素成像…

  • 如何使用TI DLP® IntelliBright™ 算法在便携式显示应用中管理投影亮度、对比度和功耗

    TI DLP® Pico™ 技术是一个多用途的显示技术,它能够从小型器件内将明亮的图像投影到任何表面上,并且非常适合于任何需要高分辨率、高亮度、高对比度、小尺寸和低功耗显示的应用。DLP Pico显示产品用于广泛应用,诸如头戴式显示器、智能住宅显示器、微型投影仪、移动智能电视、平板投影仪和交互式投影仪。

    在数个应用中,亮度与功耗是两个重要而又相对的关键因素。DLP IntelliBright™ 技术曾经被创建用来智能化地管理投影仪亮度、图像对比度和投影仪功耗之间的组合。

    DLP IntelliBright算法套件实时分析图像内容,并且可被配置为优化亮度和对比度,而又不会增加功耗,或者被配置成,最大限度节约能耗的同时,保持亮度与对比度。

    对于用户来说,DLP IntelliBright技术在明亮照明条件下提供更加清晰、生动的图像,在低亮度照明条件下可以使电池的使用寿命更长。对于制造商来说,DLP…

  • 从3D打印到平版印刷,TI DLP® 紫外光芯片组为UV成像提供灵活解决方案

    随着DLP9500UV芯片组的发布,TI DLP® 产品进一步加强了其在成像技术领域的声誉。这一产品组合中的最新成员特有最高分辨率紫外光 (UV) DLP芯片,以便在工业和医疗成像应用中快速曝光和固化光感材料。

    DLP产品在UV成像领域的应用已经有一段时间了,我们之前曾经把UV产品提供给我们在DLP Design House领域的合作伙伴。连同DLP9500UV,我们将在今年秋天为广大开发人员提供第二款UV芯片组,DLP7000UV。

    DLP7000UV和DLP9500UV数字微镜器件 (DMD) 可实现高分辨率、快速图形切换速度,并且针对363-420nm曝光波长进行了优化。

    虽然两个芯片组都提供低热阻、高光功率(高达2.5W/cm²),以及一个针对UV波长传输进行优化的封装窗口,它们之间还是有几个需要开发人员注意的主要差异。如果你正在寻找速度最快、价格具有竞争力,并且适合于中范围平台的UV DLP芯片,那么…

  • 如何利用TI DLP® Pico™ 技术开发头戴式显示应用

    作者:Mike Davis

     

    在可穿戴设备不断发展的各个领域中,有一项产品类别备受关注,那就是头戴式显示(HMD),也称之为近眼显示(NED)。根据用途,HMD可以大致分为两类,即虚拟现实 (VR) 和增强现实 (AR)。虚拟现实为用户创造了一种身临其境的环境,相较人眼,通过虚拟现实所看到的视野会更加宽广,这类技术通常应用于像游戏或私人影院等类似场景中。另一方面,增强现实能够将信息以透视图像的形式呈现在用户的当前视野中,这些信息往往来自于其他资源,如计算机、智能手机或通过无线连接的云端数据库等。利用AR技术所呈现的信息可以被投射到视线外围,用户需要偶尔转移视线来获取相关的信息。而对于像外科手术、设备维修和封装等关键应用,这些信息可以直接显示在视野中央。

    无论是VR还是AR,一个虚拟的2D或3D图像都是通过光投影的方式在舒适的视距内形成的,不过这些虚拟的图像都需要穿过人的瞳孔,并聚焦在视网膜上。然后,眼睛再根据图像传输的需要生成特定的参数和权衡度…

  • 欧特克自有品牌3D打印机“Ember”背后的故事

    德州仪器(TI)DLP® 技术帮助欧特克打造其“Ember” 3D打印机—让我们来揭开这个故事的面纱,一探究竟

    作者:Kimberley Losey


    当我们在展销会或活动中展示Ember时,它似乎吸引了相当多人的注意,并且带来了一些我们很乐于回答的问题。

    这些问题包括“等等,欧特克还生产硬件?”,“分辨率是多少?”,以及“这个有哪些用途?”和“你们为什么选择从这里入手?”。

    我们乐于回答问题,也十分愿意结识新朋友,但同时我们也觉得,应该借此机会介绍一些与Ember 3D打印机开发相关的其它背景情况。

    首先,我们想说:“对,欧特克的确做出了一台3D打印机。”我们相信,3D打印对于未来的产品设计和制造是举足轻重的。我们希望催生更加迅猛的3D打印技术上的进步,于是发布了Spark 3D打印平台…

  • 您能看出区别吗?

    我们的朋友在“启蒙解惑篇:TI DLP®博客”里创建了“慧眼寻差异”趣味图,以展示适用于汽车平视显示器(HUD)的全新DLP3000-Q1芯片组的神奇功能。我们在下边揭晓答案前,看看您能否找出两种HUD的三个不同之处:

    答案:

     

    1. 车速表 —— 我们的芯片组允许在在眼睛平视的位置看到更多的信息,这样驾驶员就可让自己的双目盯着应该看的地方 —— 前方的道路。

     

    1. 导航指示器 —— DLP3000-Q1芯片组能为所有应用实现较高的亮度和图像清晰度;此外,该芯片组还具有2至20米的深度知觉能力,适合增强现实应用。

     

    1. 汽车在车道上倒车—— 该芯片组可提供业界最广(达12度)的视野范围,从而使多种屏幕上的图像(如导航指示器和实时地标细节图)能直接展现在驾驶员眼前。…
  • 信息图:从绝妙想法到奥斯卡奖

    今年2月,来自德州仪器(TI)的Larry Hornbeck博士凭借发明用于DLP Cinema®投影机的数字微镜器件(DMD)技术荣获了2014年学院奖(奥斯卡奖®)的科学技术奖®。

    在两个月多后的4月23日,CinemaCon 2015电影产业大会在美国内华达州拉斯维加斯闭幕,本届大会可谓精彩纷呈。今年已是这个以观影体验为主题的年度庆典活动的第五个年头了,而假如没有 TI DLP Cinema® 芯片的发明,这种体验又会是怎样?

    虽然眼下全世界有118,000多家影院都采用了DLP Cinema芯片,但在1977 年,当德州仪器将其作为一个研究项目时,其初始阶段却是很不起眼的。十年之后,作为一名工程师在TI 开始其职业生涯的Larry Hornbeck博士发明了日后成为DLP Cinema芯片基础的数字微镜器件(DMD)。又过了十年,到了 1997 年,基于 DLP 技术的首款投影机样机在好莱坞与公众见面…