作者:Emma Wang
简介:
在MCU系统里,系统时钟的准确性及精度对于系统的安全运行非常重要,为保证系统可对时钟的准确性进行监控,从F28004X 系列开始,C2000 产品增加了一个新的功能模块Dual-Clock Comparator,简称DCC。DCC是一个可配置的,双时钟比较的模块,用于在应用程序的时间执行期间确定时钟信号的准确性。 DCC 使用另一个输入时钟作为参考来测量可选时钟源的频率。 时钟源以及精度由应用程序编程…
作者:Emma Wang
简介:
在MCU系统里,系统时钟的准确性及精度对于系统的安全运行非常重要,为保证系统可对时钟的准确性进行监控,从F28004X 系列开始,C2000 产品增加了一个新的功能模块Dual-Clock Comparator,简称DCC。DCC是一个可配置的,双时钟比较的模块,用于在应用程序的时间执行期间确定时钟信号的准确性。 DCC 使用另一个输入时钟作为参考来测量可选时钟源的频率。 时钟源以及精度由应用程序编程…
作者:JOHNSON CHEN
随着市场需求的发展,C2000实时处理器不断地在性价方面做优化, 高性价比的F28002x系列在2020年开始量产。 F28002x系列拥有100MHz C28x 32Bit DSP CPU,高达128KB Flash 和24KB RAM,有两个独立的12位ADC 转换器,每个ADC 转换器高达3.…
作者: Emma Wang
最新一代C2000 F2838X系列产品,在芯片内部集成了EtherCAT 从站控制器 (ESC)。 本文介绍了如何利用TI的开发板实现与PC 之间的EtherCAT通讯。
1.硬件准备
1.1开发板的调整
根据测试使用的F28388D controlcard 版本不同,需要做相应的调整。
位于F28388D 内部的EtherCAT Slave Controller (ESC)需要25M…
作者:Aki Li
在项目开发过程中,开发者出于保护核心算法的目的,希望将部分核心代码封装起来,使得其他使用者无法查看具体的代码实现细节,而不影响正常的调用。常见的思路是将核心的函数封装成库,下面将结合例程说明具体实现方法。
1.库的建立
1).新建库工程
在CCS中,选择Project -> New CCS Project,在工程配置窗口中,选择相应的“Target” device,以及输入自定义的工程名字;然后需要注意在…
作者: Sheldon He
摘要:实时控制器往往拥有十分有限的存储器资源特别是片内的随机存储器(RAM)资源。能否合理、高效的运用这些资源不仅关乎到整个嵌入式系统的实现成本与性能,更涉及到系统在运行时是否会出现致命且不易被发现的错误。本文将对C2000系列微控制器的栈 (亦习惯性的被称为堆栈,这里请注意堆与栈之间的区别)做简单的介绍,并提出四种方法来对应用程序运行所需的栈空间大小进行追踪或评估,以帮助开发者在开发过程中…
本系列博客文章的第1部分介绍了用于C2000™微控制器(MCU)的EtherCAT从站堆栈解决方案的市场机遇,以及从站堆栈开发快速入门的三个阶段指南。第2部分详细说明了TI C2000 MCU EtherCAT实施的特点和优势。第3部分分别介绍了使用EtherCAT从站和C2000 Delfino MCU controlCARD套件自行开发从站节点应用程序的三个阶段,并介绍了TI…
在当前工业领域,适用于各种电机驱动、工厂自动化和高功率电网应用的有多种解决方案和架构。其中许多都具有可靠的性能和连接,但却价格昂贵,因为它们可能具有复杂的设计和高昂的成本,而且为了满足系统的需求往往还需要多个芯片。在不断变化的市场中,设计差异化固然重要,但效率和性能对于产品的生命周期以及企业最终的长期可持续发展却更为关键。
您可能会问自己,“我如何在竞争中取胜?”或“什么是帮助我维持业务和实现未来发展的理想选择…
作者:德州仪器马达控制解决方案全球业务经理Chris Clearman
C2000™微控制器(MCU)已用于控制各类应用中的电机超过25年…
作者:TI 工程师 Aki Li, Ricky Zhang
问题描述:F28004x在线调试,如果利用CCS进行reset复位后,点击run/resume程序将停留在0x3FB02A 而无法继续运行, 而需先点击restart,程序方可正常运行。原因在于F28004x在仿真状态下的引导模式(Emulation Boot)尚未配置,因而无法顺利完成引导过程,而CCS的restart功能可以屏蔽芯片的引导过程,使得程序自动跳到main…
作者: TI 工程师 Aki Li, Rayna Wang
高频临界模式 (CrM) 图腾柱功率因数校正 (PFC) 是一种使用 GaN 设计高密度功率解决方案的简便方法。TIDA-00961 参考设计使用 TI 的 600V GaN 功率级 LMG3410 和 TI 的 Piccolo™ F280049 控制器。功率级尺寸 65 x 40 x 40mm,功率密度大于 250W…