最新技术文章
  • 模拟: 您的收发器能在户外正常通信吗?

    作者:德州仪器Kaitlyn Mazzarella

    RS-485收发器设计旨在应对恶劣的工作环境。除了能够适应嘈杂的工厂环境外,RS-485收发器还可以在户外环境中稳定运行,抵御雷击等导致的电压浪涌对通信的干扰。

    那么,您如何确信您的RS-485收发器能够应对高电压浪涌事件?

    为帮助工程师确定系统的浪涌保护等级,国际电工委员会设立了IEC 61000-4-5浪涌标准。IEC 61000-4-5标准对户外通信应用至关重要,如远端射频单元、空调单元和互联网协议(IP)监控摄像头。

    为确保您的系统能够应对各种突发的自然状况,您需要认真了解这一标准。本文重点介绍了防止系统免遭户外浪涌因素影响的多种保护方法,同时还说明了如何优化设计,实现节省空间、减少组件的效果。

    在运行中实现浪涌保护

    观看视频“RS-485通信的集成浪涌保护”,了解TI RS-485收发器如何帮助设计人员在恶劣环境中运行,同时消除外部系统保护组件。…

  • 电源管理: 更换老化的栅极驱动光电耦合器

     电机用于电梯、食品加工设备、工厂自动化、机器人、起重机……这样的例子不胜枚举。交流感应电机在这种应用中很常见,且总是通过用于电源级的绝缘栅双极晶体管(IGBT)来实现驱动。典型的总线电压为200 VDC至1,000 VDC。IGBT采用电子换向,以实现交流感应电机所需的正弦电流。

    在设计电机驱动器时,保护操作重型机械的人员免受电击是首要考虑因素,其次应考虑效率、尺寸和成本因素。虽然IGBT可处理驱动电机所需的高电压和电流,但它们不提供防止电击的安全隔离。在系统中提供安全隔离的重要任务由驱动IGBT的栅极驱动器完成。

    光电隔离栅极驱动器已成功用于驱动IGBT,并提供电流安全隔离。光电隔离栅极驱动器的输入级包含单个铝镓砷(AlGaAs)LED。输出级包括一个光电探测器和放大器,然后是驱动输出的上拉和下拉晶体管。最终封装中厚层透明硅树脂将输入和输出级分开,并提供了安全隔离。电流驱动输入级的简易性、良好的抗噪性和安全隔离是电机驱动器制造商几乎在所有设计中都采用光电隔离栅极驱动器的主要原因…

  • 模拟: 毫米波传感器实现边缘智能

    作者:德州仪器Keegan Garcia

     

    通过毫米波传感器在边缘进行智能处理可以减少发送到中央服务器的数据量,增加传感器本身的决策量。

     

    物联网(IoT)推动建筑和家庭系统中更多设备和传感器连接网络:根据Gartner的估计,在2017年物联网覆盖的设备数量已达80亿。

     

    但随着连接到云的传感器数量日益增加,对网络带宽、远程存储和数据处理的系统要求也迅速提高。边缘处的智能处理可以减少发送到中央服务器的数据量,增加传感器本身的决策量。这可以在提升系统可靠性的同时,减少决策延迟和网络成本;如果服务器关闭,您最不愿意看到的就是传感器无法检测物体和做出决策!

     

    边缘智能和连接

     

    毫米波(mmWave)传感器以两种方式实现边缘智能。首先,毫米波可提供距离、速度和角度等独特的数据信息,同时具有反射不同目标的能力,这使传感器能够检测探测范围内不同物体的特定特征。例如,速度数据可使传感器看到微多普勒效应 - 来自微小运动的调制效应 - 其包含目标对象的典型特征…

  • 汽车: 德州仪器助力斑马智行一年内实现数字座舱功能演进

    科技是汽车行业鏖战正酣的创新战场。“对于大部分OEM来说,当下,差异化的技术特色来源于汽车电子设备系统:从辅助驾驶、到安全性、再到互联网连接性无所不包”,TI汽车处理器部门车载信息娱乐平台市场营销经理Cyril Clocher这样介绍说。“OEM提供的电子设备越丰富,他们打造特色设备的方法就越多。”

    电子创新也为OEM厂商降低复杂性和材料成本铺平了道路。 在2005年至2015年期间,典型汽车中的电子控制单元(ECU)数量翻了一番。 仅在过去的四年中,典型汽车的半导体材料成本上涨了8%。 围绕更少,更强大的处理器,可以让汽车制造商和原始设备制造商通过在整个产品系列中为其系统添加功能和应用来降低成本,最大化投资并提高其产品线的灵活性。

    斑马智行将数字座舱视为增强车载体验的新机会。 基于2016年首个“互联网汽车”系统,面向“智能新物种”的最新斑马智行系统利…

  • 汽车: 2019年推动汽车行业发展的主要趋势

    作者:德州仪器 Heinz-Peter Beckemeyer

    展望2019年,令人兴奋的是,随着近10年的发展,汽车自发明一个多世纪以来正处在最大变革之中。随着自动和电动汽车的不断发展,汽车行业在未来十年将发生重大变化。展望未来,2019年在以下四大方面将推动汽车行业的创新。

    数字驾驶舱
    提升驾驶体验始于改善驾驶员座椅性能,因为驾驶员掌控中央指挥中心,一个集成驾驶室。 

    • 根据Harvard Health Watch,驾驶员一生的驾驶时长多达38,000小时。无论乘客是在不久的将来驾驶还是在遥远的将来在自动驾驶汽车中休息,车辆座椅必须舒适。这就是为何所有动力座椅的迭代更新在2019年仍将与可定制的功能和气候控制相关。


    • 消费者期待与驾驶室有更动态的互动。2019年,寻求更多挥手感控作为管理数字驾驶室内控制的下一代方式。


    • 随着驾驶室的发展,驾驶室的声学特性也在不断发展。即使在普通车辆中,塑造车辆声音的高级音频创新也更受欢迎…
  • 模拟: 集成式射频采样收发器支持快速跳频、多频带和多模式操作

    Other Parts Discussed in Post: AFE7422, AFE7444

    作者:德州仪器高速数据转换器应用经理Matthias Feulner

    最新的直接无线射频(RF) - 采样收发器 – 包括德州仪器的AFE7444和AFE7422设备,分别支持四个和两个天线信道 – 提供多种强大功能,使得多种先进的系统特性,如多频带和多模式操作,以及变频和快速跳频成为可能。这些功能从系统概念来看变得日益普及,如多功能阵列,大型相控阵天线的不同子阵列可配置为根据情况或任务需要而执行多种功能;这包括雷达、通信或电子战(EW)功能,如图1所示。

    图 1

     

    多功能相控阵列系统

    此外,这些系统常常需要实现快速跳频,以便通过重复或任意的序列逐渐调整到工作频率,如图 2所示。如此执行可以避免人为干扰、防范信号探测或便于实施防电子欺骗技术(电子欺骗:篡改雷达反射信号的电子签名)。

    图 2

    跨越…

  • 工业: 边缘上的AI:“协作机器人”如何快速处理传感器数据

    作者:德州仪器 全球工业系统部门系统和应用经理Matthieu Chevrier

    无论是传统的工业机器人系统,还是当今最先进的协作机器人(Cobot),它们都要依靠可生成大量高度可变数据的传感器。这些数据有助于构建更佳的机器学习(ML)和人工智能(AI)模型。而机器人依靠这些模型变得“自主”,可在动态的现实环境中做出实时决策和导航。

     

    工业机器人通常位于“封闭”环境中,出于安全原因,如果该环境中有人类进入,机器人会停止移动。但是限制人类/机器人协作,也使得很多益处无法实现。具有自主运行功能的机器人,可以支持安全高效的人类与机器人的共存。

     

    机器人应用的传感和智能感知非常重要,因为机器人系统的高效性能,特别是ML/AI系统, 在很大程度上取决于为这些系统提供关键数据的传感器的性能。当今数量广泛且日益完善和精确的传感器,结合能够将所有这些传感器数据融汇在一起的系统,就可以支持机器人具有越来越好的知觉和意识…

  • 模拟: 通过选择拓扑提高工业AC/DC电源的可靠性

    作者:德州仪器 Salil Chellappan

    提高电源可靠性的关键在于降低功率元件的热、电压和电流应力,这主要是输入电压和所需功率的函数。不过,您可选择有助于减轻这些应力的拓扑。

    同样,虽然热应力是额定功率的函数,但电源效率也起着重要作用。因此,在追求可靠性的过程中,探索提供高效率的拓扑结构和电路元件极其重要。

    “提高工业AC/DC电源的可靠性:在我们的参考设计"94.5%效率、500W工业AC-DC参考设计中了解更多信息。”

    在我们的94.5%效率、500 W工业AC / DC参考设计中,前端功率因数校正(PFC)级是交错式过渡模式升压拓扑,尽管单级连续导通模式(CCM)升压拓扑结构是也是一个可行选择。拓扑选择主要是出于器件压力的考虑;交错式拓扑,因两级并联工作,将功率元件(升压电感、开关金属氧化物半导体场效应晶体管[MOSFET]和整流二极管)中的电流应力降低了两倍。图1所示为两种拓扑的简化图…

  • 模拟: TUSB9261 -- USB3.0转SATA接口桥接芯片 烧录指南

    Other Parts Discussed in Post: TUSB9261

    作者: TI 工程师 刘靖伟 Steven Liu

    TUSB9261是TI的一款USB 3.0转SATA接口的桥接芯片,其相关的参考资料如下:

    http://www.ti.com/product/TUSB9261

    在使用过程中,因为需要对SPI flash做programming,所以会涉及到一定的操作步骤,很多人对此有些疑虑,其实只需要TUSB9261和USB口设计正确,。特别是在板子设计调试时,需要直接通过板载的方式直接进行SPI flash 烧录的时候,可以按照下述的步骤来进行。从板卡角度上来看,只需要,只需要通过USB一根线就可以烧录了。

    至于量产时,可以继续使用该工具,但个人经验觉得可以采用先批量烧录SPI flash,然后再贴板的方式,效率应该会更高。

    言归正传,在进行板载SPI flash烧录的时候,首先要下载如下两个文件,

    http:/…

  • 电源管理: 德州仪器 CEDV 电量计算法介绍

    作者:Eason Yuan

      

    1.     传统电量计介绍

    随着市场清洁能源的需求以及应用市场的需要,锂电池在日常生活中有着越来越广泛的运用。为了实现对电芯电量的检测,在以往很多的应用场景下,通常采用电压测试法来预估锂离子电芯的电芯容量。但是随着对电量预估的精度要求的提高,加之电芯在不同温度和负载等应用情况下电压存在跳变,单纯地利用电压测量法来预估电量,已经不能满足精准测量电路的需求。

     

    2.     什么是CEDV?   

    CEDV是基于库仑积分的一种电量计量算法。比如BQ4050, BQ34110这些电量计都基于CEDV算法。CEDV是EDV的补偿,在了解CEDV之前,有必要介绍一下EDV。

    I.  什么是EDV

    EDV(end discharge voltage )如下图所示的电压和RM(电芯剩余容量)的对应曲线,是电芯快要耗尽的时候的电压值。之所以如此关注EDV,是因为在之前的对应电容量中电压值相对平坦不利于判断,故选择了低电量情况下,变化率较大的点作为EDV点…

  • 工业: 为下一代家用电器注入更多想象力

    作者:德州仪器Yuan Tao

    我们每天都与人机界面(HMI)进行交互。其中一些交互是显而易见的,比如在触摸智能手机或平板电脑的主屏幕的时候,但最常见的HMI环境其实是在工业应用中。

    在今年举行的各个家电及消费电子博览会上,我们发现越来越多的家用电器(如:冰箱、真空吸尘器机器人、烹饪灶和抽油烟机)增设了HMI触摸键和LED动画功能。在这一趋势的带动下,设计师通过用户友好的交互功能让他们的产品更加智能化和现代化。

    而电容式感应技术对实现上述功能起到了非常重要的作用。在设计家用电器时,关注重点在于可靠性、稳健性以及如何使产品更具吸引力。借助基于接近传感和LED动画参考设计的电容式触控用户界面,设计师可以在家用电器中实现创新功能,例如预设照明模式、更低的待机功耗和防潮性能。

    该参考设计采用基于CapTIvate™触控技术和先进LED驱动技术的单个MSP430FR2522微控制器(MCU), 如图1所示。六个电容式触摸I/O通道各有特定的用途…

  • 模拟: 如何实现具有RTD级精度且无需校准快速温度传感器设计

    Other Parts Discussed in Post: TMP117

    作者:德州仪器Dan Mar

     

    为了达到最高精确度的温度测量,系统设计者通常只有一种选择:铂电阻温度探测器(RTDs),例如PT100 或 PT1000。高度线性和可互换的RTD可用于各种精度等级(DIN)标准,如国际电工委员会(IEC)和德国标准化研究所定义的在0°C时误差低至±0.03°C。 但是,使用RTD实现这种精确度并不容易。 

    为了获得RTD的最高精度,通常需要花费数小时到数天来仔细选择和模拟RTD周围昂贵的精密元件。设计者必须在电路板布局上花很大功夫才能避免影响测量的电阻匹配不当现象发生。  

    尽管设计人员做了一丝不苟的努力,但采集电路很容易增加0.5°C 至1.0°C 的测量误差,从而使RTD本身的固有精度相形见绌。为了达到接近RTD所能提供的精度,唯一的选择是在生产中耗时耗成本地校准每个单元。

    https…

  • 工业: 在DAQ应用中使用非隔离DC/DC电源降压模块的优势

    作者:德州仪器 Akshay Mehta, Sreenivasa Kallikuppa

    本文将介绍与分立电源解决方案相比,电源模块帮助提高DAQ性能的一些方法。

    DAQ的电源架构
    在DAQ中,跨多个子系统看到并联电源轨和不同的负载电流(和纹波)要求并不罕见。图1展示了DAQ系统的电源架构以及电源模块如何为各种子系统生成所需的电源轨。


    图1:使用电源模块的DAQ电源架构

    使用电源模块有助于提高整体性能、效率和可靠性。电源模块还具有以下优势:

    • 同一封装中的输出电流通过优化的成本提供设计灵活性和可扩展性。
    • 通过自动脉冲频率调制(PFM)模式提高轻载效率的方法。
    • 负载调节期间具有出色的瞬态响应。
    • 通过集成、创新封装和组装的紧凑型解决方案。
    • 通过精选的无源元件选择改善了功率模块性能。
    • 可在很宽的温度范围内工作。

     

    从传统变电站转向智能变电站

     通过阅读我们的新白皮书《从传统变电站转向智能变电站》,了解有关智能变电站的更多信息…
  • 嵌入式处理: AMIC110 ETHERCAT slave DEMO介绍(DDRless & NoneOS 版本)

    Other Parts Discussed in Post: AMIC110

    AMIC110是TI最新推出的支持ETHERCAT Slave的新一代SOC。它通过PRU-ICSS支持多种工业总线协议。本文介绍了ETHERCAT Slave demo,此软件不需要DDR仅在片内RAM上运行,且不需要RTOS。此DEMO软件可基于AMIC110 ICE板进行测试。

    一,编译DEMO源码,准备烧写BIN文件

    说明:本文涉及的软件源码请联系TI技术支持申请下载。

    1,获得DEMO软件包后,需要自行到ETG官方网站上下载SSC5.12代码https://www.ethercat.org/en/downloads.html

    下载后把源代码复制到EcatStack下面。然后把工程“ethercat_slave_full_baremetal_AMIC11x_arm_localsrc”导入CCS开始编译。如果编译成功可以在release目录下找到app文件…

  • 电源管理: 升降压超级电容充电方案

    Other Parts Discussed in Post: BQ25703A

    作者:TI 工程师 Eric Xiong

    超级电容由于其充电次数,更好的瞬态性能,更简单的充电管理以及更少的环境污染,在很多应用中越来越受欢迎。多个电容单体(2.7V)串联往往需要buck-boost充电拓扑来实现电源的充电管理。BQ25703A是一种集快速充电、电源路径管理、保护功能于一体的单芯片方案。本文讨论了在实际应用中的一些注意事项。

    1. 典型充电电路和充电曲线:

    图1 典型应用电路

    图2 典型的充电曲线

    图3 配置和软件设置

    2. 加速充电过程

    与锂电池的预充电过程不同,超级电容可以直接快速充电,从而减少充电时间,可以采取如下两种方式来减小芯片自带的预充过程,

     

    • 使用更低的检流电阻Rsr=2mOhm.

    默认是10 mOhm,相当于提升5倍的预充电流。

    图 4   20s 快速充电充满

    • 2去使能LDO 模式

    为了保证芯片的最小工作电压…

  • 电源管理: 德州仪器针对扫地机器人系统的解决方案

    作者:TI 华南区现场应用工程师吴杨、曾繁宸

     

    摘要

    近年来,扫地机器人市场快速崛起,越来越多用户和厂商在关注这个领域。 TI在该应用下提供种类丰富的模拟以及嵌入式解决方案…

  • 工业: LM3644在工业扫描中应用使用指南

    Other Parts Discussed in Post: LM3644

    作者:TI 工程师 Eric Xiong

    在传统的消费类电子如手机的闪关灯的驱动中,LM3644被广泛使用,其单路独立输出1.5A,多种模式(闪光,照明,红外模式)可供选择,可以通过软件和I/O独立控制。配合相机使用时,LM3644可供选择的持续时间为毫秒级,LM3644可以软件设置10ms至400ms. 但是在工业扫描应用中,需要使用短时高亮的闪光配合扫描传感器以达到扫描速度和性能,其时序时间可以低至100us, 幅度可以达到1A。

    为了达到完美的电流波形,传统的电路都是采用分立的电路方案(升压电路+大电容缓冲+运放恒流)来实现,但这会大大增加PCB面积,电路的成本以及控制方式也十分不灵活。

    本文介绍如何采用单芯片LM3644 的方案来实现完美的短时高亮的电流波形。

    1. 采用红外模式加速电流上升速度

    传统的闪光模式,电流都是缓慢上升至目标值,这个时间大概为800us…

  • 电源管理: 一种应用于NVR/DVR系统的备电方案

    Other Parts Discussed in Post: TPS40210, BQ24610, LM5122, LM5050-1

    图一是简单的安防系统框图,主要分为前端产品和后端产品。其中后端产品NVR (Network Video Record) 和前端IP camera对接,一般情况下一个NVR可对接4个,8个,16个IPC。在某些特定情况下,NVR系统需要短时掉电备份以保证数据非丢失。因此NVR的电池的备电系统成为安防行业一个研究方向。 DVR (Digital Video Recorder) 与 CVI/TVI/AHD模拟相机对接,虽然传输信号是模拟信号,但是对备电系统的需求与NVR一致。

    安防系统框图

    备电系统的主要需求:

    1. 多节电池系统≥72.8Ah
    2. 充电电流大于4A
    3. 输入12V, 系统电压12V
    4. 当移除adapter时,系统电压变化不大

    根据上面的需求分析,本文提出一种简单的备电方案如下:配置电池为两节串联…

  • 电源管理: 电源管理设计小贴士:回到未来,电力电子产品如何变化

    作者:Robert Taylor

     

    Robert Taylor 是德州仪器的应用经理。

     

    我于2002年开始在德州仪器(TI)工作;从那时起,电力电子市场整体增长了四倍多,复合年增长率达到了8%左右。这种巨大的增长得益于电源领域的一些惊人的进步。

     

    我将在本文中回顾在2002年看起来几乎不可能实现的话题。例如,我的首批项目之一是用于低压大电流处理器应用的两相转换器:输入电压为12 V,输出为1 V,电流为40 A,功率级均为250 kHz,输出纹波为500 kHz。我记得,由于电压过低,无法用传统的电子负载测试电源。为了快速完成一些测试,我使用了一个1米长的铜带来达到加载电源的等效电阻。而当我打开电源时,由于电场的原因,铜环实际上已扭曲。

     

    我们团队为此类电源提供的最新规格是:550 A时为1 V!该设计采用12相电源,具有先进的电流共享和瞬态响应技术。我们现在拥有一整套实验台,内装专门的测试设备。随着消费者对互联网和云的需求增加…

  • 工业: 【2019.3.5 宁波站】2019 TI 工业应用研讨会火爆来袭

    2019 TI 工业应用研讨会

    TEXAS INSTRUMENTS

    日期:2019 年 3 月 5 日 时间:12:30 - 17:30 地点:宁波凯洲皇冠假日酒店北楼四楼嘉洲 A 厅 地址:宁波市海曙区药行街 129 号 立即报名

    2019,开工大吉!2019 TI 宁波工业应用研讨会帮您蓄满能量。我们诚邀多位 TI 专家坐阵,为您提供工业相关诸多应用及尖端产品。内容涵盖电机驱动,工业电源,工业照明、新能源等多个议题,精彩内容配上专家演讲,全面地设计方案及开发技术助你一臂之力!

    3 月底顺德场正在筹备中,敬请期待!

    宁波场名额有限,速速点击报名按钮,提前报名者将有机会在现场获得礼上礼!   活动议程: 时间 议程 12:30 - 13:30 签到…
  • 模拟: 高分辨率 Δ-Σ 模数转换器中有关噪声的十大问题

    作者:Bryan Lizon 

    任何高分辨率信号链设计的基本挑战之一是确保系统本底噪声足够低,以便模数转换器(ADC)能够分辨您感兴趣的信号。例如,如果您选择德州仪器ADS1261(一个24位低噪声Δ-ΣADC),您可在2.5 SPS下解析输入低至6 nVRMS,增益为128 V / V的信号。

    但是,从系统的角度来看,您需要担心的不仅仅是ADC噪声——毕竟所有组件(包括放大器、电压基准、时钟和电源)都会产生一些噪声——这些器件对系统噪声的累积影响是什么?更重要的是,您的系统能够解决您感兴趣的信号吗?

    为助您更好地理解系统噪声并将这些知识应用到您的设计中,我最近撰写了一篇名为“解决信号”的技术文章系列。该系列探讨了典型信号链中的常见噪声源,并通过降低噪声和保持高精度测量的方法辅助理解。

    以下是该系列中10个最关键的问题和答案,可帮助…

  • 嵌入式处理: 新一代SimpleLink™ Wi-Fi®设备将帮助您解决的三大设计挑战

    Other Parts Discussed in Post: CC3235SF, CC3235S, CC3135

    作者:德州仪器 Andrew Herrera

    您是否尝试过将您的智能物联网(IoT)设备接入繁忙的Wi-Fi®网络?尽管这使得它们丝毫发挥不了作用,因为网速和带宽令人荒谬地低?

     

    许多Wi-Fi网络采用2.4 GHz技术构建,随着数以亿计的设备具备支持Wi-Fi的功能(每年该数字都呈爆炸性增长),从某种角度而言,无线网络已经不堪重负。这种大拥塞导致许许多干扰,大到足以影响网络的总体性能。

     

    让我们快速浏览一些和我们紧密相关的事实:当您好不容易才接入网络,网络不安全的问题接踵而至。网络安全事故和恶意攻击对于我们的隐私来说都是迫切的威胁。在您(曾)知道或不知道的情况下,全球各地的人都可以远程访问您的数据,甚至盗用您的身份。马里兰大学的一项研究已将具有互联网接入的计算机近乎恒定的黑客攻击率进行了量化— 平…

  • 嵌入式处理: 77Ghz单芯片毫米波传感器可实现自动停车

    作者:德州仪器Kishore Ramaiah

    您是否曾经花时间在购物中心或杂货店寻找停车位,且希望可在入口处下车并自行停车,尤其是在下雨或天气极度炎热的恶劣天气时?若您不必四处寻找停车位,将会节省多少时间?(或者,如果无需支付代客泊车服务,又可以节省多少钱?)。自动停车将会迅速成为现实,汽车制造商们正在采用毫米波(mmWave)雷达传感器实现自动停车。

    您可能想知道:环绕式摄像头和超声波传感器是否已具备实现停车的能力?今天的传感器可提供停车辅助,换言之,驾驶员仍然必须根据传感器给出的反馈做出判断。因此,汽车仍并非完全自主。

    自主停车需要首先识别空车位或“自由空间”,距离约为40米。这是它的“搜索模式”。一旦确定了一个开放空间,汽车就需要机动进入并停放,称为“停车模式”。

    为了实现自动停车功能,传感器应能够在任何环境条件下,在宽视野范围内检测到其他车辆、路缘石和行人等从3厘米到超过40米的物体…

  • 汽车: 你是我的眼:环境光传感器

    Other Parts Discussed in Post: OPT3001, OPT3001-Q1

    当夜幕降临,汽车仪表盘上有一双“眼睛”默默地感知周围的光线,从而自动调节背光亮度,以保证用户最佳的驾驶体验且降低功耗。这双神奇的 “眼睛”便是今天的主角---环境光传感器。

    为什么要使用环境光传感器?
    • 改善用户视觉体验;
    • 优化图像显示之外;
    • 降低显示器的消耗,延长电池以及显示器的使用寿命。
    哪里会用到环境光传感器?

    如下图1所示,后视镜、仪表盘、车载娱乐主机显示屏、后枕屏、侧视镜、车大灯等都需要基于亮度做出相应的调整,这时候就需要用到环境光传感器。

    图- 1

    环境光传感器是如何工作的?

    事实上,环境光传感器相当于模仿人眼去感知周围的光线强度,然后将信号告知CPU让其自动调节背光亮度。所以环境光传感器的光谱响应曲线必须与人眼感知光谱响应曲线高度匹配,这样才能准确测量人眼可见光的强度…

  • 嵌入式处理: 如何使TI 15.4-Stack支持470M频段

    TI 15.4-Stack 是 IEEE 802.15.4e/g 射频通信堆栈。它是 SimpleLink CC13xx/CC26x2 软件开发套件 (SDK) 的主要部分,可以针对低于 1GHz 应用或 2.4GHz 应用为星形拓扑网络提供支持。TI 15.4-Stack 运行于 TI 的 SimpleLink 微控制器 (MCU) 系列器件之上。低于 1GHz 实施方案具有多种重要优点,例如,在 FCC 频带中实现更远的距离,以及采用跳频更好地防止带内干扰。

    中国AMR使用470-510频段, 然而,默认状态下15.4-Stack只支持433M频段,并且只能支持7个频点(频道间隔200Khz),以及50kbps GFSK模式及5Kbps的长距离两种模式。 需要怎样修改才能支持到470-510M频段呢?

    如下是修改至470M频段的方法,请先通过TI学院了解15.4-Stack的相关概念,

    软件