最新技术文章
  • 嵌入式处理: MSP430 FR2xx系列 MCU BSL与MSP432 P系列MCU BSL对比汇总

    Other Parts Discussed in Post: MSP-FET

    作者:TI工程师 Stanford Li

    引导加载程序 (BSL) 是内置到 MSP 低功耗微控制器 (MCU) 中的应用。借助该应用,用户可以与 MCU 通信,以便从其存储器中读取数据或向其中写入数据。该功能主要用于在原型设计、最终生产和服务期间对器件进行编程。可以根据需要修改可编程存储器(闪存或 FRAM)和数据存储器 (RAM)。不同的 BSL 可提供与之通信的不同外设,例如 UART、I2C、SPI 或 USB。本文将对MSP430 FR2xx系列MCU与MSP432 P系列MCU的BSL进行总结性对比。

    1   MSP BSL总览

    图1 MSP430 FR2xx_4xx与MSP432 BSL总览

    图1为MSP430 FR2xx_4xx系列MCU与MSP432 P系列BSL的总览。本文将以最新的FRAM系列MCU MSP430FR235x/215x与MSP432P401R为例…

  • 模拟: 高性能全集成S A R型 ADC

    作者: TI 工程师 Sunny Qin

    由于拥有较高的分辨率和采样率,SAR型ADC一直被众多工业和汽车客户所亲睐。但是SAR型ADC由于其特殊的特性,所以对外围电路也相应的提出很多“特殊需求”。

    首先就是抗混叠电路的需求。例如当电路中的SAR型ADC采样率为fs时,根据香浓采样定律,输入信号的频率需要小于fs/2,频率超过fs/2的信号将会通过混叠效应“混入”有用信号频带中,并且无法区分。因此,为了避免混叠的问题,绝大部分SAR型ADC电路需要在前端设计专用的多阶有源滤波器,滤掉频率超过fs/2的信号。(注:Σ-Δ型ADC理论上也需要抗混叠滤波器,但是由于其过采样特性及内部数字滤波器的带外衰减特性,其对抗混叠滤波器的设计要求要低很多,多数情况下一阶RC电路能够满足抗混叠需求。)

    其次是模拟输入与基准输入的驱动问题。不同于大学课本上讲到的,现在市面上流行的大部分SAR型ADC不再是通过分压电阻网络来实现电压的逐次逼近…

  • 嵌入式处理: AWR1642: 在现有mmWave SDK demo中增加I2C驱动支持

    Other Parts Discussed in Post: AWR1642, AWR1642BOOST

    作者: TI 工程师 Wesley He 

    在一些特殊的使用场合,有需要使用AWR1642对PMIC的输出电压进行调节,或是读取PMIC 内部的工作状态,此时需要I2C接口对PMIC进行读写操作,本文介绍了在现有的mmWave SDK demo中集成I2C接口驱动所需的步骤及操作。

    本文的测试环境如下:

    • 测试软件版本:mmWave SDK 2.0.0.4
    • 测试硬件:AWR1642BOOST EVM

    1.      在mmWave SDK demo中增加I2C驱动代码

    第一步是添加代码以包含和初始化I2C驱动程序。从I2C接口发送和接收均需要此驱动程序的支持,以下是在mss_main.c中添加的初始化I2C驱动程序的C代码。此测试代码可以复制到现有工程中。I2C驱动操作步骤为:GPIO初始化,I2C驱动初始化,配置I2C改写PMIC(LP87524B…

  • 电源管理: TL431反馈回路的分析和设计

    Other Parts Discussed in Post: TL431, UC3843, LM3481, LM5022, ATL431

    TL431(如图一)是最常用的三端可调电流基准源之一,热稳定性能好,性价比高,被广泛应用于运放电路,比较器电路,ADC基准源,可调压电源,开关电源等。在隔离开关电源电路中尤为常见,TL431常被用做运放配合线性光耦来完成电压环的补偿。如图二所示(图中L是为了降低输出电压纹波加的小电感)。

    图一

    图二

    简要介绍反激电源闭环反馈回路原理:线性光耦只适合传输低频信号且在传输过程中会产生较大的传输误差,为了消除光耦的传输误差将TL431设计的误差放大器放在光耦输入侧。一旦输出电压偏高,TL431的reference pin 电压升高,相当于运放反向输入端的电压上升,TL431阴极相当于运放的输出端,其电压会有所下降,流过线性光耦二极管的电流变大,线性光耦三极管电流同时变大,RFB电压降变大,Vre…

  • 嵌入式处理: DCA1000EVM使用指南

    Other Parts Discussed in Post: IWR1642BOOST, AWR1243, DCA1000EVM

    作者: TI 工程师 Chris Meng; Yide Fang

     

    一、开发环境

    1、硬件

    • AWR1243/xWR1443/xWR1642BOOST(本文以IWR1642BOOST为例)
    • DCA1000EVM
    • 5V/2.5A(电流要求不小于2.5A)电源适配器1个或2个  
    • micro USB线2条
    • RJ45网线1根
    • 60引脚Samtec连接线(DCA1000EVM自带)
    • mmWave Studio(以mmWave Studio2.0.0.2为例)
    • MATLAB Runtime Engine v8.5.1(注意:必须是这个版本的,更高版本的并不兼容,同时需要下载的是32-bit的。建议使用本文最后的链接直接下载。)
    • XDS Emulation Software Package v6.0.579.0 及以上版本…
  • 嵌入式处理: AM5708平台移植ubuntu系统和docker容器

    Other Parts Discussed in Post: AM5708

    作者: TI 工程师 Denny Yang

      

    AM5708是目前TI量产的最新一代ARM+DSP构架SOC,具有高性能低功耗高扩展性等特点。AM5708详细介绍可以参考此链接:
    http://www.ti.com/product/am5708
    Docker是目前非常流行的轻量级容器工具。关于docker可以参考如下链接:https://e2echina.ti.com/blogs_/b/the_process/archive/2018/07/09/am335x-ubuntu-docker

    本文介绍如何在AM5708 EVM板子上移植ubuntu系统并把docker跑起来。下面这个链接是本文用到的AM5708的硬件资料:

    http://www.spectrumdigital.com/dra71x-dra79x-tda2ex-17-am570x-cpu-board…

  • 电源管理: TPS61046在光通信中双输出的应用

    Other Parts Discussed in Post: TPS61046

    作者: TI 工程师 Wanda Wang

      

    Abstract

    光通信应用经常需要从+3.3V的输入电源升压得到一组正负电压,比如+/-20V,常见的做法是用两颗芯片分别去产生+20V和-20V输出,这种方案体积会比较大,对面积敏感的应用无法满足要求。本文在TI升压芯片TPS61046的基础上,引入负压Charge pump电路,实现单芯片同时输出+/-20V,整个方案体积非常小,并就关键器件选型进行了分析,最后给出实测结果。

     

    1. 引 言

    光模块的外部供电电压一般是+3.3V,而光器件的驱动经常需要非常高的可调电压,但驱动电流非常小(mA级别),因此采用数模转换器加运算放大器来实现调压是可行的。本文将通过讲解TI的boost芯片TPS61046,结合charge pump方式来实现+/-20V的输出,以此作为运放的供电。

     

    2. TPS61046简介

    …
  • 嵌入式处理: F28004x在线调试复位后程序无法运行问题分析

    Other Parts Discussed in Post: C2000WARE

    作者:TI 工程师 Aki Li, Ricky Zhang

    问题描述:F28004x在线调试,如果利用CCS进行reset复位后,点击run/resume程序将停留在0x3FB02A 而无法继续运行, 而需先点击restart,程序方可正常运行。原因在于F28004x在仿真状态下的引导模式(Emulation Boot)尚未配置,因而无法顺利完成引导过程,而CCS的restart功能可以屏蔽芯片的引导过程,使得程序自动跳到main()函数入口。具体分析此问题之前,有必要了解下芯片在复位后的引导过程。下面以F28004x为例介绍C2000芯片的引导过程,老版本的芯片可参考《TMS320x2803x Piccolo Boot ROM reference guide》,基本过程还是一致的。

    图 1 脱机模式引导过程

    当芯片重上电或者收到复位信号时,芯片都需要执行引导程序…

  • 电源管理: 使用RGBW LED驱动提升LED人机界面设计

    作者:Allie Zhang

    现在的产品变得非常智能且彼此相互连接。扬声器、电视、冰箱、机顶盒和烟雾探测器等器件不再只是处在某一位置的工具 - 用户可远程或通过语音唤醒控制它们。这些器件比以前更加智能,这意味着它们还需要更加智慧的人机交互界面。

    人机交互的界面可以多种多样,由发光二极管(LED)的各种创造性的组合而形成的LED环、LED矩阵或红绿蓝(RGB)LED照明等是现在炙手可热的人机交互方式,特别是通过改变诸如追逐或闪烁等模式更是增加了使用LED 作为人机交互界面的灵活性和美观程度。图1所示为一些模式示例。

    图 1:用于人机界面的LED的示例

    要拥有一个极其友好的人机界面,这些元素很重要:

    • 完美的色彩混合,颜色随用户要求而变化。
    • 适合的LED亮度:白天不要太暗,夜晚不要太亮。
    • 美观的动态变化效果,如追逐或闪烁。
    • 电源来自电池时,也同样能实现一致的亮度显示和高效率。

    虽然乍看这一列表令人从无下手,但其实只需要一款出色的LED驱动器就可以轻松实现…

  • 电源管理: 轻松延长TWS真无线蓝牙耳机的充电盒的电池寿命

    作者: TI 工程师 Eileen Zhang

    自从iPhone7取消3.5mm插孔后,蓝牙耳机市场得到迅猛发展,蓝牙耳机种类也层出不穷。相比普通蓝牙耳机,TWS (True Wireless Stereo) 真无线蓝牙耳机具有如下优点:左右单元无物理连接,完全摒弃有线烦恼,运动更自由;使用方式多样,既可独享,又可分享。

    由于TWS耳机左右单元无物理连接的特性,一般情况下耳机无法通过microUSB接口充电。为了解决这个问题,几乎所有的TWS耳机都配备了兼具充电和收纳功能的便携盒,没电的时候只要把耳机放入盒内,便自动开始充电,十分方便。

    图1. TWS真无线蓝牙耳机

    耳机充电盒内需要升压变换器,将锂电池电压升至5V给耳机充电。由于体积的限制,充电盒的电池容量一般在500mAH以内,可以支持两个50mAH无线耳机充电3~4次左右。为了延长充电盒子的电池使用寿命,需要选择超低功耗的升压变换器。

    德州仪器的TPS61099X系列升压变换器的输入电压范围是0…

  • DLP® 技术: 增强现实抬头显示中阳光负载建模的重要性

    作者:德州仪器 Michael Firth

    通过将关键驾驶信息叠加到真实世界中,增强现实(AR)抬头显示(HUD)将彻底改变驾驶体验。如今,AR显示的最佳示例是用于战斗机,可在飞行员的直接视线中置放大量关键信息。

    在汽车环境中,图形直接置放于驾驶员视线内取代了基本警告音或符号,通过这种方式可以传达信息并识别驾驶员视野中的威胁,使其能够立即采取行动。图形表现为真实世界的自然保形延伸;它们不仅仅是现今HUD中的二次信息显示。 

    正如我之前在关于阳光负载的博客文章中所讨论的,太阳辐照度对AR HUD设计提出了重大挑战。与传统的HUD不同,AR HUD具有宽视场和长虚像距离,并且需要将车辆的传感器数据与HUD显示进行实时集成。长虚像距离(>7m)及较小程度上的较宽视场(至少水平10度角x垂直4度角)导致太阳能集中度显著提高,并在成像仪面板上发生相应的热升。为了防止太阳辐照度造成的热损伤,您必须仔细设计AR HUD并运行详细的阳光负载模拟以验证操作是否可靠…

  • 电源管理: 基于移相控制的多路输出降压变换器提升EMI性能的PCB布局优化

    Other Parts Discussed in Post: LMR14030-Q1

    作者:德州仪器Gavin Wang 

    电源设计工程师通常在汽车系统中使用一些DC/DC降压变换器来为多个电源轨提供支持。然而,在选择这些类型的降压转换器时需要考虑几个因素。例如,一方面需要为汽车信息娱乐系统/主机单元选择高开关频率DC/DC变换器(工作频率高于2 MHz),以避免干扰无线电AM频段;另一方面,还需要通过选择相对较小的电感器来减小解决方案尺寸。此外,高开关频率DC/DC降压变换器还可以帮助减少输入电流纹波,从而优化输入电磁干扰(EMI)滤波器的尺寸。

     

    然而,对于正在尝试创建最新汽车系统的大型汽车原始设计制造商(ODM)来说,符合所要求的EMI标准至关重要。这些要求非常严格,制造商必须遵守诸多标准,如国际无线电干扰特别委员会(CISPR) 25标准。在很多情况下,如果制造商不符合标准,汽车制造商就无法接受相应的设计。

     

    因此,对于DC…

  • 模拟: ADS8588S parallel byte mode read timing

    Other Parts Discussed in Post: ADS8588S

    简介:ADS8588S是具有8通道16位精度同步采样的SAR ADC,采样速度最大为200KSPS, 广泛应用于电力系统的采样电路,具有高精度和高可靠性,ADS8588S有灵活的与主机通讯模式,同时支持串行(serial mode),并行(parallel mode)和并行字节(parallel byte mode)通讯。ADS8588S的通讯有特定的时序要求,必须完全满足时序才能正确读取数据。并行字节相对串行和并行而言稍复杂,这里介绍并行字节通讯的一些要点。

     

    并行字节是把一个16位的数据分为两个8位的字节来读,并行的先读高8位,再读低8位,依次读完8个通道,一共读16次。读完后再进行下一次转换,下一个周期然后再读16次。Datasheet中parallel byte mode的读时序如下图1: 其中CS是片选,RD是读信号,一般CS和RD可以连在一起…

  • 嵌入式处理: MSP430G2755 Main Memory Bootloader UART 移植指导

    Other Parts Discussed in Post: MSP430G2553, MSP430G2755

             TI 的MSP430支持在主程序中加载Bootloader的方式进行在线升级操作,通过在线升级功能,客户可以通过外部处理器随时更新MSP430内部的程序及Bug 的远程修复。同时TI也提供了基于MSP430G2553的参考代码,本文详细的介绍了如何将MSP430G2553的Bootloader移植到MSP430G2755中,使用MSP 430G2553 Host对MSP430G2755 Device进行的升级操作。

    1. MSP430 Main Memory Bootloader 介绍

           在MSP430G2xx 中实际上具有一个ROM版本的BSL(Bootloader) ,但是这个BSL仅仅支持外部MCU通过UART进行在线升级,而且而且所有的协议全部固化,无法进行修改或者更改其他接口方式进行升级操作。所以这个需要一个可以在主程序中运行的Bootloader…

  • 嵌入式处理: 在IWR1642/AWR1642上修改L3 RAM的分布

    Other Parts Discussed in Post: AWR1642, IWR1642, AWR1642BOOST

           本文以AWR1642为例,介绍了在AWR1642 ES2.0 EVM上基于mmWave SDK 2.1的mmw demo下如何修改代码来改变L3 RAM分布的具体流程和步骤。

             IWR1642/AWR1642上总共有768KB L3 RAM。这768KB L3内存按照128KB一个bank,分成了6个bank(bank6~bank1),其中bank1到bank3是专门给DSS使用的。剩下的3个bank可以配置为DSS,R4F TCMA,R4F TCMB,或者为BSS使用。用户可以根据自己软件的需要,修改各个模块使用L3 RAM的大小。默认代码下所有共享的3个L3 bank都是给DSS使用的。本次测试示例修改了其中一个共享的L3 RAM bank(128KB)给MSS的TCMA使用。

    图1  IWR1642…

  • 电源管理: 门驱动的欠压保护功能及其注意事项

    Other Parts Discussed in Post: UCC5320

    IGBT/MOSFET等全控型开关器件在现代电力电子系统中的应用日趋广泛,相应的驱动芯片集成度也越来越高,其中欠压保护功能由于可以防止开关管在门极电压较低时饱和导通,被各大驱动芯片公司集成到了自家的驱动芯片上。本文以TI的UCC5320驱动芯片为例,介绍欠压保护的作用。另外,在双电源供电时欠压保护功能可能会失效,而UCC5320E在双电源供电时依然可以实现欠压保护。

    一、欠压保护的重要性

            图1显示了在一个固定Vds下,门极电压Vgs会如何影响MOSFET。虚线的右边是饱和区,在这个区域里漏极电流不受漏源电压Vds的影响,只取决于门极电压Vgs。MOSFET工作在饱和区域时功耗较大,因为此时它同时流过大电流承受大电压。虚线的左边是线性区,此时MOSFET相当于一个小电阻,可以流过大电流而不在漏源两端产生大的电压差。对于大电流的应用场合,让MOSFET工作在饱和区是非常危险的…

  • 模拟: 电压监控模数转换器电源域隔离设计

    Other Parts Discussed in Post: ADS7951, TLC4541, SN74AVC4T774

    作者:TI 工程师 沈军 

    电源域隔离是电压监控ADC系统的一个重要设计要点,不合理的电源域隔离可能导致芯片关不掉,芯片发生闩锁,甚至芯片损坏的后果。这些问题主要是由于芯片内部ESD保护二极管的限制,以及芯片上电时序的限制,充分考虑这两点并且结合一些有效的隔离方法,可以较方便的设计出合理的电源域隔离方案。

      

    图(1)电压监控

    上图是一个典型的ADC电压监控系统的设计,对比两颗ADC,TLC4541 与ADS7951的使用情况。下面分别从芯片手册绝对最大值限制,输入电压隔离,输出接口隔离几个角度来理解电源域隔离设计。

    芯片绝对最大值限制

    绝对最大值限制,是指芯片管脚上电压,或者芯片温度,或者功率耗散等超过了绝对最大允许值,芯片可能会损坏的一种说明。这里我们只考虑芯片管脚电压的限制,左图是TLC4541的限制,所有的输入电压都是以VDD为参考…

  • 嵌入式处理: MSP430FR2633触摸芯片如何选择TVS管

    Other Parts Discussed in Post: MSP430FR2633

             TI的触摸芯片MSP430FR2633触摸方案可以支持接近感应, 一般情况下,接近感应的PCB Sensor会放到靠近机器外壳的地方,在产品的EMC测试中会进行抗静电测试,TI的触摸芯片本身可以支持较高的抗静电性,如果要提高这个抗静电线,则需要在接近感应引脚上再并联一个TVS,来增加产品更高的抗静电能力。

             我们首先看一下一个基本的接近感应的原理图, 并读取其内部的三个数值,分别是LTA(Count的平均值),Count(计数值), Threshold(门限),我们看到,当我们人体靠近接近感应PCB Sensor时,Count值降低超过Threshold门限值,一次接近感应被触发,同理在后面也触发了几次接近感应。

    图1 正常的接近感应原理图

    图2 接近感应监测数据

             如果在接近感应上加一个TVS管(ESD9D5C),对于接近感应会有什么影响…

  • 汽车: 一种低成本差动音频信号传输方案

    Other Parts Discussed in Post: OPA1679, OPA1678

           集成了主机和屏幕的车载显示面板大多数放置在主控台的中央(图1),显示面板的位置较低会对驾驶员查看信息或者导航地图造成不便,进而对行车安全造成影响。以后越来越多的车载显示面板会放置在主控台上方,甚至略高于主控台(图2)。

           针对上述情况,有些应用会将音频放大器和主机分离,并且将音频放大器放置在较低的位置,现有的低成本音频放大器采用模拟信号输入,因此主机输出的模拟音频信号需要经过一段较长距离的传输才能到达音频放大器。

     

    图1车载显示面板位置较低情况                 图2 车载显示面板位置较高情况

           针对车载显示面板远离音频放大器的应用,我们设计了一种低成本的差动音频信号传输方案,如下图3所示。Tuner/DSP输出四路模拟音频信号,音频信号经过两片OPA1679后转换成四对差分信号,经过双绞线的差分传输后进入TPA6404,最终通过扬声器实现音频放大。

    …
  • 电源管理: 基于LM5 036的半桥DC/DC电源——电流保护篇

    Other Parts Discussed in Post: LM5036

    LM5036是一款高度集成化的半桥PWM控制器,集成了辅助偏置电源,为电信,数据通信,工业电源转换器提供高功率密度解决方案。LM5036包含使用电压模式控制实现半桥拓扑功率转换器所需的所有功能。 该器件适用于隔离式DC-DC转换器的初级侧,输入电压高达100V。与传统半桥及全桥控制器相比,LM5036有着自身不可替代的优势:

    (1)集成辅助偏置电源,为LM5036及原边和副边元器件供电,无需外部辅助电源,减少电路板尺寸和成本,有助于实现高功率密度和良好的热可靠性。

    (2)增强的预偏置启动性能可实现负载带压启动时,输出电压的单调递增并避免倒灌电流。

    (3)通过脉冲匹配改善了逐周期电流限制,从而在输入电压范围内产生均匀的输出电流限制水平,并且还可以防止变压器饱和。

     

    脉冲匹配的电流限制保护机制:

    恒流限制问题和解决方案:

    在逐周期运行期间,当电流感测信号ISENSE达到正阈值IPOS_LIM时…

  • 电源管理: 基于LM 5036的半桥DC/DC电源——预偏置启动篇

    Other Parts Discussed in Post: LM5036

    LM5036是一款高度集成化的半桥PWM控制器,集成了辅助偏置电源,为电信,数据通信,工业电源转换器提供高功率密度解决方案。LM5036包含使用电压模式控制实现半桥拓扑功率转换器所需的所有功能。 该器件适用于隔离式DC-DC转换器的初级侧,输入电压高达100V。与传统半桥及全桥控制器相比,LM5036有着自身不可替代的优势:

    (1)集成辅助偏置电源,为LM5036及原边和副边元器件供电,无需外部辅助电源,减少电路板尺寸和成本,有助于实现高功率密度和良好的热可靠性。

    (2)增强的预偏置启动性能可实现负载带压启动时,输出电压的单调递增并避免倒灌电流。

    (3)通过脉冲匹配改善了逐周期电流限制,从而在输入电压范围内产生均匀的输出电流限制水平,并且还可以防止变压器饱和。

     

    预偏置启动:

    在没有完全可控的预偏置启动情况下,次级侧的SR可能过早地闭合导通以从预充电的输出电容器吸收电流…

  • 电源管理: 基于LM5036 的半桥DC/DC电源——辅助电源篇

    Other Parts Discussed in Post: LM5036

    LM5036是一款高度集成化的半桥PWM控制器,集成了辅助偏置电源,为电信,数据通信,工业电源转换器提供高功率密度解决方案。LM5036包含使用电压模式控制实现半桥拓扑功率转换器所需的所有功能。 该器件适用于隔离式DC-DC转换器的初级侧,输入电压高达100V。与传统半桥及全桥控制器相比,LM5036有着自身不可替代的优势:

    (1)集成辅助偏置电源,为LM5036及原边和副边元器件供电,无需外部辅助电源,减少电路板尺寸和成本,有助于实现高功率密度和良好的热可靠性。

    (2)增强的预偏置启动性能可实现负载带压启动时,输出电压的单调递增并避免倒灌电流。

    (3)通过脉冲匹配改善了逐周期电流限制,从而在输入电压范围内产生均匀的输出电流限制水平,并且还可以防止变压器饱和。

     

    集成辅助源: 

    对于半桥驱动器而言在没有外接辅助电源时,系统需要一个需要单独的偏置电源和更多组件…

  • 电源管理: 基于LM5036“智能”型半桥DC/DC电源设计方案

    Other Parts Discussed in Post: LM5036

    LM5036是一款高度集成化的半桥PWM控制器,集成了辅助偏置电源,为电信,数据通信,工业电源转换器提供高功率密度解决方案。LM5036包含使用电压模式控制实现半桥拓扑功率转换器所需的所有功能。 该器件适用于隔离式DC-DC转换器的初级侧,输入电压高达100V。与传统半桥及全桥控制器相比,LM5036有着自身不可替代的优势:

    • 集成辅助偏置电源,为LM5036及原边和副边元器件供电,无需外部辅助电源,减少电路板尺寸和成本,有助于实现高功率密度和良好的热可靠性。
    • 增强的预偏置启动性能可实现负载带压启动时,输出电压的单调递增并避免倒灌电流。
    • 通过脉冲匹配改善了逐周期电流限制,从而在输入电压范围内产生均匀的输出电流限制水平,并且还可以防止变压器饱和。

    为此从控制器应用角度出发,我们设计基于LM5036控制器的典型应用电路。评估板LM5036EVM-264采用以下的设计指标…

  • 汽车: 【11月22日 TI 在线直播】TI汽车数字仪表解决方案在线研讨会

    Other Parts Discussed in Post: TIDA-00278, LM5141-Q1, PMP20682, TIDA-01428, TIDA-00746

    【在线直播】TI汽车数字仪表解决方案在线研讨会

     

    汽车仪表已经不是采用里程表和用于显示速度、

    蓄电池电压、燃油液位、发动机 RPM 和警示灯的模拟测量仪表的机械装置, 即使价格低廉的汽车也具有混合仪表组。

    TI 提供用于缩短混合仪表组设计周期的解决方案。

    本次在线直播将基于汽车数字仪表(Digital Cluster)的应用,介绍多款TI明星汽车产品。

    直播议程

    TI汽车数字仪表组整体解决方案

    TI宽输入电源产品应用

    TI LED显示屏背光驱动应用

    TI 具有诊断功能的LED指示灯驱动器应用

    TI FTP-LINK 汽车数字仪表相关应用

    2018 年 11月 22日 上午 10:00 - 12:00

    主讲人:Martin Ma

    TI汽车领域高级技术支持工程师,支持汽车领域跨国公司客户…

  • 电源管理: 电池在医疗监控领域的应用和不断变化的环境

    本文作者:德州仪器 Manuel Diaz Corrada

     

    随着医疗保健范围扩大到涵盖新兴技术,以及电池尺寸的缩小和互连性提高,医疗领域将迎来一场治疗方案的范式转移。在接下来的十年中,医生通常可以使用在线工具监测数百名患者,无需亲自进行体检,这样一来医疗保健系统可以应对越来越多的患者。

    伴随这一趋势的到来,越来越多的医疗和个人电子产品公司正在采用可穿戴设备来改善住院和门诊治疗阶段患者的治疗效果和提高服务质量。这些公司通过对医疗设备的各种创新帮助提高对患者的服务质量,但其中一个重点是更改设计,以便所有护理设备能够在患者整个住院期间跟踪患者情况。目前,重要的资源专用于移动患者并在不同病房之间交换监测设备。当护士必须准备大型设备以接收来自其他病房的患者,并且必须协调后勤以便在患者转移后将设备送回原始位置时,所有这些流程不仅耗时而且费力。移动性更佳的设备可以顺利地将患者从重症监护室转移到普通病房直到患者最终出院。由于无需在科室之间或甚至外部机构之间进行协调…