最新技术文章
  • 电源管理: 具有比较特性的全新 WEBENCH 交互式产品文件夹

    有一款全新的WEBENCH设计面板,它在支持WEBENCH的电压稳压器产品文件夹内为你提供整个WEBENCH设计的完全预览。这款最新设计的面板使你能够通过鼠标点击与WEBENCH设计实现动态交互,并且定制WEBENCH设计。在发布电源设计工具 (Power Designer) 完全版本之前,通过重新计算和优化,为你创建了一个定制设计的方法。这个面板(图1)有一个弹出窗口,其中显示了电路计算器,以及WEBENCH电源设计工具所提供的某些功能的即时显示(图2)。

    图1:交互式产品文件夹面板

    这个全新面板可以帮助你快速做出与设计有关的决定,使之满足于你的技术规格要求,从而缩短设计与部件研究方面的时间。借助这款最新面板,你可以在数秒钟内创建满足你要求的设计,并在同样的限制条件下,将其与一款相类似的设计进行比较。虽然产品文件夹已经显示了相似部件之间的参数比较,不过它只是比较了这些部件的范围,而并未告诉你它们将对你的设计造成怎样的影响…

  • 电源管理: 稳压器封装概述

    作者:Brett Colteaux

     

    随着越来越多的功能被集成到工业和汽车电子系统中,更小的坚固耐用型封装变得更富吸引力。但为确保电子设计是耐热的,您需要适当了解各种封装选项。线性稳压器尤其如此,其中输入至输出电压差可能很大,会引起极大的功耗。有两种主要的封装类型:表面贴装式封装和通孔式封装。

     

    通孔式封装选项(如图1所示的T0-220)具有被焊接到印刷电路板(PCB)钻孔中的引线。另一方面,表面贴装式封装选项则是被直接焊接在PCB表面上的。图1展示了TO-263、TO-252、SOT-223和WSON等常见的表面贴装式封装。

     

    图1:常见的稳压器封装

     

    通孔式封装(如TO-220)需要垂直安装(或呈90度弯曲的引线),应有钻通PCB的孔,往往会妨碍下面的潜在布线层。当组件被手工安装且PCB是单面型或双面型时,一般采用通孔插装法。表面贴装式封装采用拾放技术和多个板层,现在更为风靡。如果您只考虑表面积,那么SOT…

  • 模拟: 偏移校正技术可提高下一代心率智能手表的性能

    看来您无需太费劲就能发现人们对光学心率智能手表准确度的抱怨。许多科技博客评论指出:您将从其活动和睡眠跟踪功能(而不是光学心率监测器)中受益来实现您的健康和健身目标。

     

    当光学心率技术被首次引进时,准确度问题似乎使该技术能为众多消费者改善健康状况并提高健身效率的重要性受到了负面影响。光学心率读数的准确度之所以远远不及预期,是因为我们的人体解剖学提出了几项重大挑战。

     

    为了让光学心率监测器能工作,来自光电二极管的准确交流电(AC)读数是必需的。但获得AC的读数非常难,因为有那么多来自系统外部的直流电(DC)输出。DC偏移校正技术使您能读取AC波形信息,同时让DC输出带来的性能问题最少。该技术的运行方式是:偏移减法运算数模转换器(DAC)消除像环境光这样的噪声源产生的任何DC噪声。此外,来自皮肤和动脉的DC噪声也需要进行一些校正。使用这种偏移减法运算DAC,您可更好地读取AC波形信息并放大其余信号以实现大的增益和更高的准确度,如图1所示…

  • 电源管理: 看懂MOSFET数据表,第1部分—UIS/雪崩额定值

    在看到MOSFET数据表时,你一定要知道你在找什么。虽然特定的参数很显眼,也一目了然(BVDS、RDS(ON)、栅极电荷),其它的一些参数会十分的含糊不清、模棱两可(IDA、SOA曲线),而其它的某些参数自始至终就毫无用处(比如说:开关时间)。在这个即将开始的博文系列中,我们将试着破解FET数据表,这样的话,读者就能够很轻松地找到和辨别那些对于他们的应用来说,是最常见的数据,而不会被不同的生产商为了使他们的产品看起来更吸引人而玩儿的文字游戏所糊弄。

    看懂MOSFET数据表,第1部分—UIS/雪崩额定值

    自从20世纪80年代中期在MOSFET 数据表中广泛使用的以来,无钳位电感开关 (UIS) 额定值就已经被证明是一个非常有用的参数。虽然不建议在实际应用中使用FET的重复雪崩,工程师们已经学会了用这个度量标准在制定新器件开发方案时避免那些有可能导致问题的脆弱器件。在温度范围内具有特别薄弱UIS能力或者发生严重降级的器件…

  • 电源管理: 看懂MOSFET数据表,第2部分—安全工作区 (SOA) 图

    嗨,我的FET狂热爱好者同行们,欢迎回到“看懂MOSFET数据表”博客系列的第2部分!作为一名功率MOSFET的产品营销工程师,在FET数据表的所有内容中,除了电流额定值(本博客系列中的下一篇文章,这么看来,也不算是巧合)之外,我被问到的最多的问题可能就是安全工作区 (SOA) 曲线了。这是一片需要某些技巧和手段才能完全了解的地带,这是因为每个供应商都有各自生成SOA曲线的方法,并且在提供有用信息方面,这个曲线所具有的价值与阅读数据表的人对于读到的信息的理解能力直接相关。虽然FET也许在热插拔应用中能够发挥其最大价值(在这些应用中,FET特意地在其线性区域内运行),不过,我们看到越来越多的电机控制、甚至是电源用户将这个图用作总体稳健耐用性,以及FET处理大量功率能力的指示器。

    如图1所示,可以用5个完全不同的限制条件来绘制整个SOA,每个限制条件规定了整个曲线的形状,TI的100V D2PAK CSD1…

  • 电源管理: 看懂MOSFET数据表,第5部分—开关参数

    最后,我们来到了这个试图破解功率MOSFET数据表的“看懂MOSFET数据表”博客系列的收尾部分。在这个博客中,我们将花时间看一看MOSFET数据表中出现的某些其它混合开关参数,并且检查它们对于总体器件性能的相关性(或者与器件性能没什么关系)。

    另一方面,诸如FET固有体二极管的输出电荷 (QOSS) 和反向恢复电荷(Qrr) 等开关参数是造成很多高频电源应用中大部分FET开关损耗的关键因素。不好意思,我说的这些听起来有点儿前言不搭后语,不过设计人员在根据这些参数比较不同的FET时要小心,这是因为测试条件决定一切,事情往往是如此!

    图1显示的是,在TI CSD18531Q5A 60V MOSFET的两个不同di/dt速率上测得的输出电荷和反向恢复电荷,这代表了一个事物的两个方面。在左侧,Qrr在360A/µs时测得的值为85nC,在右边,2000A/µs时测得的值为146nC。虽然没有测量部件的di/dt行业标准…

  • 电源管理: 看懂MOSFET数据表,第3部分—连续电流额定值

    嗨,我的FET狂热爱好者同行们,欢迎回到“看懂MOSFET数据表”博客系列的第3部分!今天我们来谈一谈MOSFET电流额定值,以及它们是如何变得不真实的。好,也许一个比较好的解释就是这些额定值不是用确定RDS(ON) 和栅极电荷等参数的方法测量出来的,而是被计算出来的,并且有很多种不同的方法可以获得这些值。

    例如,大多数部件中都有FET“封装电流额定值”,这个值同与周围环境无关,并且是硅芯片与塑料封装之间内在连接线的一个函数。超过这个值不会立即对FET造成损坏,而在这个限值以上长时间使用将开始减少器件的使用寿命。高于这个限值的故障机制包括但不限于线路融合、成型复合材料的热降解、以及电迁移应力所导致的问题。

    然后是我们考虑的“芯片限值”,通常通过将外壳温度保持在25˚C来指定。基本上,这个条件假定了一个理想的散热片,只使用结至外壳热阻来计算器件能够处理的最大功率(在下面的方程式1和2中显示…

  • 模拟: 获得连接:对那些会被争用的总线进行故障安全偏置!

    欢迎再度光临“获得连接”博客系列(属“模拟线”专题篇)。在上一篇文章中,笔者讨论了如何在几种不同的应用里把低压差分信号(LVDS)收发器用作高速比较器。在本文中,笔者将介绍差分总线的故障安全偏置以及如何在您的下一个设计里实现故障安全偏置功能。

     

     

    可在总线上安装启用不止一个驱动器和接收器(被称为多点)的总线拓扑结构(考虑到它们与点对点总线拓扑结构存在差异)会给系统设计人员带来挑战。(如欲回顾一下总线拓扑架构,敬请阅读笔者以前的一篇博客文章《适合多点应用的LVDS》)。在多点应用中,总线争用和总线闲置情况会导致正常运行期间总线上发生冲突或通信故障。当不止一个驱动器在工作而总线处于不确定状态时,会出现总线争用情况;当所有的驱动器都处于关闭状态或高阻抗(Hi-Z)状态时,则会出现总线闲置情况。故障安全偏置网络的实现能应对这两种情况。

     

    可实现故障安全偏置功能的总线只有两种逻辑状态…

  • 电源管理: 什么是负载开关?

    负载开关是节省空间的集成式电源开关。这些开关可用来“断开”耗电量大的子系统(当处于待机模式时),或用于负载点控制以方便电源排序。智能手机得到普及之后,人们创建了负载开关;由于手机添加了更多的功能,因此它们需要更高密度的电路板,这样空间就变得不足了。集成式负载开关可解决这个问题:将电路板空间归还给设计人员,同时集成更多的功能。

     

     

    图1:电源开关的常见分立实施方案

     

    与分立电路相比,集成式负载开关的优势是什么?

     

    如图1所示,典型的分立式解决方案包括一个P通道金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET)、一个N通道MOSFET和一个上拉电阻器。虽然这对开关电源轨来说是业经验证的有效解决方案,但它具有较大的占位面积。现在我们可获得更紧凑的解决方案,如德州仪器(TI)的TPS22915等负载开关 —— 它们的占位面积不到1mm2!使用双通道TPS22968更能显著节省空间…

  • 模拟: 减少D类音频放大器中的电磁干扰(EMI)以降低材料清单(BOM)成本却不影响音频性能

    设计人员经常选择D类音频放大器来驱动电视机(TV)、Bluetooth®音箱和笔记本电脑等各种中等功率应用里的扬声器。毕竟,与传统的AB类音频放大器相比,D类音频放大器具有更少的散热量和相对较高的效率(以便延长电池寿命)。如果紧凑的电路板空间非常重要,那么D类音频放大器也颇具优势。

     

    与D类音频放大器相关的最大挑战是电磁干扰(EMI)。传统上用外部电感器-电容器滤波法来减少EMI,但这会增加终端设备的成本、占位面积和复杂度。

     

    TI已开发了几种闭环放大器,包括TPA3110(2010年发布),它通过采用先进的闭环功率级显著减少了EMI。此外,TI还刚刚发布了TPA3140 D类音频功率放大器,该产品包含的一些创新甚至有助于为线缆长度达1米的扬声器提供真正无电感器的性能。在LCD TV(其中较长的扬声器线缆使得满足EMI要求成为一项挑战)领域,这种无电感器的设备已投入生产。

     

    边缘速率控制

     

    一种用来减少EMI辐射的方法是降低该放大器输出转换的压摆率…

  • 电源管理: 当让超级电容器放电时,请完全耗尽其电能!

     

     

    当为用于固态驱动器(SSD)或便携式医疗系统等备用电源系统的超级电容器充电时,该超级电容器的值、尺寸及成本与要求的保持时间是成正比的。一旦用户从输入电源移除系统,并且运行切换到该超级电容器,您的系统就需要最少的运行时间了。目的是使该超级电容器的大小刚好足够在您的系统把关键信息写入非易失性存储器并关闭所需的时间里为该系统供电。但给该超级电容器定尺寸并不是您唯一的挑战。

     

    因为该超级电容器的电压会有所变化,所以在该超级电容器和系统电源电压轨之间需要电源。由于超级电容器的额定电压通常只有几伏,因此需要步升转换器来将该电压提升至3.3V、5V或12V系统轨。如果您仅仅想让自己的超级电容器放电至2.5V,那么这种双向备用电源解决方案将非常适合置于该超级电容器和系统轨之间。

     

    但若是让该超级电容器只放电到2.5V,那么当系统关闭后会把相当多的电能留在该超级电容器中。储存在超级电容器里的电能等于½ CV2。例如…

  • 电源管理: 电源小贴士:如何成功设计超宽输入小功率反激式转换器

    在工业应用和工厂自动化领域存在多种多样的电源电压。一般您会发现24伏交流(VAC)电压、24伏直流(VDC)电压、110VAC电压、230VAC电压,有时也会发现介于它们之间的电压。由于成本原因,电子设备制造商通常不愿意为每种输入电压开发不同的电源。所以,让我们来看看如何设计一种具有超宽输入电压范围(19至265VAC和19至375VDC)的小功率(在500mW的范围内)反激式转换器。

     

    该小功率反激式参考设计(笔者将把它用作本博客中的一个示例)需要具备两路输出。一个输出轨提供微控制器与模拟电路(电流为15mA时电压为5.0V);另一个输出轨则在电流为40mA时提供12.0V的电压以控制继电器。因为输入和两路输出需要2.5kV的隔离电压,所以笔者首先想到了结构简单、广为人知的反激式转换器。

     

    图1展示了这种转换器 —— 包括输入滤波器、整流器、启动电路以及次级侧上的控制器线性稳压器。 

     

      

     

    …
  • 模拟: 超越第一奈奎斯特区域

    简介

    数据采集系统的设计人员—特别是需要在过程控制或自动化系统中进行精密测量的设计人员—已经习惯地将他们的系统设计为在第一那奎斯特区域内运行,这只意味着最大输入频率必须被限制在少于一半采样频率的范围内。所以,如果你搭建了一个系统,用于捕捉最大频率为20KHz的音频,那么你必须在40KHz频率以上进行采样,以确保捕获到最高频分量。

    混叠

    那么,当你不遵循这个规则时,系统会发生什么情况呢?我们假定,你在15kHz上对模拟信号进行采样,此时的频率分量高达20kHz—你将最终遇到“混叠”问题,或者将上部分量折叠进入输入信号的工作频段(请见图1)。这些混叠信号将增加到原始信号上,并且将无法把已混叠频率分量与原始信号区分开来。

    图1:输入信号与第二那奎斯特区域产生交叉,并被混叠进入信号的工作频段

    在大多数情况下,捕捉模拟信号,并且不遵守那奎斯特采样规则的系统被认为是“不良系统…

  • 汽车: U S B 将如何实现汽车信息娱乐系统的未来

    随着我的家庭用旅行车逐渐发展为一个家庭影院,我需要更多的USB端口。我至少需要为前排乘客准备两个USB端口,不过我也想让后排乘客能够将不同内容(音乐、视频)上传给车用音响。目前某些汽车为第二排和第三排乘客准备了USB充电端口,使这些乘客能在座位上欣赏音乐、视频。然而,在不久的将来,我希望也能够从这些位置上接收数据。

    不过,事实证明,我的这些愿望实现起来还很困难。目前的集线器在很长的距离上转接数据信号,不过它们不能实现常见的智能手机所要求的USB如影随形 (OTG) 或与之相似的技术。USB兼容集线器设计人员试图找到一个替代方法来避开这一功能性欠缺的问题时,会遇到很大的难题。设计人员能够使用开关来将上行端口翻转为下行端口,不过这会对信号完整性产生负面影响。

    这一挑战已经催生出对于全新双向转接驱动器的需要。一个双向转接驱动器必须实时分析信号、确定主机和器件端、确定数据方向,并且补偿信号损失。这一功能既需要模拟技术,也需要数字技术…

  • 嵌入式处理: 使您的产品组合与天线具备分集功能

    建立逼真的无线通道模型要考虑多径传播的影响。由于被发送的信号会在墙壁、其它物体表面等上发生反射和折射,所以在接收节点处将看到相位和振幅各异的信号。使用不止一根天线允许对不同的多径情况进行评估,以避免或减少衰减和干扰的影响。人们用分集来描述一种为发送或接收射频(RF)信号选择最佳路径的策略,旨在最大限度地增加数据包将被正确接收的可能性。

     

    我们的WiLink™ 8模块能通过使用外部双极双投(DPDT)开关在5GHz频段支持两根天线来实现天线分集。这种开关可在下面的WiLink 8模块(WL1837和WL1807)上找到。

     

    考虑到上述原因,用WiLink 8算法能研究和分析最佳信号路径,从两条用于发送和/或接收RF信号的路径中选择更好的一条,以便最大限度地增加数据包将被正确接收的可能性,并提高吞吐量。该决策机制依据的是接收信号强度指示(RSSI)水平。

     

    产品具有5GHz天线分集功能,我可从哪些方面受益…

  • 模拟: 思考篇:《模拟工程师袖珍参考》的内部故事

    作为一名模拟应用工程师,笔者很多解决问题的工作均涉及为客户推荐可在其整体产品设计中用作子电路的应用电路。因此,笔者了解预测性能时对标准值、公式、印刷电路板(PCB)特性和快捷方式的需求。

     

    笔者的一位同事Tim Green拥有约32年的工作经验,其中16年他都在从事板级/系统级设计。当笔者问他怎么管理这些常用设计辅助工具时,他打开他的文件柜,取出一个文件夹,里边塞满了被翻得卷角的旧文件,都是他多年来收集的自己最喜欢的设计附属资料。掉出的东西中有一本25页的小册子,名为《Burr-Brown电子工程师袖珍参考》,出版于1994年。

     

    那本小册子是笔者和Tim对德州仪器全新的《模拟工程师袖珍参考》(图1)进行简化、整理、使其内容现代化并以电子方式将其公之于众的动机。

    图1:TI的全新《模拟工程师袖珍参考》(灵感来自于1994年的Burr-Brown小册子)

     

    袖珍参考的一个普遍问题是,您必须非常熟悉它们。换句话说,当遇到难题时…

  • 模拟: 数字总线的用途越来越多

    当我第一次看到数字总线开关时,我实在想不出这些开关到底有啥用。幸运的是,现在我知道了这些开关的多种使用方法;我想在这里与你分享其中一种方法。我将描述单个控制器上复用多个器件的步骤和相关考虑。你可以将这个技巧用于任意类型的通信总线,不过我还是将以USB为例进行说明。

    首先,我想稍微谈一谈“数字总线开关”的定义。我们先将注意力放在这个名称的最后部分。说到底,它只是一个开关。它使你能够用数字的方法,将电路中的一个连接打开和关闭。图1显示的是与一个开关等效的电路。

    图1:单通道数字总线开关的简化示意图

    通过输出使能引脚 (OE),用电压来控制这个开关;只需在高电平关闭开关,在低电平时打开开关。(对于低电平有效OE引脚来说,恰恰相反;这些引脚上通常会有标签进行标注。)RON 是开关的内部电阻。A和B到开关的两个连接点。

    未在图1中显示的是传播延迟,它是输入信号到达输出所需的时间,通常在开关的数据表中用t

    …
  • 模拟: 应该选择热敏电阻还是模拟温度传感器呢?

    选择合适的温度传感器不但可以节省成本,还可以尽可能地提高系统性能。在这篇博文中,我将主要来谈一谈热敏电阻和模拟温度传感器,这两个都是成本有效的温度感测解决方案。而问题在于,你怎么才能知道选择哪一个呢?

    从技术上讲,热敏电阻是一种电阻器,它的电阻值随温度的变化而变化。如图1中所示,需要一个偏置电路和少数几个外部组件,在这里,偏置电阻器和热敏电阻组成了一个分压器,并且被接到一个可选运算放大器上,这个运算放大器与微控制器 (MCU) 的模数转换器 (ADC) 相连,从而将热敏电阻的电阻值转换为一个温度值。

    图1:热敏电阻解决方案

    热敏电阻的优势在于其低成本。此外,作为一个电阻器,它可以采用极小型两端子封装,并被放置在接线式探针内。

    热敏电阻的缺点是,只有在很窄的温度范围内,它的输出才是线性和准确的,而在这个范围之外会变得非线性。图2绘制了三条热敏电阻的输出曲线,偏置电阻分别为1MΩ、35kΩ和10kΩ。在窄温度范围内,每条曲线都是线性的…

  • 模拟: 超低抖动时钟发生器如何优化串行链路系统性能

    在当今世界,互联网数据流量不断上升,移动设备的使用也呈爆炸式的增长,对于处理快速增长的数据和视频数据流量的电信基础设施的需求变得越来与具有挑战性。根据思科可视网络互联指数全球IP流量预测,2014-2019,到2018年,全球将有40亿互联网用户(超过世界人口的51%),以及210亿个联网设备和连接数量。

    25千兆以太网 (25GbE) 正在快速发展,并且很多分析人士预计它将在未来4年中呈现指数性的迅速增长。想象一下设计有线网络设备来支持过多标准,以及用最小数据包损失和延迟来快速提升数据速率时的复杂程度!

    随着数据速率的增加,链路抖动允许量变得越来越严格。硬件工程师将主要精力放在如何使他们的整个线路卡能够支持最大吞吐量,而为基准时钟产生的随机抖动分配尽可能小的允许量。针对基准时钟,对于一条25GbE的链路(集成范围在12kHz至20MHz之间)来说,可以实现的最大可能均方根 (RMS) 抖动的范围在100fs至300fs之间…

  • 模拟: 避免常见的逻辑电路设计问题

    工程师每天会面对大量的逻辑器件,但是最终为系统选择一款“好用又不贵”的器件可真不是一件容易的事儿。这也是一项很耗时的任务:仔细检查使用说明书和数据表,向现场工程师询问部件的运行情况,在设计中使用了这款器件之后,还要处理设计问题。

    在这篇博文中,我将回答几个与逻辑器件相关的常见问题,希望能使你轻松找到开始进行调试的位置。

    Q:我能让输入大于Vcc吗?

    A:这视情况而定。目前的器件能够很好地处理过冲和下冲;然而,为了获得高于Vcc的恒定电压,器件在结构上必须能够处理高于Vcc的电压。数据表通常指定了器件是否能够耐受过压,而这也是器件在处理较高输入的能力方面的直接指标。可以看一看数据表上输入电压额定值的电气技术规格,如果规定的内容类似于Vin= Vcc +0.5V,那么就表示输入上有一个到Vcc的二极管。施加任何高于Vcc的电压会使这个二极管正向偏置,而这对于器件是不安全的。这也意味着你不能将高于Vcc的电压施加到输入端上…

  • 模拟: RS-232 接口器件的有功功耗篇章:为什么它没出现在产品说明书中?

    系统设计人员经常会找不到典型产品说明书中提及的有功功耗。不少RS-232接口器件产品说明书仅规定了空载和关机设置下的电源电流。然而,当连接到远程RS-232器件时,RS-232器件只适用于通信。数据线的电容和远程接收器的电阻可增加本地RS-232器件的负载,从而增加功耗。虽然大多数新型RS-232器件会至少有一项有功电流或功率技术规格,但不少RS-232器件却没有这样的技术规格。

     

    有功功耗是负载所消耗的功率与器件中所损失的功率之和。第一步是为接收器电阻器和线缆电容计算负载功率。表达式1是远程接收器电阻器功率公式,表示为通道数乘以驱动器电压的平方,再除以接收器电阻。

     

    N × V2/R   (1)

     

    表达式2是数据线的功耗,表示为驱动器峰峰值电压的平方乘以频率和电容。本地RS-232驱动器的数量对此没有影响,因为每次只接通一个驱动器。

     

    F × C ×(2 × V)2  

    …
  • 嵌入式处理: 何须再为Bluetooth Smart设计苦恼彷徨?10个步骤即可让您轻松搞定

    眼下,我们正在TI忙着(以一种良好的方式)改进自己的Bluetooth® Smart产品并进一步发展壮大其阵营。用户对我们的产品兴趣盎然,特别是对最新的SimpleLink™ Bluetooth Smart CC2640无线微控制器(MCU)更是情有独钟。为帮您简化设计过程,我们的应用工程师团队基于客户经常咨询的问题编写了这个列表,里边的十个步骤可完成您的CC2640无线MCU设计,欢迎在此处查看它。

    笔者将在这里给您介绍一下其亮点以及一些内部小贴士:

    首先,选择您的无线连接技术。笔者暂时假设您选中了Bluetooth Smart —— 或许是因为您想通过把自己的产品直接连接到智能手机、平板电脑或普通电脑来实现内容丰富的UI(用户界面);也或许是因为您正在打造一个信标,对吗?

     

    接下来,您需要获得一种开发套件。这里的内部小贴士是:不妨试用SimpleLink Senso…

  • 电源管理: 用 WEBENCH WebTHERM PCB 编辑器定制散热仿真

    WebTHERM™ 软件已经在2001年用于WEBENCH®电源设计。它从一款针对有限数量组件的单层仿真器发展为一个支持超过550款设计的软件,其中包括多达6层的电路板。

    在最开始,这款工具具有固定的电路板大小和形状,这些参数通常由已知的良好电源评估板布局布线决定。不过,TI WEBENCH团队的成员认识到,很多用户希望看到与特定电路板设计限制有关的热数据。正因如此,你现在可以使用全新的WEBENCH WebTHERM印刷电路板 (PCB) 散热编辑器和仿真器来创建和测试针对特定设计的散热结果。这一特性使你能够深入研究布局布线比较设计中的散热结果,从而在一开始就作出正确选择,以加快上市时间。

    对于一款指定的WEBENCH电源设计,设计工作通常是从集成电路 (IC) 的评估PCB开始的;这个评估PCB是一款针对热特性和噪声的已知良好布局布线。它与你在WEBENCH设计中专门创建的设计值以及所选择的组件匹配。WebTHERMAL热仿真器的基本功能使你能够更改铜覆区重量…

  • 嵌入式处理: DSP用在何处?它们为什么在数学方面表现得如此出色?它们如何与开源API一同工作?

    很多工程师、用户、甚至是我们的同事都会问到相同的问题。在我们最新的一期DSP休息时间视频系列中,Arnon和我讨论了这些问题。

     在开始时,我们讨论了在哪些应用类型中,DSP适合用作处理解决方案。想一想流数据或运行在受限环境中或者。。。地雷侦测器应用?而你的应用也许很有可能适合使用DSP。

    然后,我们谈到了开源API(OpenCL、OpenMP和OpenCV)是如何与我们的DSP一同运行的。目前已提供相关技术支持!下载免费的多核软件开发套件 (MCSDK) 或者查看我们的在线MCSDK用户指南,以获取更多信息。

    Arnon还简单分析了是什么原因使DSP架构在数学运算方面表现得如此出色,以及它与其它类型处理器的不同之处。这可比使用大量的复用器强多了—虽然它们也会有所帮助。

    请一定在我们的梦想DSP页面中查看我们之前一期的DSP休息时间视频,看一看我们还回答了哪些问题。 在这个页面中,你开可以找到与TI DSP相关的最新文档和信息…

  • 嵌入式处理: SimpleLink Wi-Fi模块能使Wi-Fi认证易如反掌

    在物联网(IoT)市场正飞速发展的同时,许多发布新产品的公司想知道它们如何能使客户确信自己已选择了能轻松安全地连接到因特网的优质产品。

     

    Wi-FiAlliance®已推出了全新的成员资格类别 —— Implementer Membership级别。这种成本较低的全新成员资格类别针对的是智能家居和IoT等新兴市场上并非专门致力于连接设计和开发的公司。Implementer Membership允许这些公司通过借助之前认证的模块(如我们的SimpleLink™ Wi-Fi® CC3100/CC3200模块)进行设计来使用Wi-Fi CERTIFIED™标识。

     

     

     

     

    这对我的产品和客户有什么好处?

     

    在向设计添加连接时,互操作性和安全性是最重要的两大基石。在一款产品上使用Wi-Fi CERTIFIED标识能让最终用户确信该产品包含了与Wi-Fi网络进行互操作所需的全部软硬件功能…