最新技术文章
  • DLP® 技术: 最新MEMS技术实现了便携式HD投影显示的创新型全新应用

    想象一下,夹在汽车遮阳板上的选装抬头显示器 (HUD) 将驾驶指令投射到你的风挡玻璃上。再想象一台具有内置微型投影仪的平板电脑,不论何时何地,都使你能在大屏幕上与他人分享显示内容。显示导航和社交媒体更新等信息的近眼显示双目镜就在你的眼前显示信息。这只是有可能用基于微机电系统 (MEMS) 的投影显示技术来实现技术进步的几个创新型应用示例。

    基于MEMS的TI TI DLP® Pico™ 投影显示技术的核心是一组高反射性铝制微镜,被称为数字微镜器件 (DMD)。一个DMD可以包含数百万个单独控制的微镜,每个微镜位于相关的补偿金属氧化物半导体 (CMOS) 存储器单元的顶部。连同一个光源,一个DMD电输入-光输出器件,使得开发人员能够执行高速、高效和可靠空间光调制,来生成一个投射图像。

    MEMS技术所取得的进步

    基于MEMS的DMD的不断创新正在为开发人员提供更多机会,将基于投影的显示技术包含在多种应用之内…

  • 嵌入式处理: 如果有人用一半的数据速率为你提供同样的视频质量,你会接受吗?

    这是因为有希望实现高效视频编码或HEVC。也被称为H.265,它是H.264/MPEG-4高级视频编码 (AVC) 标准的后续标准。HEVC提供同样的视频质量,但是将数据带宽减少50%。这使得HEVC不但非常适合于传输标清 (SD) 内容,而且适用于更高分辨率和帧速率高清 (HD) 和超高清 (UltraHD) 视频,其中包括速率为60fps的4K视频。

    HEVC是一个高效,但是处理密集的视频标准,此标准编码复杂度是H.264的5倍至10倍,解码复杂度是H.264的2倍。这意味着需要巨大的处理能力,并且必须在针对商用和消费类系统的可行功率包络幅度内实现。TI TMS320C6678 8个内核DSP能够以仅仅10W的功率在很长的距离上传送320GMAC和160 GFLOP,而又不会增加功率预算,从而缓解了性能问题。

     

    另外一点需要注意的是,诸如针对H.265而定义的标准通常规定了解码过程,但是不规定编码是如何实现的。这就需要编码系统设计人员去考虑性能…

  • DLP® 技术: 如何将光投影技术用于自动化制造业

    德州仪器 (TI) DLP® 技术,连同其核心上的数字微镜器件 (DMD),当应用于3D打印和机器视觉时,有可能提供高分辨率成像、快速生产速度和低制造成本,从而帮助对自主制造的愿景和展望成为现实。

    使用DLP技术的3D打印

    光固化成形法 (SLA),一个常见的3D打印工艺,与传统打印很相似。与硒鼓将碳粉沉积在纸张上很类似,3D打印机在连续的2D横截面上沉淀数层材料,这些材料一层层的叠加在一起,从而产生一个实际的3D物体。在使用SLA时,这一材料是用紫外 (UV) 光源进行固化的树脂。随着树脂的固化,它的单体交联产生了一个聚合物链,从而产生一个固态物质。

    当SLA与DLP芯片组组合在一起使用时,UV光源被用来照亮DMD。然后,DMD的像素被用来生成图像的图案,而这个图像被投影在树脂层上,从而产生出连续的横截面,组成了3D物体。使用DLP技术的优势在于,除了直接将光源在树脂上成像外,还使用光学元件将来自DMD的单独像素成像…

  • DLP® 技术: 如何使用TI DLP® IntelliBright™ 算法在便携式显示应用中管理投影亮度、对比度和功耗

    TI DLP® Pico™ 技术是一个多用途的显示技术,它能够从小型器件内将明亮的图像投影到任何表面上,并且非常适合于任何需要高分辨率、高亮度、高对比度、小尺寸和低功耗显示的应用。DLP Pico显示产品用于广泛应用,诸如头戴式显示器、智能住宅显示器、微型投影仪、移动智能电视、平板投影仪和交互式投影仪。

    在数个应用中,亮度与功耗是两个重要而又相对的关键因素。DLP IntelliBright™ 技术曾经被创建用来智能化地管理投影仪亮度、图像对比度和投影仪功耗之间的组合。

    DLP IntelliBright算法套件实时分析图像内容,并且可被配置为优化亮度和对比度,而又不会增加功耗,或者被配置成,最大限度节约能耗的同时,保持亮度与对比度。

    对于用户来说,DLP IntelliBright技术在明亮照明条件下提供更加清晰、生动的图像,在低亮度照明条件下可以使电池的使用寿命更长。对于制造商来说,DLP…

  • 嵌入式处理: 了解免许可LTE

    虽然小蜂窝市场在发展初期经历了巨大的困难,我们仍然相信,在未来两年内,它的规模将不断扩大。与此同时,对于更高数据速率和带宽的不断增长的需求也催生出对异构网络 (HetNet) 架构的需求,从而使网络经济学成为一个更加难以解决的问题。

    从定义正确的访问点技术规格开始,到最终确定有效部署策略,以找到合适模型来实现投资的货币化,我们经历了一个巨大切漫长的求知之旅。然而,有一点很明显—从操作员到网络供应商的每一个人,都希望他们的小型基站接入点设计在提供最高性能和灵活性的同时,功耗和成本尽可能的低。这个“理想”情景不但能够使他们获得投资的全部回报,而且通过提供随行业发展由软件实现的差别化、升级和重新校准的功能,来使接入点始终处于技术领先的地位。升级当前小型基站接入点,以支持免许可频段内的LTE和许可辅助访问 (LAA),这只是德州仪器 (TI) 正在实现小型基站行业发展和增长的一种方法。

    目前,由于无线行业已经达到了一个饱和点…

  • DLP® 技术: 从3D打印到平版印刷,TI DLP® 紫外光芯片组为UV成像提供灵活解决方案

    随着DLP9500UV芯片组的发布,TI DLP® 产品进一步加强了其在成像技术领域的声誉。这一产品组合中的最新成员特有最高分辨率紫外光 (UV) DLP芯片,以便在工业和医疗成像应用中快速曝光和固化光感材料。

    DLP产品在UV成像领域的应用已经有一段时间了,我们之前曾经把UV产品提供给我们在DLP Design House领域的合作伙伴。连同DLP9500UV,我们将在今年秋天为广大开发人员提供第二款UV芯片组,DLP7000UV。

    DLP7000UV和DLP9500UV数字微镜器件 (DMD) 可实现高分辨率、快速图形切换速度,并且针对363-420nm曝光波长进行了优化。

    虽然两个芯片组都提供低热阻、高光功率(高达2.5W/cm²),以及一个针对UV波长传输进行优化的封装窗口,它们之间还是有几个需要开发人员注意的主要差异。如果你正在寻找速度最快、价格具有竞争力,并且适合于中范围平台的UV DLP芯片,那么…

  • 工业: 用我们的UART到Wi-Fi桥接为现有硬件添加连通性

    我想后面的情景一定在你身上发生过:一天早上,工程经理找到你并对你说,“我们需要将连通性添加到产品‘x’中,不过,为了使功能有所增加,我们不想改变产品‘x’中的电路。”如果现有系统已经具有到主机处理器的通用异步接收器/发射器 (UART) 的话,那么就可以很轻松地增加Wi-Fi了。

    TI已经创造出一款针对24VAC供电的UART至Wi-Fi桥接的参考设计,它的目标应用是楼宇自动化和HVAC系统。这款设计特有一个低功耗SimpleLink™ Wi-Fi CC3200无线MCU来实现互联网连通性。这个设计还包含一个电源部分,这个电源可以与HVAC应用和恒温器中常见的24 VAC系统一同使用。此设计可以与具有3.3V或5V逻辑电路的系统对接。

    TIDA-00375参考设计的表现形式为一个无线桥接。(请见图1)包含在这个设计中的软件,使用一个由外部接入点提供的Wi…

  • 嵌入式处理: 基于云的多功能开发工具——适用于 TI MCU 和无线连接产品

    作者: JohnS

    今年早些时候,TI推出了其基于云的开发工具门户网站:dev.ti.com

    自那时起,可从该门户网站获得的工具就已发展并演变成了一个多功能的开发平台。使用基于云的软件工具的主要优势保持不变:易于入门。您只需插入您的电路板、到一个统一资源定位地址(URL)就能开始开发。然而,您能用基于云的工具完成的开发工作量却在不断变化。

    当您着手开发时,要有很多必需的东西才能开始工作。您需要像LaunchPad或SensorTag这样的开发套件、某种类型的开发环境、驱动程序库、示例和文档等。查找和设置所有这些东西会花费大量时间。当您的新套件送到时,您最不想做的事情就是找到并安装所有这些其它东西。您希望一打开盒子就开始使用新套件。这正是基于云的工具出类拔萃、能让您称心如意的地方。

    门户网站dev.ti.com可提供的开发工具目前包括资源管理器(Resource Explorer)、Code Composer Studio…

  • 电源管理: 用TI Designs加快你的FPGA电源设计

    如果处理器和现场可编程门阵列FPGA全部由同样的电压供电运行,并且不需要排序和控制等特殊功能的话,会不会变的很简单呢?不幸的是,大多数处理器和FPGA需要不同的电源电压,启动/关断序列和不同类型的控制。

    幸运的是,电源管理IC集成电路 (PMIC) 能够控制目前的高级处理器、FPGA和系统,并为它们供电,从而大为简化了整个系统设计。

    现在,你也许想知道哪一款PMIC可以为你的片上系统 (SoC) 供电,还有就是要这么做的话,该从哪里入手。为你的SoC和系统选择合适的电源解决方案是系统设计人员最常见的挑战之一。所以,TI推出了数款全新工具,在使用我们的PMIC时,这些工具能够简化器件选型、评估和设计。

    在这些工具中,有一些是TI Designs参考设计,它们可以帮助设计人员开始、验证和加快设计。多个TI Designs已经发布,给出了可由TI PMIC供电的很多不同SoC—以下是当前列表:

  • 模拟: 射频(R F)采样:数字混频器能使混频操作妙趣横生

    **这是全新RF采样博客系列(每月会刊发一次,属“模拟线”范畴)中的第六篇文章**

     

    在通信系统中,数字处理器可馈送或接收基带频率下的数字数据;这能让数据速率保持合理的速度以供处理。采用传统的收发器架构,数据转换器工作时支持低频模拟信号。在该队列的其它地方要有附加的模拟混频器,以便将较低的频率转换成较高的频率或将较高的频率转换成较低的频率。而使用RF采样数据转换器,则可在高频率下直接生成或接收模拟信号。这些数据转换器配备了数字混频器,可将基带信号移入或移出要求的高频率位置。为简单起见,笔者将集中讨论数模转换器(DAC),但是这些理念在信号流方向相反的模数转换器(ADC)中是同等重要的。有两个适用于数字混频器的主要选项:从真实数字输入到真实数字输出或从复杂数字输入到真实数字输出。图1展示了DAC中的这两个选项。

      

    图1:真实数字混频器和复杂数字混频器

     

    复杂混频器更有利,因为输入I和Q数据可占用输出信号带宽的一半…

  • 模拟: 大电流放大器应用做得更为小巧

    通常,在定义一种新器件以达到严格的汽车标准时,我们的团队会看其它需要相同功能的系统,并且我们会设计跨所有这些应用的器件。这正是我们的团队开发新型ALM2402(专为汽车应用设计的双大电流运算放大器(运放))时发生的情况。

     

    在定义ALM2402时,我们意识到许多汽车和工业系统均需要一种可驱动大电流电容性或电感性负载的运放。

     

    在过去,常要求设计人员用分立组件来满足这种需要。要用分立组件设计一种简单的大电流放大器,您需要放大器、双极结型晶体管(BJT)和二极管。图1所示就是这样的一个范例,通常用于电机驱动器应用。该实施方案可驱动解析器(用来测量电机轴旋转角度)的励磁线圈。您可在许多汽车和工业应用中找到放大器设计(如驱动电感性负载)。这种典型的解决方案会在电路板空间和输出晶体管偏置方面给设计人员带来挑战。

     

    此外,还需提供附加电路以实现过电流保护功能,这增加了分立实施方案的空间挑战。没有过电流保护功能,该系统会变“哑”。如果没有任何保护功能…

  • 模拟: 时序至关重要:采用系统参考模式设计JESD 204B时钟

    您好,欢迎再度光临“时序至关重要”博客系列。在一篇以前的文章中,Timothy T.曾谈到JESD204B接口标准(该标准越来越受欢迎,因为它能在高速数据采集系统里简化设计)的时钟要求。在本文中,笔者将谈论抖动合成器与清除器的不同系统参考信号(SYSREF)模式,以及如何用它们来最大限度地提高JESD204B时钟方案的性能。

     

    LMK04821系列器件为该话题提供了很好的范例研究素材,因为它们是高性能的双环路抖动清除器,可在具有器件和SYSREF时钟的子类1时钟方案里驱动多达七个JESD204B转换器或逻辑器件。图1是典型JESD204B系统(以LMK04821系列器件作为时钟解决方案)的高级方框图。

    图1:典型的JEDEC JESD204B应用方框图

     

    LMK04821凭借来自第二锁相环(PLL)电压控制振荡器的单个SYSREF时钟分频器来产生SYSREF信号。信号从分频器被分配到个别的输出路径…

  • 模拟: 触觉:触摸屏在全新的HMI设计中画面栩栩如生

    技术在人类生活中发挥的重要作用与年俱增。由于我们对能执行简单流程并调控我们环境的电子产品变得越来越依赖,所以用户需要更简单易用的方法来和这些电子产品进行交互。该需求可通过人机界面(HMI)得到满足。

     

    在自动取款机(ATM)、汽车信息娱乐系统以及家庭或工业控制系统等设备中,供用户输入之用的触摸屏是HMI的典型形式。而今,更多的工程师在他们的设计里集成触觉功能,以便借助来自触摸屏的更逼真反馈来提升用户体验。

     

    为帮您在自己的设计中更快速地实施触觉功能,全新且具有触觉反馈功能的触摸屏TI Designs参考设计(TIDA-00408)(见下边的图1)包含了从机械设计和装配到操作系统和软件驱动器的一切东西。

     

      

    图1:具有触觉反馈功能的全新触摸屏TI Designs参考设计

     

    该设计的主要特性是触觉功能的集成,可实现更易用的界面,用DRV2667压电式驱动器产生振动作为给用户的触摸反馈。按一下按键后,该设计可为用户提供物理性确认…

  • 模拟: 时序至关重要:改善分数分频锁相环合成器中的整数边界杂散状况

    您曾设计过具有分数频率合成器的锁相环(PLL)吗?这种合成器在整数通道上看起来很棒,但在只稍微偏离这些整数通道的频率点上杂散就会变得高很多,是吧?如果是这样的话,您就已经遇到过整数边界杂散现象了 —— 该现象发生在载波的偏移距离等于到最近整数通道的距离时。

     

    例如,若是鉴相器频率为100MHz,输出频率为2001MHz,那么整数边界杂散将为1MHz的偏移量。在这种情况下,1MHz还是可以容忍的。但当偏移量变得过小,却仍为非零值时,分数杂散情况会更加严重。

     

    采用可编程输入倍频法来减少整数边界杂散

     

    可编程倍频器的理念是让鉴相器频率发生位移,这样压控振荡器(VCO)频率就能远离整数边界。考虑一下用20MHz的输入频率生成540.01MHz的输出频率,如图1所示。该器件具有一个输出分频器(在VCO之后),但输出频率和VCO频率都接近20MHz的整数倍。这种设置将迫使任何PLL产生分数杂散。

    …
  • 汽车: 对于汽车中的Bluetooth Smart,你需要知道的内容

    在过去的二十多年间,从内部来看,汽车已经从一只机械猛兽变为一台电子超级计算机。大约十多年前,当汽车抛锚时,稍微具有一些技术经验的司机可以很轻松地猜测出问题所在,甚至有可能解决这个问题。现如今,情况就有点儿不同了。在我们现代的社会中,技术日臻成熟,大多数车辆具有非常先进的电子系统,这些系统通常由隐藏在车辆多个位置上的电子控制单元 (ECU) 内的多核应用处理器进行控制。由于智能系统已经诊断了问题所在,建议下一步采取的操作,甚至可能已经把问题解决了,用户也就没有必要再去猜测到底哪里出了问题。这绝对是一流的用户体验。

    用户体验与内部装置中隐藏的技术密切相关。在保持设计美观的同时,借助主动安全特性,ECU全速运行。ECU运行高级传感器融合,这样的话,在驱动时间内,为控制系统提供实时反馈,这些信息包括周围事物、速度、计算得出的驱动路径等。目前已经有了能够自动泊车的车辆,而自主驾驶车辆推广的唯一障碍是道德方面的考虑,人们相信控制系统必须由驾驶员来操控…

  • 工业: 可简化无刷电机开发的工具

    无刷DC电机(BLDC)在传统上被看作高端DC电机类型,通常是为具有高性能或高效率要求的系统准备的。但随着电机驱动系统集成度变得越来越高且控制解决方案现成可用性变得越来越强,系统设计人员发现推行BLDC电机解决方案以获得性能和效率优势比以往任何时候都更简单。为了支持这一趋势,TI正在提供优质开发工具,目的是帮您快速让BLDC电机旋转,同时最大限度地降低开发成本。

     

    在此前的一篇文章中,笔者讨论了LaunchPad™开发套件加BoosterPack的方法 —— 该方法基本上需要一个微控制器(MCU)LaunchPad套件再添加一个外设BoosterPack,从而允许您评估MCU、外设和整个系统。

     

    这种组合可让您为自己的电机系统跳过成本高昂且耗费时间的设计、布局和调试测试板的步骤。该套件使电机系统设计人员能连接电机并立即开始评估电机、驱动器和控制器性能。图1展示了一个直接连接到该套件的标准三相BLDC电机…

  • 嵌入式处理: 天作之合:模拟部件与msp 432

    微控制器与模拟部件心心相映。在几乎所有应用中,它们都需要依靠对方来使信号路径变得完整—诸如医疗、消费类和能源等应用。我们需要用于信号处理的模拟部件,以及一个用于控制、数据存储和系统通信的处理器。这一点可以通过使用微控制器内的独立模拟或集成模拟部件来实现。

    集成与独立模拟组件分别具有哪些优势?

     

    MSP已经成为微控制器领域内的领军人物,不过它是嵌入在芯片内的模拟外设,帮助你实现所需功能,但是不能减少系统成本,以及加快上市时间。集成模拟外设被设计成在多种功率模式下运行,从而实现一个高功效系统解决方案。很多模拟外设具有根本就不使用CPU的工作模式,这样可实现低功耗,并且减轻CPU负担,实现并行运行。下面的信息突出显示了开始评估的每个模拟集成外设,以及推荐器件的主要特性。

     

    如需了解与MSP模拟集成、优势和应用相关的更多信息,请访问模拟集成网页。

    原文链接:

    https://e2e.ti.com/blogs_…

  • 嵌入式处理: 创客们的可穿戴设计照顾年长者的生活,并使他们生活能够自理

    当你想到可穿戴产品时,浮现在你脑海中的是什么样的景象呢?也许是一个年轻女性在长距离奔跑中随时跟踪跑步的英里数。也许是一个中年人在健身游戏中随时查看下一个动作。或者是一名独自生活,想要生活能够自理的年长者。你是不是对最后一个情景感到有点儿惊讶呢?

    在考虑老年人看护方面的其它可替代选择时,可穿戴技术表现出大量的商机。在认识到这一需求和商机后,Chris Skalka将他的创客才能付诸实施。用于年长者看护的老年人资产跟踪器 (EAT) 在老年人的运动速度突然加快,或发生“自由落体”时进行侦测,并且通过文本信息通知预先设定的亲属。此外,这款设计在器件的侧面特有一个按钮,自动唤醒系统,并将GPS坐标发送给设定的号码。图1中显示的这个可穿戴设备在使老年人亲属安心的同时,也使得年长者的生活能够自理。“我觉得这个设备不同于大多数目前的资产跟踪器,这是因为它使得用户能够提供他们自己的SIM卡/手机套餐,并不是通过资产跟踪器来强制定制一个服务套餐…

  • 汽车: 在隧道中,导航信号不会再丢失了

    我曾经一直在想,在车辆驶入隧道时,导航系统中的地图是如何保持对车辆的跟踪的呢?角速度传感器在汽车导航系统中大量使用,用来感测行进方向上的角速度变化,并且在GPS信号丢失的地方进行航位推测。这些传感器通过SPI接口来传输数据。由于主机处理器所取得的技术进步正在向着更小、功耗更低、更快、更小的几何处理技术发展,而外设器件的I/O电压也许仍然保持在较高的电压上,而恰恰是这一点使得TI的TXB0104-Q1有了用武之地。它是一款支持自动方向感测的4位双向电压电平转换器。这款自动方向感测转换器消除了对于方向控制信号和相关软件的需要。

    如果你有一个应用,比如说SPI,这个应用有去往不同方向的混合位,那么TXB产品可以很轻松地处理这些混合位。TXB无需方向控制信号,从而使软件驱动程序的开发更加简单。此外,它的集成高静电放电 (ESD) 保护功能免除了对于外部ESD保护的需要,并且数据速率高达100Mbps。TXB采用小型晶圆级芯片尺寸 …

  • 电源管理: 电源小贴士:如何用分立组件设计稳健的串联线性稳压器

    有些应用需要宽松的输出调节功能以及不到20mA的电流。对这样的应用来说,采用分立组件打造的线性稳压器是一种低成本高效益的解决方案(图1)。而对于具有严格的输出调节功能并需要更大电流的应用,则可使用高性能的低压差线性稳压器(LDO)。

     

    图1:简单的串联稳压器。

     

    有两个与图1所示电路相关的设计挑战。第一个挑战是要调节输出电压,第二个挑战是要在短路事件中安然无恙。在这篇文章中,笔者将讨论如何用分立组件设计稳健的线性稳压器。

     

    下面是一个用来给微控制器供电的示例:

     

    • 输入范围:8.4V至12.6V。
    • 输出范围:1.71V至3.7V。
    • 最大负载电流:Io_max = 20mA。

     

    双极型NPN晶体管的选择

     

    NPN双极型晶体管Q1是最重要的组件。笔者首先选择了这种器件。该晶体管应符合下列要求:

    • 集电极至发射极和基极至发射极的击穿电压应超过最高输入电压Vin_max。
    • 集电极最大允许电流应超过最大负载电流Io_max…
  • 电源管理: 电源小贴士:如何用分立组件设计稳健的串联线性稳压器

    有些应用需要宽松的输出调节功能以及不到20mA的电流。对这样的应用来说,采用分立组件打造的线性稳压器是一种低成本高效益的解决方案(图1)。而对于具有严格的输出调节功能并需要更大电流的应用,则可使用高性能的低压差线性稳压器(LDO)。

     

    图1:简单的串联稳压器。

     

    有两个与图1所示电路相关的设计挑战。第一个挑战是要调节输出电压,第二个挑战是要在短路事件中安然无恙。在这篇文章中,笔者将讨论如何用分立组件设计稳健的线性稳压器。

     

    下面是一个用来给微控制器供电的示例:

     

    • 输入范围:8.4V至12.6V。
    • 输出范围:1.71V至3.7V。
    • 最大负载电流:Io_max = 20mA。

     

    双极型NPN晶体管的选择

     

    NPN双极型晶体管Q1是最重要的组件。笔者首先选择了这种器件。该晶体管应符合下列要求:

    • 集电极至发射极和基极至发射极的击穿电压应超过最高输入电压Vin_max。
    • 集电极最大允许电流应超过最大负载电流Io_max…
  • 电源管理: 电源小贴士:如何为波特图设置频率响应分析仪

    环路增益是描述开关模式电源特性的一个重要参数。使用频率分析仪来测定环路增益能让您稳定电源并优化瞬态响应。

     

    在测定波特图之前,您需先断开环路并在断点处插入一个小型电阻器,如图1所示。该频率分析仪有一个信号源,可跨该小型电阻器注入交流(AC)干扰信号ṽds。

     

     

    图1:典型的波特图测定设置

     

    其结果是,AC波动出现在跨该断点的两个节点(A和B)处。该频率分析仪具有两个接收器,能测量节点A和节点B处的信号ṽA和ṽB。您可用方程式1计算出该系统环路增益TV:

     

     

    方程式1

     

    为了准确测量TV,该分析仪必须准确测量ṽA和ṽB。频率分析仪接收器已限制了信号测量分辨率。在本文中,笔者将用来自AP Instruments公司的AP300(一款被广泛使用的频率响应分析仪)作为一个设置示例。图2展示了AP300的接收器技术规格,图3则展示了信号源技术规格。

     

      

    图2:AP300频率响应分析仪的接收器技术规…

  • 工业: 如何选择合适的工业以太网标准:EtherCAT

    欢迎回到“如何选择合适的工业以太网标准”的第二部分,这个博客系列主要针对那些已经决定在他们的系统中利用工业以太网优势的工程师们。这个系列将涵盖数个常见的工业以太网通信协议,以帮助你为应用选择最佳的标准。你也可以阅读上一篇关于Sercos III的博文。

    在这一部分中,我将详细介绍EtherCAT、它的终端应用,以及它的工作方式。

    德国倍福自动化公司 (Beckoff Automation) 发明了EtherCAT。自从2003年以来,它一直处于EtherCAT技术组 (ETG) 框架之下,而EtherCAT技术组是一个由大约2600家成员公司组成的工业现场总线组织。

    EtherCAT常见于工厂自动化、半导体工具、包装机器人技术以及其它应用领域。我最喜欢的一个非工业应用示例就是迪斯尼内的水舞水幕秀,其中由EtherCAT来控制灯光显示。

    在技术层面,EtherCAT是如图1中显示的主从网络架构。EtherCAT从器件具有2个以太网连接器…

  • 工业: 能量采集的秘诀:树懒和熊

    工业4.0是一个术语,描述了虚实融合系统对工厂产生革命性影响的展望。在近期的一篇与这个概念有关的德文文章中,我讨论了到目前为止,工业革命如何成为全新数据管理与新能源支配和使用的组合产物—而正是这个能量采集为工业4.0的运行提供了源源不断的动力。由于针对成功能量采集的最佳做法没有得到很好地分享,限制了这些设计的成功率,我将在本篇博文中分享这些最佳做法中的一部分。

    我经常被问到一个问题,那就是设计一个最佳能量采集系统的诀窍是什么。在这篇博文中,我将讨论在能量采集设计方面,设计出一个“熊”系统要比设计出一个“树懒”系统更重要。

    能量采集系统的秘诀就是要与熊很相似,熊能够:

    • 知道冬天何时来临,并且能够适应随之而来的气候变化。
    • 能够以足够快的速度捕鱼来应对冬天的到来。
    • 在环境需要时大幅度地减少新陈代谢速度(冬眠)。
    • 在外部环境刺激它的感官时…
  • 电源管理: 如何设计更加小巧、续航能力更强的可穿戴设备

    今年早些时候,我曾经写过一篇关于可穿戴设备以及如何使它们功能更强、而尺寸更小的文章。嗯,由于电池充电、低静态电流运行、智能电源管理和高集成度方面的创新,可穿戴设备将变得越来越小、功能越来越多、运行的时间越来越长。

    由于必须使用尺寸小、容量低的电池作为电源,可穿戴设备的电池充电是具有挑战性的一个难题。例如,在你使用不同容量的电池时,比如40mAh、100mAh或是200mAh的电池,以及为了实现快速充电和充电周期使用寿命的目标,而在0.5C、1C或2C下需要对电池进行充电的话,充电电流会发生很大变化。而其中的关键是在你的设计中包含一个可编程快速充电电流。bq25120电池管理解决方案提供5mA至300mA的充电电流设定功能,以支持多种电池和充电系统配置。

    虽然能够对电池快速充电很重要,不过将电能尽可能多的输送到电池中也很重要。为了实现这一目标,终止电流必须非常精确,并且能够在1mA或更低的电流以下可靠地终止充电。

    电池必须在两次充电之间为微控制器…