This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27421-G1:BQ27421-G1A:生成黄金映像

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/566875/bq27421-g1-bq27421-g1a-the-generation-of-golden-image

器件型号:BQ27421-G1
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIOEV2400

关于 BQ27421-G1A、我们知道、生成黄金映像(*。gm.fs)的过程如下所示:

1)基于 校准结果(*。gg 文件)生成黄金映像(*。gm.fs)的过程

1-1)将器件与 EV2400连接。 然后运行 bqStudio。

1-2)中的一个位

1-2-1)单击"Data Memory"、然后单击"Import"按钮以导入*。.gg.csv 文件。

1-2-2)在"Preferences"中的"Golden Image"中、将"Class names to be Preserved in GMFS Files"字段清零。

1-2-3)点击“全部写入”,然后等待几秒钟。

1-2-4)点击“全部读取”,然后等待几秒钟。

1-2-5)单击"Golden Image"按钮、然后按"Create Image Files"按钮。

1-2-6)然后,在本地驱动器中生成黄金映像(*。gm.fs)。

上述步骤是否正确?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hank、

    谢谢、该过程没有问题。

    在导入黄金文件之前、您还需要更改数据存储器中的一些信息、例如设计容量、终止电压等

    还需要完成自我精简循环。 然后生成黄金文件。

    此致、

    Sammi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1) 1)关于"导入黄金文件之前"、"黄金文件"是否意味着 bqStudio 的*.gg.csv 和 GaugeStudio 的*。gg?

    2) 2)关于 GaugeStudio 的*。gg 文件、它包含"设计容量"、"终止电压"、"设计能量"、
    “锥率”和其它参数。
    2-1)我们是否仍需要在"导入"之前更改数据存储器中的某些信息?

    3)关于从*。gg/*.gg.csv 文件转换到 Goldem 图像(*。dffs、*。gm.fs 文件)
    3-1)关于转换程序、我们进行如下操作:
    3-1-1)导入 GaugeStduio 的*。gg 文件或 bqStudio 的*。.gg.csv 文件
    3-1-2)执行"全部写入"、并等待几秒钟。
    3-1-3)执行"Read All"、然后等待几秒钟。
    3-1-4)创建黄金映像(*。dffs 或*。gm.fs 文件)

    3-2)关于您提到的"完成自燃循环"、它是否包含在步骤3-1-1)~ 3-1-4中?
    3-2-1)如果没有、您能更详细地描述一下吗?

    4) 4)我们已经从 TI 网站下载并安装了 bqStudio。 但我们在 TI 网站上找不到 GaugeStudio。
    4-1)您能告诉我们下载 GaugeStudio 的 URL 链接吗?

    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1)我们已将*。.gg.csv 文件导入到 bqStudio 中并生成黄金映像(*。gm.fs 文件)。
    1-1)但我们站点中 bqStudio 生成的黄金映像中的参数与*.gg.csv 文件中的参数不同。
    1-1-1)我们已在另一个案例中发布此问题。

    2) 2)您能告诉我们下载 GaugeStudio 的 URL 链接吗?

    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hank、

    gg.csv 包含监测计上的寄存器信息、但黄金映像文件包含监测计的大多数信息、如数据存储器信息。
    2.很抱歉,我只有网站链接 :www.ti.com/.../bqStudio

    此致、
    Sammi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的友好支持。

    1) 1)关于*.gg.csv 文件中的"在监测计上注册信息"、您是指以下2个参数还是其他参数?
    "配置"、"寄存器"、"选项配置"、"0df9"、"标志"、"B"、"2"、"0x40000000"、"25f8"、"0xFFF"、"0xFFF"、"RSVHD"、"x"、"RSVD0|RSVD1|BI|BIE|RSVDD1"、"RSVDD1|RSVDD1|RSVDD1"、"RSVDD1|VDD1|RSVDD1|VDD1|RSVDD1|VDD1"、"RSVDD1|RSVDD1|RSVDD1|RSVDD1|VDD1"、"RSVDD1|VDD1|RSVDD1|VDD1|RSVDD1|V
    "配置"、"寄存器"、"OpConfigB"、"0f"、"标志"、"B"、"1"、"0x40000002"、"0f"、"0xFF"、"hh"、"x"、"x"、"RSVD0|RSVD0|RSVD0|RSVD0|RSVD1|RSVDD1"、"RSVDD1"、"VRD1|VDD1"、"RSVDD1"、"VRD1|VDD1"

    1-1)是否应删除或保留*.gg.csv 文件中的“在监测计上注册信息”?

    祝你度过美好的一天!