请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ27421-G1 主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO、 EV2400
关于 BQ27421-G1A、我们知道、生成黄金映像(*。gm.fs)的过程如下所示:
1)基于 校准结果(*。gg 文件)生成黄金映像(*。gm.fs)的过程
1-1)将器件与 EV2400连接。 然后运行 bqStudio。
1-2)中的一个位
1-2-1)单击"Data Memory"、然后单击"Import"按钮以导入*。.gg.csv 文件。
1-2-2)在"Preferences"中的"Golden Image"中、将"Class names to be Preserved in GMFS Files"字段清零。
1-2-3)点击“全部写入”,然后等待几秒钟。
1-2-4)点击“全部读取”,然后等待几秒钟。
1-2-5)单击"Golden Image"按钮、然后按"Create Image Files"按钮。
1-2-6)然后,在本地驱动器中生成黄金映像(*。gm.fs)。
上述步骤是否正确?
谢谢你。