This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS548D22:TPS548D22的 SW 负电压

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS548D22

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/904092/tps548d22-sw-negative-voltage-of-tps548d22

器件型号:TPS548D22

大家好、

我的客户 现在是 TPS548D22。 从数据表中可以看出   、-5V 时的负电压只能为10ns、从测试 结果可以看出 、负 电压 大约为-1.6V 、超过10ns、这是否有风险? 根据我 的分析、 负 电压 是体 二极管 压降。 请帮助您仔细检查 风险以及如何 验证风险 ? 谢谢。

50%负载 SW 波形。

100% 负载 SW 波形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    该波形中没有风险、因为低于接地的时间是 HS FET 关断和 LS FET 导通之间的正常死区时间。 它上几乎没有高频下冲和振铃。 我们只需要关注该波形、因为存在持续时间超过10ns 的高频下冲和振铃。

    此致、
    Anthony