Other Parts Discussed in Thread: LP2951
主题中讨论的其他器件:LP2951
大家好、
我对 TLV76015线性电压稳压器有疑问。 电压输入到电压输出之间的导通时间(延迟时间)约为5.5ms 是否正常? 我尝试了不同的输出电容
从100nF 到4,7µF μ s -但这个启动时间没有变化。 在前5ms 内、线性电压上升至5V -之后、电压跳至15V 的结束值。 输入电压大约为18V。
感谢您的回答
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Jason、
它是数据表中描述的典型应用电路。 我在输入和 GND 之间放置一个0,1µF μ F 的电容、在输出和 GND 之间放置一个0,22µF μ F 的电容。 再也没有了。 18V 输入电压。
对我来说、导通行为很重要、因为我想将该稳压器置于 IGBT 驱动器电路中、为上驱动器提供15V 电压。 由于 我遇到的延迟时间问题、即 IGBT 在完全累积15V 电压之前开始开关。
我想知道我是否可以通过硬件解决方案影响这种行为、或者我是否需要更改软件(以便让稳压器有更多的时间来构建其输出电压)。
也许-还有其他线路稳压器具有更快的导通行为?
此致、
mdg1909