This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV760:TLV76015的导通行为(延迟时间)

Guru**** 2606635 points
Other Parts Discussed in Thread: LP2951

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/630706/tlv760-turn-on-behavior-delay-time-of-the-tlv76015

器件型号:TLV760
主题中讨论的其他器件:LP2951

大家好、

我对 TLV76015线性电压稳压器有疑问。 电压输入到电压输出之间的导通时间(延迟时间)约为5.5ms 是否正常? 我尝试了不同的输出电容
从100nF 到4,7µF μ s -但这个启动时间没有变化。 在前5ms 内、线性电压上升至5V -之后、电压跳至15V 的结束值。 输入电压大约为18V。

感谢您的回答

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我可以影响这种行为吗? 我需要缩短开通时间。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、mdg1909、

    请您提供完整的原理图供我审阅吗?

    此致、
    Jason
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    它是数据表中描述的典型应用电路。 我在输入和 GND 之间放置一个0,1µF μ F 的电容、在输出和 GND 之间放置一个0,22µF μ F 的电容。 再也没有了。 18V 输入电压。

    对我来说、导通行为很重要、因为我想将该稳压器置于 IGBT 驱动器电路中、为上驱动器提供15V 电压。 由于 我遇到的延迟时间问题、即 IGBT 在完全累积15V 电压之前开始开关。

    我想知道我是否可以通过硬件解决方案影响这种行为、或者我是否需要更改软件(以便让稳压器有更多的时间来构建其输出电压)。

    也许-还有其他线路稳压器具有更快的导通行为?

    此致、
    mdg1909

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、mdg1909、

    如果您可以使用可调输出电压、则可以考虑使用 LP2951。 还有一些固定的15V 版本 LDO。 由于您没有提到您的要求、我只使用18V 输入电压、15V 固定输出电压和100mA 负载来生成以下搜索结果。

    您还可以进入此页面并输入滤波器条件以进行 LDO 搜索。  

    如果您需要其他帮助、请告诉我。  

    此致、  
    Jason Song