Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM
主题中讨论的其他器件:TDA4VM
您好!
我使用 TPS65941213和 TPS65941111进行设计。 现在、TDA4VM 电路板无法加电。
VOUT_LDOVINT 和 VOUT_LDOVRTC 为1.8V,没关系。
但是、PMIC-A 的 GPIO9 (信号 EN_MCU3V3_LDSW)和 PMIC-B 的 GPIO11 (信号 EN_3V3IO_LDSW)在上电时只有15个加法器。

PMIC-B 的 Buck5 (VDD_PHY_1V8)和 PMICA-A 和 B 的 LDO 也会输出15个以上的加号。 但是、PMICA 的 LDO2 (VDD_MCUIO_1V8)和 PMIC-B 的 LDO3 (VDD_IO_1V8)始终为低电平。
我猜 PMIC 检测到相同的错误,但找不到。 我希望得到您的帮助。
原理图位于:Ω 以下
e2e.ti.com/.../the-PMIC-TPS6594-for-TDA4VM-SCH.pdf
我还通过其他产品读取 I2C 0f 0x48和0x4c、希望这些数据对您有所帮助。