This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6594-Q1:TDA4VM CAN#39;t POWERUP 的新设计

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1055299/tps6594-q1-new-design-for-tda4vm-can-t-powerup

器件型号:TPS6594-Q1
主题中讨论的其他器件:TDA4VM

您好!

我使用 TPS65941213和 TPS65941111进行设计。 现在、TDA4VM 电路板无法加电。

VOUT_LDOVINT 和 VOUT_LDOVRTC 为1.8V,没关系。

但是、PMIC-A 的 GPIO9 (信号 EN_MCU3V3_LDSW)和 PMIC-B 的 GPIO11 (信号 EN_3V3IO_LDSW)在上电时只有15个加法器。

PMIC-B 的 Buck5 (VDD_PHY_1V8)和 PMICA-A 和 B 的 LDO 也会输出15个以上的加号。  但是、PMICA 的 LDO2 (VDD_MCUIO_1V8)和 PMIC-B 的 LDO3 (VDD_IO_1V8)始终为低电平。

我猜 PMIC 检测到相同的错误,但找不到。  我希望得到您的帮助。

 原理图位于:Ω 以下

e2e.ti.com/.../the-PMIC-TPS6594-for-TDA4VM-SCH.pdf

我还通过其他产品读取 I2C 0f 0x48和0x4c、希望这些数据对您有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您在 E2E 上发布您的问题。 请在下周初收到团队的回复。

    谢谢、

    Daniel W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jiaqi、

    根据'1213的读数、寄存器0x66的读数为0x0A。 这与 TWARN_INT 和 EXT_CLK_INT 相关。 这可能与 PMIC-A LDO2上的短路中断有关。 您是否确认过这不是简短的?

    -Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的响应,现在开机!