This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27520-G4:BQ27520EVM 与 BQ27520-G4兼容

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ27520EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/666109/bq27520-g4-bq27520evm-compatibility-with-bq27520-g4

器件型号:BQ27520-G4
主题中讨论的其他器件:BQ27520EVM

您好!

我的设计中使用的是 BQ27520YZFR-G4器件。

要在设计完成之前开始固件开发、我需要订购 BQ27520EVM + EV2300。

但是 、BQ27520EVM 上的器件是 BQ27520-G1、而不是 G4。 这是可以的吗? G1和 G4之间的区别是什么、这会影响固件开发?

谢谢、

                 Damon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Damon:
    是的、由于寄存器映射不同、它将影响固件开发。 但是、您可以将器件固件从 G1更新到 G4。 器件 G4固件位于 www.ti.com/.../sluc411

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Onyx、

     因此、如果我使用建议的 G4固件升级 BQ27520EVM、 那么 BQ27520EVM 的运行方式将与使用 G4器件的情况一样?

     此致、

                                        Damon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Damon:
    没错。
    谢谢
    Onyx