请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ27520-G4 主题中讨论的其他器件:BQ27520EVM
您好!
我的设计中使用的是 BQ27520YZFR-G4器件。
要在设计完成之前开始固件开发、我需要订购 BQ27520EVM + EV2300。
但是 、BQ27520EVM 上的器件是 BQ27520-G1、而不是 G4。 这是可以的吗? G1和 G4之间的区别是什么、这会影响固件开发?
谢谢、
Damon