Other Parts Discussed in Thread: TPS61046
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS61046 大家好
我的客户在采用以下规格的设计中使用 TPS61046:
5V => 8.5V/20mA
他们发现在 PFM 模式下工作的器件具有高纹波。
它们希望将负载电流增加到一个值以确保 PWM 运行。
请评论如何计算/确定 PWM - PFM 模式边界。
此致
起
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好贾斯珀
感谢您的快速回复和理解。
由于 PWM 模式的峰值电感器电流需要高于140mA、因此应使用值较小的电感器来确保 PWM 运行。
一个很好的工具是可视化直流/直流电压和电流
http://www.ti.com/tool/powerstage-designer
此致
起
----------------------
e2e.ti.com/.../TPS61046_5F00_PWM.pdf
… Power Stage Designer 屏幕快照已插入....