This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61046:TPS61046、PWM PFM 模式边界

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61046

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/565485/tps61046-tps61046-pwm-pfm-mode-boundary

器件型号:TPS61046

大家好

我的客户在采用以下规格的设计中使用 TPS61046:

5V => 8.5V/20mA

他们发现在 PFM 模式下工作的器件具有高纹波。

它们希望将负载电流增加到一个值以确保 PWM 运行。

请评论如何计算/确定 PWM - PFM 模式边界。

此致

起

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,UE
    请将电感修改为4.7uH 或6.8uH、器件应在20mA 时处于 PWM 模式。 如果电感器峰值电流高于140mA、此器件运行在 PWM 下
    当前纹波值是多少? 为什么客户对纹波感到担忧?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好贾斯珀

    感谢您的快速回复和理解。

    由于 PWM 模式的峰值电感器电流需要高于140mA、因此应使用值较小的电感器来确保 PWM 运行。

    一个很好的工具是可视化直流/直流电压和电流

    http://www.ti.com/tool/powerstage-designer

     

    此致

     

    起

    ----------------------

     

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../TPS61046_5F00_PWM.pdf

    … Power Stage Designer 屏幕快照已插入....