iwr1642 snr参数

Other Parts Discussed in Thread: IWR1642BOOST

你好,

经过之前的了解,过往帖子:e2echina.ti.com/.../607696

我还想确认一下几个参数数值,或者希望知道他们是否是某一定值?

首先,希望确认之前根据查阅cfg参数说明得到的几个参数的数值是否正确。

1)根据使用的配置参数

profileCfg 0 76 3 5 62.65 0 0 10.622 1 312 5510 0 0 48

frameCfg 0 1 32 0 50 1 0

如Grx = 48dB, Tmeas = N*Tc = (1-0+1)*32 * (3+62.65) , λ = c / f = 3e8 / 76e9

这几个参数数值正确么?

其次,其他参数:

2)Gtx是发射天线增益,取决于板子的天线设计。按照您给的资料在已成型的板子,Gtx只与theta相关,可以认为是某些固定数值,对吗?

3)“Pt是器件的发射输出功率。对应AWR1642 典型发射功率为12.5dBm,可以通过软件配置减少发射功率。”

IWR1642的发射功率在哪里查询,或者通过软件配置减少发射功率主要是修改cfg中哪个参数吗?

4)除了k = Blotzmann's Constant = 1.38 x 10-23 (Watt*sec/°Kelvin),您给出了确定数值,
F = Noise Factor (ratio), Noise Figure (dB)也是某个固定数值吗?T天线的温度,是固定数值或是有某个数值变动区间吗?

谢谢

  • 你好,

    1. 48是Rx Gain,不是GRX。请参考https://e2e.ti.com/support/tools/ccs/f/81/t/826492 波长一般使用扫频的中心频率。Tmeas = N*Tc = (1-0+1)*32 * (3+62.65)里面的(1-0+1)什么?
    2. 同2
    3. 请参考数据手册里的RF spec。 软件配置,请参考profilecfg里的<txOutPower>Tx output power back-off code for tx antennas
    4. 请参考:https://e2e.ti.com/support/sensors/f/1023/p/954150/3533174

  • 您好,
    你给的这两个链接,可能格式问题无法打开。
    profileCfg 0 76 3 5 62.65 0 0 10.622 1 312 5510 0 0 48
    frameCfg 0 1 32 0 50 1 0
    1.Grx是接收天线增益,在profilecfg里最后一位48dB的参考解释是RX gain for each profile。由于我没法打开您给的链接,不知道您是否提供了Grx和Gtx的具体解释或者如何查到数值呢?
    Tmeas = N*Tc = (1-0+1)*32 * (3+62.65)里面的(1-0+1)什么?这个也是我参考官方的资料,分别对应
    (chirpEndIdx - chirpStartIdx+1)* numLoops * (idle time + rampEndTime)
    2.同上
    3.“请参考数据手册里的RF spec。 软件配置,请参考profilecfg里的<txOutPower>Tx output power back-off code for tx antenna”
    我之前查看的资料没有看到profilecfg里的<txOutPower>这位的解释?或者可以提供RF数据链接吗?
    4.无法查看,麻烦去除“。”再发一次,谢谢

    感谢您的回答
  • 你好,

    链接已经更新,请查看。
  • 你好,

    查看了您提供的链接。麻烦回复一下没有解决的几个问题:

    profileCfg 0 76 3 5 62.65 0 0 10.622 1 312 5510 0 0 48

    frameCfg 0 1 32 0 50 1 0

    1。

    1)在profilecfg里最后一位48dB的参考解释是RX gain for each profile,和Grx有什么区别?

    2)参考你的链接在IWR1642BOOST user guides中查看antenna gain details,

    Transmit Antenna GainReceive Antenna Gain

    针对正前方即偏转角度为0,才可以达到最大增益9 dB,不同角度这个增益值会下降?

    3)回答了您的问题“Tmeas = N*Tc = (1-0+1)*32 * (3+62.65)里面的(1-0+1)什么?”

    这个也是我参考官方的资料,分别对应(chirpEndIdx - chirpStartIdx+1)* numLoops * (idle time + rampEndTime)

    是否无误。

    2。

    参考数据手册里的RF spec,Receiver Maximum gain 是48。所以我还是不明白Grx和profilecfg里最后一位的关系?

    Transmitte的Output power即发射功率也是12.5dB

    3。在您给的第二个链接中https://e2e.ti.com/support/sensors/f/1023/p/954150/3533174

    k = Blotzmann's Constant = 1.38 x 10-23 (Watt*sec/°Kelvin)

    T = 290; % Temperature [K]
    N = 15; % Noise Figure [dB]
    那么F = Noise Factor (ratio)的具体数值呢?
    另外Noise Figure (dB),T天线的温度,我看该链接中的问题应该是针对某个特定实验下设定的。所以重申我最关心的问题:
    4。 SNR计算公式中
    SNR = (sigma* P_t *  G_tx * G_rx * λ^2 *Tmeans) / ( (4*pi)^3 * d^4 * k * T * F) )
    除了Gtx和Grx与目标所在角度相关,最大为9dB; d根据目标远近变化; sigma即下图中RCS和不同目标类型相关,其他是否为定值。
    也就是公式中哪些变量是变化的,哪些在同一测试下可看作定值
    谢谢