你好,
经过之前的了解,过往帖子:e2echina.ti.com/.../607696
我还想确认一下几个参数数值,或者希望知道他们是否是某一定值?
首先,希望确认之前根据查阅cfg参数说明得到的几个参数的数值是否正确。
1)根据使用的配置参数
profileCfg 0 76 3 5 62.65 0 0 10.622 1 312 5510 0 0 48
frameCfg 0 1 32 0 50 1 0
如Grx = 48dB, Tmeas = N*Tc = (1-0+1)*32 * (3+62.65) , λ = c / f = 3e8 / 76e9
这几个参数数值正确么?
其次,其他参数:
2)Gtx是发射天线增益,取决于板子的天线设计。按照您给的资料在已成型的板子,Gtx只与theta相关,可以认为是某些固定数值,对吗?
3)“Pt是器件的发射输出功率。对应AWR1642 典型发射功率为12.5dBm,可以通过软件配置减少发射功率。”
IWR1642的发射功率在哪里查询,或者通过软件配置减少发射功率主要是修改cfg中哪个参数吗?
4)除了k = Blotzmann's Constant = 1.38 x 10-23 (Watt*sec/°Kelvin),您给出了确定数值,
F = Noise Factor (ratio), Noise Figure (dB)也是某个固定数值吗?T天线的温度,是固定数值或是有某个数值变动区间吗?
谢谢