问题描述:
推荐一些输出可调的方案/客户自己设计输出可调的方案,但是输出会不稳定。
解决方案:
采用数字电源。对于不同输出,芯片环路补偿需求不同。而一般采用模拟芯片,很多芯片将补偿做在外部,导致固定的补偿下,不满足全范围得输出,使得在一些电压输出时环路并不稳定。而数字电源,可以由程序控制,进行动态补偿。方案上总体比较复杂,工作量大。
而采用模拟电源,需要用不需外部补偿电路的控制芯片,例如易电源控制芯片,例如LM2576之类,或者DCS-Control拓扑技术等等,电路相对简单容易。
电路的控制方式:
在芯片原有的FB分压控制电阻的基础上,增加可调信号,例如由DAC输出,通过二极管给到电阻,再到FB脚,具体如下:
原有的2个分压电阻可以设置输出的默认电压,然后通过控制器芯片DAC输出来调节反馈,计算上是: (Vo-VFb)/R1+ (Vdac-0.7V-VFb)/Rdac= VFb/R2 R1,R2为反馈高低边电阻,Rdac为DAC调节电阻。
E2E相关讨论贴:
https://e2echina.ti.com/question_answer/analog/power_management/f/24/p/189606/581846#581846
https://e2echina.ti.com/question_answer/analog/power_management/f/24/p/186303/568511#568511