TI E2E 英文论坛海量技术问答的中文版全新上线,可点击相关论坛查看,或在站内搜索 “参考译文” 获取。

This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] 【分享】输出可调

Other Parts Discussed in Thread: LM2576, TPS40057, TPS56637

问题描述:

推荐一些输出可调的方案/客户自己设计输出可调的方案,但是输出会不稳定。

解决方案:

采用数字电源。对于不同输出,芯片环路补偿需求不同。而一般采用模拟芯片,很多芯片将补偿做在外部,导致固定的补偿下,不满足全范围得输出,使得在一些电压输出时环路并不稳定。而数字电源,可以由程序控制,进行动态补偿。方案上总体比较复杂,工作量大。

而采用模拟电源,需要用不需外部补偿电路的控制芯片,例如易电源控制芯片,例如LM2576之类,或者DCS-Control拓扑技术等等,电路相对简单容易。

电路的控制方式:

在芯片原有的FB分压控制电阻的基础上,增加可调信号,例如由DAC输出,通过二极管给到电阻,再到FB脚,具体如下:

原有的2个分压电阻可以设置输出的默认电压,然后通过控制器芯片DAC输出来调节反馈,计算上是: (Vo-VFb)/R1+ (Vdac-0.7V-VFb)/Rdac= VFb/R2   R1,R2为反馈高低边电阻,Rdac为DAC调节电阻。

 

E2E相关讨论贴:

https://e2echina.ti.com/question_answer/analog/power_management/f/24/p/189606/581846#581846

https://e2echina.ti.com/question_answer/analog/power_management/f/24/p/186303/568511#568511