帖子题目:TPS54331EN脚问题
具体问题:社区会员donghai liu1在2013年8月20日,在电源管理板块针对TI的充电管理芯片TPS54331提出了相关的疑问,您好,我用贵公司的TPS54331做了一个可控开关电源,但是EN脚不管是置高电平5V ,还是置空,就算是直接接地,也就是0V,低于1.25v了,TPS54331还能正常工作(输出端电压 和 高电平或者置空的时候一样,而且电压可以通过电阻调节),这是怎么回事?
帖子链接:
http://www.deyisupport.com/question_answer/analog/power_management/f/24/t/30782.aspx
积极参与的TI FAE: Osial and Jian Lv1
从这个案子中我学到的东西:从这个案子中我根据相关的芯片,在TI的官方网站上找到了相关的资料,在这里(www.ti.com.cn/.../ TPS54331),我找到了相关的User's guide,通过自己的研究发现德州仪器 (TI) TPS54331是一款非常优秀的电源管理芯片,在具体应用中,
Q:用贵公司的TPS54331做了一个可控开关电源,但是EN脚不管是置高电平5V ,还是置空,就算是直接接地,也就是0V,低于1.25v了,TPS54331还能正常工作(输出端电压 和 高电平或者置空的时候一样,而且电压可以通过电阻调节),这是怎么回事?
A: 两种方法
方法一:可以检查一下EN脚是否已经可靠焊接了吗?
检查方法为:
使用外用表的测试二极管档,红表笔接地,黑表笔接EN脚,看是否有二极管存在。
方法二:当TPS54331正常工作后,用示波器或者万用表监控EN脚的电压,看是否在正常工作的电压值范围;