This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

如何检查IC引脚是否空焊

Other Parts Discussed in Thread: TPS54331

帖子题目:TPS54331EN脚问题

具体问题:社区会员donghai liu1在2013年8月20日,在电源管理板块针对TI的充电管理芯片TPS54331提出了相关的疑问,您好,我用贵公司的TPS54331做了一个可控开关电源,但是EN脚不管是置高电平5V ,还是置空,就算是直接接地,也就是0V,低于1.25v了,TPS54331还能正常工作(输出端电压 和 高电平或者置空的时候一样,而且电压可以通过电阻调节),这是怎么回事?

 

帖子链接:

http://www.deyisupport.com/question_answer/analog/power_management/f/24/t/30782.aspx

 

积极参与的TI FAE: Osial and Jian Lv1

 

 

从这个案子中我学到的东西:从这个案子中我根据相关的芯片,在TI的官方网站上找到了相关的资料,在这里(www.ti.com.cn/.../ TPS54331),我找到了相关的User's guide,通过自己的研究发现德州仪器 (TI) TPS54331是一款非常优秀的电源管理芯片,在具体应用中,

Q:用贵公司的TPS54331做了一个可控开关电源,但是EN脚不管是置高电平5V ,还是置空,就算是直接接地,也就是0V,低于1.25v了,TPS54331还能正常工作(输出端电压 和 高电平或者置空的时候一样,而且电压可以通过电阻调节),这是怎么回事?

A: 两种方法

方法一:可以检查一下EN脚是否已经可靠焊接了吗?

检查方法为:

使用外用表的测试二极管档,红表笔接地,黑表笔接EN脚,看是否有二极管存在。

方法二:当TPS54331正常工作后,用示波器或者万用表监控EN脚的电压,看是否在正常工作的电压值范围;

 

  • 具有 Eco-mode 的 3.5V 至 28V 输入、3A、570kHz 降压转换器的TPS54331 的介绍

    TPS54331 装置是 28-V、 3-一个非同步 buck 变换器,集成了一个低的导通电阻高边 MOSFET。为了提高效率,在轻负载时,脉冲跳跃生态模式功能将自动激活。此外,关闭电源电流 1 µ A 允许设备在电池供电的应用程序中使用。与内部的斜坡补偿的电流模式控制简化了外部补偿运算,并减少元件数量,同时允许使用陶瓷输出电容器。电阻分压器程序输入的欠压锁定的滞后性。过电压暂态保护电路限制电压过火期间启动和瞬态工况。通过周期电流限制方案、 频率过流和过热关机保护该装置,在过载的条件下负荷。TPS54331 设备处于 8 引脚 SOIC 封装和内部优化以提高热性能的 8 针等 PowerPAD 封装可用。