This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM4376:VPFE 支持格式

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: AM4372, AM4376

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1028283/am4376-vpfe-support-format

器件型号:AM4376
主题中讨论的其他器件:AM4372、

您好的支持团队、

我的客户正在考虑使用 AM4372 VPFE 来捕获外部 IC 绘制的图像数据。
它们的系统要求如下。

*标题中的器件型号;AM4376是拼写错误、AM4372是正确的。


要捕获的图像大小为768*1024@60Hz (60MHz)或600*800@56Hz (36MHz)。

外部绘图 IC 根据 RGB 信号利用监视器、
 但是、由于 AM437x 的 VPFE 端不支持这一点、
 它还单独绘制数字 YCbCr 模式8位图片。

-使用绘图 IC 的 VSYNC/HSYN/DE 输出。

-禁用现场信号并使用逐行模式。

问题1.  他们希望将24位 RGB 信号转换为数字 YCbCr 模式8位、如下所示。
您能告诉我8位数字 YCbCr 模式的输入格式吗?

他们希望转换为数字 YCbCr 模式8位以匹配 AM4372 VPFE 格式、
但 AM437x TRM 中未详细描述数字 YCbCr 模式8位输入格式。

问题2. 在 TMS320DM643x DMP 的 VPBE 手册中、格式描述为下面的 YCC8。

https://www.tij.co.jp/lit/ug/spru952a/spru952a.pdf

如果他们认为格式与上图相同、则如下所示。
由于亮度分量被精简为1/2 、而颜色差异分量被精简为1/4、
像素之间的平滑处理似乎 是必要的。
根据以下时间图、输入是否存在任何问题?

如果您在帖子中有不清楚的内容、请告诉我。

此致、
卡纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    您好的支持团队、

    关于上述帖子、我的客户请求确认日期
    得到响应的时候。
    请告诉我您可以回复的时间表吗?

    此致、
    卡纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kanae、

    我正在研究这一点、并将在明天提供答案。 感谢您的耐心等待。  

    最棒的

    安德烈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kanae、

    YCbCr 模式仅抽取彩色通道、而不抽取亮度。 在8位模式下、时钟速率是像素速率的2倍、因此每2个时钟传输1个亮度和1/2色度样本。

    BR、

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kanae、

    YCbCr 模式仅抽取彩色通道、而不抽取亮度。 在8位模式下、时钟速率是像素速率的2倍、因此每2个时钟传输1个亮度和1/2色度样本。

    BR、

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    您好、Steve、

    感谢你的答复。
    您是否有任何包含您提供的信息的文档?
    请告诉我们文档的网站和文档的特定部分。

    此致、
    卡纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kanae、

    我没有专门针对 AM4376的任何内容、因为我实际上不在该小组中工作、但有很多指南等... 与不同的标准数字视频格式和采样模式相关的应用。

    例如 https://en.wikipedia.org/wiki/Chroma_subsampling

    我会搜索"数字视频色度子采样"、"数字视频格式"等术语。 以了解更多详细信息。

    AM 器件符合相应的数字视频标准、因此搜索"itu656"、"bt656"等内容也有助于了解数据流格式。

    此致、

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    感谢您的快速回复。

    当我的客户使用 AM4372时、我需要检查如何使用 AM4372设置系统。

    正如您告诉我的、
    " AM 器件符合相应的数字视频标准、因此需要搜索类似的内容
    "itu656"、"bt656"等也可能有助于了解数据流格式。"
    如果是这种情况、您能否与 AM437x 代表确认
    AM4372 TRM 等没有具体信息 、等等
    是否可以参阅与不同标准数字视频格式和采样模式相关的指南?

    此致、
    卡纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kanae、

    据我所知、您应该能够遵循视频格式和采样模式的标准行业指南。  

    最棒的

    安德烈

    - Sitara MPU 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    您好 Andrei、

    感谢你的答复。
    我将与我们的客户分享您的意见。
    如果我收到客户的任何其他查询、请继续为我们提供支持。

    此致、
    卡纳