Other Parts Discussed in Thread: AM4372, AM4376
主题中讨论的其他器件:AM4372、
您好的支持团队、
我的客户正在考虑使用 AM4372 VPFE 来捕获外部 IC 绘制的图像数据。
它们的系统要求如下。
*标题中的器件型号;AM4376是拼写错误、AM4372是正确的。 
要捕获的图像大小为768*1024@60Hz (60MHz)或600*800@56Hz (36MHz)。
外部绘图 IC 根据 RGB 信号利用监视器、
但是、由于 AM437x 的 VPFE 端不支持这一点、
它还单独绘制数字 YCbCr 模式8位图片。
-使用绘图 IC 的 VSYNC/HSYN/DE 输出。
-禁用现场信号并使用逐行模式。
问题1. 他们希望将24位 RGB 信号转换为数字 YCbCr 模式8位、如下所示。
您能告诉我8位数字 YCbCr 模式的输入格式吗?

他们希望转换为数字 YCbCr 模式8位以匹配 AM4372 VPFE 格式、
但 AM437x TRM 中未详细描述数字 YCbCr 模式8位输入格式。
问题2. 在 TMS320DM643x DMP 的 VPBE 手册中、格式描述为下面的 YCC8。

https://www.tij.co.jp/lit/ug/spru952a/spru952a.pdf
如果他们认为格式与上图相同、则如下所示。
由于亮度分量被精简为1/2 、而颜色差异分量被精简为1/4、
像素之间的平滑处理似乎 是必要的。
根据以下时间图、输入是否存在任何问题?


如果您在帖子中有不清楚的内容、请告诉我。
此致、
卡纳