主题中讨论的其他器件: LMZ31710
您好!
在 UCD74120的数据表中、建议在 AGND 引脚附近的一个点连接模拟接地(AGND)和电源接地(PGND)。 我有以下疑问:
(1) AGND 引脚是否连接到 IC 内部的 PGND 引脚? 如果是、则情况与电源模块 LMZ31710类似。 在 LMZ31710的数据表中、可以写出"由于在器件内部进行单个连接、因此应使 AGND 与 PGND 保持独立"。 如果 AGND 和 PGND 之间没有内部连接、那么我理解。 如果存在内部连接、为什么 UCD74120和 LMZ31710的模拟接地和电源接地连接建议相反?
(2)在"EVMK2HX_ K2H_EVM (修订版4)"的 UCD74120电路原理图中、所有 PGND 引脚和 AGND 引脚均连接到一个公共接地层、如下所示。 为什么它们没有按照数据表中的建议进行分离? 我们能否遵循此 EVM 中使用的接地技术?
谢谢、
Binayak