This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD74120:AGND 和 PGND 之间的内部连接

Guru**** 2747375 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD74120, LMZ31710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/966165/ucd74120-internal-connection-between-agnd-and-pgnd

器件型号:UCD74120
主题中讨论的其他器件: LMZ31710

您好!

在 UCD74120的数据表中、建议在 AGND 引脚附近的一个点连接模拟接地(AGND)和电源接地(PGND)。 我有以下疑问:

(1) AGND 引脚是否连接到 IC 内部的 PGND 引脚? 如果是、则情况与电源模块 LMZ31710类似。 在 LMZ31710的数据表中、可以写出"由于在器件内部进行单个连接、因此应使 AGND 与 PGND 保持独立"。 如果 AGND 和 PGND 之间没有内部连接、那么我理解。 如果存在内部连接、为什么 UCD74120和 LMZ31710的模拟接地和电源接地连接建议相反?

(2)在"EVMK2HX_ K2H_EVM (修订版4)"的 UCD74120电路原理图中、所有 PGND 引脚和 AGND 引脚均连接到一个公共接地层、如下所示。 为什么它们没有按照数据表中的建议进行分离? 我们能否遵循此 EVM 中使用的接地技术?

 

 

谢谢、

Binayak     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Binayak、您好!

    UCD74120在 AGND 和 PGND 之间没有内部连接、因此需要在 AGND 和 PGND 之间进行外部连接。

    对于第二个问题、您可以将 AGND 和 PGND 连接到公共接地端、并在单点将它们连接在一起。 这相当于原理图中分离了 AGND 和 PGND、但只需小心处理布局。

    此致、

    Weidong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Weidong!

    此致、

    Binayak